A pesar de las numerosas ventajas de un sistema IO-Link, como el cableado estandarizado y reducido, la mayor disponibilidad de datos, la configuración y supervisión remotas, la fácil sustitución de componentes y los diagnósticos avanzados, todavía hay quien se resiste a adoptar esta tecnología por creer que su configuración y programación son complejas. Pues bien, SMC tiene las soluciones y la experiencia interna suficiente para hacer que la transición a este rentable protocolo de comunicación sea rápida y sencilla.
IO-Link (IEC61131-9) es un protocolo de comunicación en serie independiente que permite el intercambio bidireccional de datos desde sensores, detectores, válvulas y actuadores (que admiten IO-Link). Estos dispositivos remotos se conectan a una unidad IO-Link que puede transmitir estos datos a través de varias redes, buses de campo o buses de placa base, haciendo que los datos sean accesibles para una acción inmediata o un análisis a largo plazo a través de un PLC o HMI, por ejemplo.
Nuestra unidad IO-Link adopta un enfoque diferente al de muchos proveedores. Integrada en un módulo adicional de SMC, las ventajas de nuestra unidad IO-Link incluyen un diseño y un cableado más sencillos, una mayor cercanía a los actuadores y una dirección IP única.
Puede integrar tanto señales de E/S como analógicas, independientemente de que los dispositivos remotos sean nuestros o de otros proveedores. La modularidad de la unidad, permite añadir hasta nueve tarjetas de comunicación, resultando probable un ahorro de costes al necesitar una configuración de comunicación mucho menor.
Nuestro webserver permite configurar los dispositivos remotos IO-Link integrando simplemente los parámetros de comunicación. El proceso es muy sencillo: se conecta un PC a la unidad de comunicación con un cable ethernet y se introduce la dirección IP única. Una vez que aparecen los puertos de la unidad IO-Link, se selecciona el puerto al que se desea conectar el dispositivo IO-Link. Tras la conexión, una interfaz gráfica muestra todos los dispositivos integrados en la unidad IO-Link, facilitando así su visibilidad.
Esta solución permite la comunicación de datos a toda la red y proporciona al usuario funciones útiles como la copia de seguridad y la restauración, permitiendo la sustitución instantánea de los dispositivos IO-Link conservando todos los parámetros.
IO-Link es muy adecuado para la comunicación cíclica: un dispositivo IO-Link en modo cíclico funciona de la misma manera que un dispositivo estándar. Por supuesto, es conveniente programar funciones más avanzadas mediante un PLC, lo que ofrece ventajas como la posibilidad de adoptar estrategias de mantenimiento predictivo y acelerar el retorno de la inversión. Sin embargo, el proceso es menos inmediato. Estamos hablando de una comunicación acíclica, ya que enviaremos una solicitud para leer y registrar datos. Sin embargo, incluso si se requiere este nivel de soporte, podemos por ejemplo hacerlo, de forma rápida y sencilla gracias a la disponibilidad del software de configuración de dispositivos IO-Link y las bibliotecas API de PLC.
En definitiva, sea cual sea la aplicación o las ambiciones del proyecto, en SMC disponemos de las tecnologías, los conocimientos y la experiencia para garantizar que la adopción de IO-Link sea rápida y sencilla. Los beneficios serán notables, especialmente si tu producción requiere cambios frecuentes o si quieres reducir tus costes no productivos relacionados con los tiempos de mantenimiento. Por último, la implantación de IO-Link no tiene por qué ser un enfoque de "todo o nada", sino que puede realizarse de manera flexible y gradual, de acuerdo a los tiempos y al presupuesto.
|
Sin duda, es momento para la comunicación wireless |