Las soluciones SMC forman parte del sistema NEREUS que equipa el edificio Cycle, un edificio de demostración Zero-Waste. Recicla y reutiliza in situ todos los vertidos de la villa de los atletas.
Uno de estos edificios, que cuenta con 26 apartamentos, está equipado con un innovador sistema de filtrado de las aguas residuales de las duchas, cocinas e inodoros que permite su reutilización.
Gracias a la solución NEOSTEP® de NEREUS, esta agua se purificará hasta el punto de ser potable, y se utilizará para las cisternas de los inodoros, en las lavadoras, para la limpieza y para regar los espacios verdes. Además, el sistema recupera el calor de las aguas residuales, para luego utilizarlo para calentar agua caliente sanitaria. El objetivo del edificio Cycle es reciclar el 90% de las aguas residuales y reducir el consumo de agua en un 60% limitando al mismo tiempo el consumo de energía.
NEOSTEP® de NEREUS utiliza una tecnología de filtración dinámica que consume muy poca energía. Fundada en 2013, NEREUS es líder en el campo de la filtración dinámica en Francia. A diferencia de la filtración frontal tradicional, en la que las partículas se adhieren a la superficie del filtro, la filtración tangencial permite que el fluido pase a través del filtro bajo presión, limitando la acumulación de partículas. La filtración dinámica es una variante innovadora de la filtración tangencial, que garantiza caudales de permeado elevados y reduce considerablemente el riesgo de obstrucción gracias a las membranas giratorias de alto cizallamiento. Además, este sistema consume alrededor de un 80% menos de energía, convirtiéndolo en una solución eficaz y respetuosa con el medioambiente.
Una solución que puede situarse en el corazón de una ciudad
La depuradora compacta NEOSTEP® puede instalarse cerca de donde vaya a utilizarse, ya sea en parques y jardines, ecodistritos o edificios sostenibles. Estos sistemas están diseñados para ser compactos, se prueban en fábrica y se entregan listos para su uso. Guilhem Molles, director técnico de Nereus, nos comenta: "Necesitamos componentes que sean compactos y, sobre todo, fiables, porque para nosotros es crucial evitar las reparaciones in situ en cualquier parte del mundo".
NEOSTEP® incorpora la última tecnología de membranas, que posibilita la ultrafiltración dinámica combinada con un tratamiento biológico, y a la que sigue una etapa final de filtración por ósmosis inversa. Esta solución recupera hasta 49,7 kWh de calor al año, lo que equivale a evitar 9,2 toneladas de emisiones de CO2.
SMC: capacidad de respuesta y un producto excelente

En la instalación de la villa de los atletas, se gestionan 12 circuitos de agua, cada uno de ellos controlado por 3 válvulas de asiento inclinado. Estas válvulas abren y cierran las tuberías para limpiarlas o dejarlas fuera de servicio si es necesario. Están controladas por un bloque de válvulas SMC. Guilhem Molles continúa: "Después de probar los conjuntos de válvulas de muchas empresas presentes en el mercado, elegimos la solución ofrecida por SMC por su diseño compacto y su gran robustez. Los bloques de válvulas neumáticas estancos de SMC, con su certificación IP 67, son perfectos para las instalaciones que deben limpiarse con agua". Estos bloques de válvulas neumáticas están diseñados para resistir hasta 5.000.000 de ciclos y disponen de comunicación IO-Link. Guilhem Molles añade: "Para entornos más corrosivos, como en zonas costeras o tropicales, hemos colaborado estrechamente con SMC y hemos utilizado separadores de agua AMG, que eliminan hasta el 99% del agua, y unidades de tratamiento de aire FRL".

Una solución de futuro
"Esta tecnología tiene un gran potencial, por su bajo consumo energético. Aunque el precio de las membranas sigue siendo elevado, el retorno de la inversión se estima en unos 5 años", explica Guilhem Molles. Pero su coste no deja de bajar. Actualmente, las aplicaciones se dan sobre todo en la industria y el sector terciario, pero con las ventajas de la tecnología, se prevé que se extienda a las plantas de tratamiento de aguas residuales, que son grandes consumidoras de energía. SMC está colaborando con Nereus en todos estos desarrollos.