Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Soluciones para comunicaciones industriales

SMC, tu socio para el IIoT

Aplicaciones del IoT en la industria 

 

Las comunicaciones industriales permiten que los dispositivos se controlen en remoto, adaptando las máquinas al IIoT (IoT en la industria) y optimizando, así, la eficiencia y la calidad de los procesos.

Algunos ejemplos de aplicaciones de IoT en la industria son:

  • Consolidar la infraestructura de adquisición de datos

Una de las principales aplicaciones del IoT en la industria es la posibilidad de monitorizar los procesos de producción mediante maquinaria conectada a Internet a través de sistemas de adquisición de datos como, por ejemplo, los sensores.

  • Mejorar la eficiencia de los procesos

Gracias a la tecnología IoT aplicada en la industria, se optimizan al máximo los procesos productivos, ya que se toman decisiones basadas en datos.

Esto permite optimizar los procesos productivos, reduciendo los errores, desperdicios y costes.

A la hora de aplicar el IoT en la industria, conviene considerar aquellas tecnologías que aporten un alto grado de control remoto como, por ejemplo, los buses de campo.

El objetivo del mantenimiento predictivo es definir una estrategia para monitorizar el estado real de las máquinas y los procesos, con el fin de predecir un fallo antes de que se produzca

El IoT en la industria facilita precisamente la detección temprana de fallos o averías en máquinas evitando paradas no planificadas y prolongando la vida útil de la máquina.

Un factor clave a la hora de incorporar tecnologías IoT con fines predictivos es seleccionar componentes que sean capaces de resistir el desgaste y la fatiga. 

Por ejemplo, utilizar las conexiones wireless o inalámbricas en lugar de los cables reduce las posibilidades de que el cableado se suelte, quede atrapado o se desgaste.

  • Mejorar la disponibilidad de las máquinas

La tecnología IO-Link toma un papel crucial en la evolución de la industria hacia el IIoT, ya que es un protocolo de comunicación que aporta flexibilidad a los procesos de producción.

Por ejemplo, los sensores IO-Link pueden cambiarse fácilmente y sin errores, lo que reduce el tiempo de instalación y aumenta la disponibilidad de las máquinas.

Soluciones SMC para comunicaciones industriales

Sistema wireless de comunicación industrial

La tecnología inalámbrica es inestimable en cualquier industria o aplicación que haga un uso habitual de aplicaciones de desplazamiento con cables de comunicación. Entre ellas, un área en la que esto es especialmente valioso es en el montaje de piezas, ya sea en la automoción, la producción electrónica o cualquier industria en la que se utilicen habitualmente mesas giratorias y sistemas robóticos. La unidad inalámbrica de SMC te permite conseguir una comunicación consistente, sin ruidos, con menos cables, un mantenimiento reducido, así como con menos roturas y desconexiones en la planta de producción.

<H3>Sistema wireless de comunicación industrial</H3>

Descubre más

Efectores finales

En cuanto a los robots y los cobots, las soluciones de SMC se sustentan en dos pilares. En primer lugar, la optimización del tamaño de un robot en función de su carga útil y, en segundo lugar, la velocidad y la flexibilidad. Siempre estamos buscando la manera de hacer que los robots sean más ligeros, más pequeños, más eficientes y capaces de comunicarse de forma inteligente. Desarrollamos todos nuestros productos a partir de las opiniones de nuestros clientes, basándonos en los retos a los que se enfrentan para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

<H3>Efectores finales</H3>

Descubre más

Mecatrónica

Los cilindros eléctricos, por definición, son una solución que ofrece flexibilidad en el control del movimiento. Es precisamente esta flexibilidad la que está detrás de nuestra gama de actuadores eléctricos; donde puedes decidir qué solución es la que satisface tus necesidades de control de movimientos. Las soluciones se adaptan a tus necesidades. La extensa variedad de mecánicas y controladores y su gran flexibilidad, nos permite confirmar, sin duda alguna, que con ellos ponemos a tu alcance flexibilidad y un control total del movimiento.

<H3>Mecatrónica</H3>

Descubre más

Buses de comunicación industrial

Es ampliamente conocido que el uso del bus de campo conlleva ahorros considerables en cableado, conectores, tiempo de instalación y puesta en marcha, así como en la elaboración de esquemas eléctricos y documentación. SMC va un paso más allá expandiendo el número de posibilidades en la comunicación industrial, teniendo en cuenta la flexibilidad y versatilidad que el mercado demanda hoy en día.

<H3>Buses de comunicación industrial</H3>

Descubre más

 

En SMC llevamos varios años dedicados al IoT en la Industria 4.0, también conocida como Fábrica del Futuro, Fábrica Inteligente o Digitalización Industrial, por lo que sabemos por experiencia propia que el valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes, a ti, es ayudaros a encontrar los mejores ecosistemas de soluciones para adaptar vuestras máquinas a la IIoT (Industrial Internet of Things) o el IoT industrial.

SMC aborda las comunicaciones industriales de dos maneras: apoyando a nuestros clientes con soluciones específicas y ofreciendo productos de última generación, como, por ejemplo, con nuestro innovador sistema wireless de comunicación industrial y nuestra amplia gama de soluciones IO-Link, ayudándote, así, a optimizar la digitalización y la automatización de tu fábrica.

El IIoT ha modificado los procesos actuales de producción industrial, permitiendo que las máquinas y los dispositivos se comuniquen entre sí y puedan controlarse a distancia, conectándose gracias a los sensores y a las tecnologías de comunicación. Esta monitorización es esencial para el mantenimiento industrial de cualquier proceso de producción.

Por eso, en SMC impulsamos la fabricación inteligente. Ayudamos a nuestros clientes a mejorar la eficiencia y la productividad de sus procesos, combinando las ventajas de las soluciones de comunicación industrial con la capacidad de comprender sus necesidades. Esto nos permite personalizar nuestras soluciones, al tiempo que aseguramos la disponibilidad.

Información relacionada con comunicación industrial

La voz de nuestros especialistas

 

  • Wireless

  • Buses de campo

  • IO-Link

  • Mecatrónica

  • Efectores finales

Wireless

Buses de campo

IO-Link

Mecatrónica

Efectores finales