Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

SMC JSY1000-E controla válvulas y eyectores en un único colector

SMC JSY1000-E controla válvulas y eyectores en un único colector

SMC demuestra una vez más su capacidad de innovación con el nuevo colector de válvulas JSY1000-E de la empresa con sistema eyector totalmente integrado. Esta óptima combinación proporciona una solución completa para presión positiva y negativa (vacío) que permite a los usuarios controlar válvulas y eyectores en un único y sencillo colector. Al reducir tanto las dimensiones físicas como el peso, el JSY1000-E también dispone de una función energética que disminuye sustancialmente el consumo de energía y mejora la eficacia del proceso

Compacto y ligero

Muchas aplicaciones de maquinaria industrial soportan soluciones combinadas de válvula positiva y negativa/eyector sobredimensionadas en cuanto a peso, tamaño y especificaciones de rendimiento. Esta situación conlleva tiempo en el proceso de pedido, conexión e instalación, a la vez que da lugar a máquinas más grandes y precios más elevados para los clientes.

El nuevo SMC JSY1000-E supera todos estos problemas combinando válvulas y eyectores de vacío en un colector compacto. Al tratarse de un sistema totalmente integrado, los clientes se benefician de una reducción de hasta el 64% en la superficie de instalación en comparación con un colector separado de cuatro eyectores y ocho electroválvulas. Además, el JSY1000-E es hasta un 42% más ligero que las soluciones anteriores, en las que las válvulas y los eyectores no formaban parte del mismo colector, lo que contribuye a reducir el peso total de la máquina. Este concepto integrado también supone una gran simplificación, ya que ofrece tuberías de aire centralizadas junto con una conexión eléctrica común para las válvulas y los eyectores.

Hasta un 90% de ahorro energético

La eficiencia y la reducción del consumo de aire es uno de los temas principales del nuevo SMC JSY1000-E. Las combinaciones separadas de válvula y eyector suelen estar sobredimensionadas, lo que da lugar a ineficiencias. 

Con el JSY1000-E y su función de ahorro de energía, que reduce los costes y las emisiones de C02 gracias a la reducción del derroche de energía, no hay ningún problema. De hecho, es posible reducir el consumo de energía hasta un 90% en comparación con un eyector sin función de ahorro de energía.

Compatibilidad con buses de campo

Otra característica importante es la inclusión de comunicación por bus de campo tanto para las válvulas como para los eyectores. Controlados a través de EtherCAT mediante una unidad de interfaz serie específica y muy compacta, los usuarios pueden controlar a distancia todas las estaciones del colector (hasta 24), lo que mejora tanto el diagnóstico a bordo como la configuración de los datos. También se reducen los costes gracias a la reducción del cableado y del tiempo de instalación y configuración. 

Un amplio abanico de industrias puede beneficiarse del alto rendimiento del SMC JSY1000-E, incluyendo la fabricación general, la manipulación de materiales y el embalaje, por citar sólo algunas. Por ejemplo, el JSY1000-E es ideal para el montaje en brazos robóticos utilizados en aplicaciones de pick and place. De hecho, casi cualquier cliente que busque reducir espacio, cableado y costes puede añadir valor a su proyecto adoptando el SMC JSY1000-E.

Descubre más sobre el JSY1000-E de SMC en nuestro catálogo digital.

21 dic. 2023