Aumente el caudal y minimice las pérdidas con la nueva válvula de asiento inclinado SMC
La nueva válvula de asiento inclinado de la serie JSB de SMC ofrece una serie de ventajas clave tanto a los fabricantes de equipos originales como a los usuarios finales, ya que combina una larga vida útil, una baja pérdida de presión y unas dimensiones compactas con un elevado caudal. Adecuada para su uso con vapor, agua y aire, la optimización del perfil de caudal del cuerpo de la JSB garantiza que esta válvula ahorradora de espacio pueda suministrar el mismo caudal que sus homólogas de mayor tamaño y, a su vez, contribuir al ahorro energético del sistema.
Las válvulas de asiento en ángulo JSB son ideales para su uso en casi cualquier tipo de equipo de control de fluidos. La válvula es perfecta para aplicaciones de esterilización en máquinas de llenado de leche y bebidas, por ejemplo, así como calderas de proceso en el sector alimentario y de bebidas. Los equipos de esterilización de las industrias médica y farmacéutica también pueden aprovecharla, al igual que cualquier aplicación del sector de procesos que implique actividades de lavado con vapor o agua caliente. De hecho, en toda la industria de fabricación y automatización en general hay un sinfín de aplicaciones potenciales que pueden beneficiarse de la válvula de asiento en ángulo SMC JSB, incluidos los sistemas de calentamiento de agua/vapor y los dispositivos de control de temperatura.
Larga vida útil
Aparte del elevado caudal y las reducidas pérdidas de presión, otra ventaja notable de la serie JSB es su larga vida útil, hasta unos impresionantes 10 millones de ciclos con aire o agua, y hasta 3 millones de ciclos con vapor. Este nivel de durabilidad favorece la fiabilidad de las máquinas, reduciendo los casos de avería del equipo y los consiguientes costes de reparación.
Las dimensiones compactas ofrecen otra ventaja significativa. El espacio es muy valioso en las plantas de fabricación y procesamiento, por lo que la selección de componentes más pequeños sin comprometer el rendimiento es una ambición clave de los ingenieros de diseño en su búsqueda de ventajas competitivas. La altura de la serie SMC JSB comienza en sólo 121,3 mm, un factor que también facilita la instalación en espacios reducidos.
Fácil limpieza
La facilidad de limpieza es uno de los factores imprescindibles en sectores como el alimentario, el médico y el farmacéutico, por lo que el equipo de ingenieros expertos en I+D de SMC se ha esforzado por minimizar los espacios en los que la suciedad, los residuos o los productos químicos pueden acumularse en la superficie de la válvula, reduciendo a su vez la posibilidad de contaminar el proceso. Esta filosofía de diseño, que incluye evitar salientes innecesarios o zonas de difícil acceso, también garantiza un mantenimiento sencillo. Además, todos los componentes de las válvulas de asiento en ángulo de la serie JSB son sustituibles, lo que reduce aún más el coste de las reparaciones.
Por supuesto, ninguna de estas características de diseño inherentemente beneficiosas se produce a expensas del rendimiento. Fiel a la ética de SMC, la serie JSB incorpora aislamiento térmico en el actuador para ayudar a mantener la temperatura interna dentro del rango deseado y, posteriormente, garantizar un rendimiento constante y preciso.
15 sept. 2023