Mayor seguridad y rápida comunicación con el controlador para motor paso a paso de SMC
Cualquier fabricante de maquinaria que busque simplificar y reducir los costes de aumentar el nivel de seguridad, logrando de forma simultánea una comunicación más rápida y amplia, debería considerar el nuevo controlador para motor paso a paso de la serie JXCLF de SMC. La serie JXCLF incluye una interfaz de comunicación IO-Link y una función STO (Safe Torque Off), ofreciendo así a los fabricantes de maquinaria la oportunidad de lograr un mayor control del proceso de fabricación y de aumentar el nivel de integridad de seguridad (SIL 3) y el nivel de prestaciones (PL e) de su sistema de manera rentable.
Apueste por la seguridad y la tranquilidad
STO es una función de seguridad que garantiza que sobre el motor no pueda actuar ningún par. Los usuarios pueden utilizar la función STO como una función de parada de emergencia, reduciendo la energía de generación de par de forma inmediata y permitiendo que el motor se detenga usando la inercia y la fricción naturales de la carga. Es importante destacar que el estado de par cero se mantiene y que el motor no se puede reiniciar hasta que se retira el STO.
El nuevo controlador para motor paso a paso JXCLF de SMC combina la función STO con la función SS1-t (tiempo controlado). Esta última inicia la deceleración del motor y activa la función STO tras un periodo de tiempo específico de la aplicación. Una vez completada la parada controlada, el controlador de SMC cambia al motor STO.
Los usuarios del controlador JXCLF de SMC observarán que la función STO mejora el nivel de seguridad de la instalación cuando se usa en un entorno adecuado y conforme a normativas específicas. Otro beneficio es el menor cableado, que reduce errores y costes de mano de obra. Los costes también se reducen gracias al menor número de componentes de la máquina: si la función STO no estuviera disponible, la necesidad de implementar elementos adicionales en la máquina aumentaría los costes del sistema.
La función STO cumple los requisitos de EN 61508 SIL 3; EN 62061 SIL CL 3; EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e; y EN 61800-5-2 STO, SS1-t. Esta conformidad hace que el controlador para motor paso a paso con subfunción STO de la serie JXCLF de SMC resulte ideal para una amplia variedad de aplicaciones de fabricación de maquinaria, en particular de maquinaria semiautomática en la que las operaciones de carga, manipulación, colocación, posicionamiento o descarga de materiales, herramientas o piezas conllevan un cierto riesgo para las operaciones.
Sentido común
En el sector de la fabricación, el uso de IO-Link es una tendencia creciente de IoT que supone un paso adelante en la capacidad de comunicación para todas las aplicaciones que conllevan automatización. Una interfaz de comunicación IO-Link garantiza que el controlador JXCLF de SMC proporcione un mayor control del proceso de fabricación y del estado del equipo. Así, la sencilla comunicación a través de IO-Link permite acceder a todos los valores numéricos del controlador y facilita el control remoto de las redes industriales.
Además de proporcionar un mayor control del proceso, IO-Link recopila de manera instantánea datos más valiosos, como las distancias y las presiones de alimentación/salida, para crear estrategias de mantenimiento preventivo. El diagnóstico sobre el terreno del producto y el uso de cableado estándar son ventajas adicionales. Además, es una solución rentable que reduce los costes de hardware y de programación, reduciendo así la mano de obra y los errores durante la configuración.
Los fabricantes de piezas originales que adopten la nueva serie JXCLF de SMC observarán que el controlador indica que hay que tomar medidas cuando se produce un error. Además, se pueden realizar cambios en el sistema mientras está en funcionamiento. Como observación final, es posible detectar la manipulación del controlador durante el proceso, e incluso bloquear el dispositivo en caso necesario.
En el sector altamente competitivo de la fabricación de maquinaria, los fabricantes de piezas originales deben buscar soluciones de productos que aporten diferenciación técnica y ayuden a reducir los costes. El rentable controlador para motor paso a paso JXCLF de SMC, con IO-Link y función STO, supone una clara ventaja tanto para los fabricantes de maquinaria como para los usuarios finales.
1 jul. 2022