Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

No deje pasar el mantenimiento de los actuadores

Dependiendo de la serie, en SMC calificamos la vida útil de nuestros actuadores eléctricos en 5.000 km o 30 millones de ciclos sin servicio ni mantenimiento. Hay muchas razones para este nivel de rendimiento, incluyendo una ingeniería y pruebas robustas, junto con una lubricación interna que es suficiente para toda la vida útil del actuador. Sin embargo, la aplicación de un programa de mantenimiento sencillo pero meditado contribuye a proteger aún más su inversión.

  Por Gerald Rammel, Jefe de Producto de Tecnología Eléctrica, SMC Austria

ABRIL 2023
Dependiendo de la serie, en SMC calificamos la vida útil de nuestros actuadores eléctricos en 5000 km o 30 millones de ciclos sin servicio ni mantenimiento. Hay muchas razones para este nivel de rendimiento, incluyendo una ingeniería y pruebas robustas, junto con una lubricación interna que es suficiente para toda la vida útil del actuador. Sin embargo, la aplicación de un programa de mantenimiento sencillo pero meditado contribuye a proteger aún más su inversión.

No hay motivo para dudar de la longevidad de su actuador eléctrico. Las pruebas realizadas en nuestra sede central de Japón demostraron que los actuadores eléctricos SMC pueden alcanzar más del doble de la vida útil oficial mencionada sin necesidad de mantenimiento. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Es cierto que el mantenimiento conlleva un coste, pero éste es pequeño en comparación con la inversión en un recambio.

Intervalos de mantenimiento

Entonces, ¿con qué frecuencia debe realizar el mantenimiento de su actuador eléctrico? En realidad, la determinación de los intervalos de mantenimiento depende en gran medida de las condiciones de funcionamiento específicas de la aplicación, como la carga de trabajo, la velocidad, el voladizo y la contaminación. Para una vida útil óptima de los actuadores eléctricos SMC, recomendamos actividades de mantenimiento cada 6 meses, 1000 km o 5 millones de ciclos, lo que ocurra primero.

Actuador eléctrico SMC, tipo deslizante de alta rigidez y precisión - Serie LEKFS

El mantenimiento no tiene por qué ser oneroso; a menudo basta con realizar comprobaciones sencillas, como inspeccionar visualmente si hay tornillos sueltos o conexiones de cables sueltas, además de comprobar si ha aumentado la vibración o el ruido. Otros consejos de mantenimiento incluyen la comprobación del estado del lubricante en las piezas móviles, la evaluación del juego mecánico en los componentes fijos y la búsqueda de desgaste o cortes en la correa.

La correa es un componente clave, por lo que también es aconsejable comprobar su tensión. Una correa que se afloje podría saltarse un diente de la polea, provocando desviaciones de posición o permitiendo que la corredera del actuador choque contra el final de su recorrido.

Si no se siente seguro a la hora de realizar el mantenimiento de su actuador eléctrico, SMC se complace en ofrecerle este servicio.

Cuestiones de selección

Otra parte importante de la ecuación de la vida útil es la correcta selección del actuador. Si no está familiarizado con la selección de actuadores eléctricos, ¿por qué no utiliza nuestra herramienta de selección en línea? Sólo tiene que introducir datos como la carga de trabajo y la velocidad para recibir una recomendación. También puede hablar directamente con nuestros expertos. Siempre estaremos encantados de ayudarle a elegir el producto adecuado, lo que a su vez le ayudará a ahorrar dinero y a evitar los inconvenientes de instalar un producto que falla debido a una selección incorrecta.

Una vez especificado, también estamos a su disposición para ayudarle a configurar su actuador eléctrico, encontrar los parámetros adecuados y evitar efectos no deseados como las vibraciones. Este proceso de "puesta a punto" también influye en la vida útil. Por ejemplo, exponer el motor eléctrico a vibraciones podría dañar componentes internos como los cojinetes.

En definitiva, los actuadores eléctricos son productos robustos capaces de ofrecer una larga vida útil. Sin embargo, existen opciones para prolongar aún más esta vida útil, así que ¿por qué no proteger aún mejor su inversión?

Descubre cómo mejorar la eficiencia y productividad de tus procesos a través del Mantenimiento Industrial

Por Gerald Rammel | Jefe de Producto de Tecnología Eléctrica, SMC Austria

La primera experiencia de Gerald en SMC Austria comenzó en 2011 en la producción local, donde se familiarizó con los productos de SMC. En 2012, mientras comenzaba su licenciatura en ciencias aplicadas, se unió a la oficina de ingeniería técnica. Este autodefinido entusiasta de las cosas técnicas está actualmente en el equipo de Tecnología Eléctrica encargándose del Marketing de Producto y Know-How de actuadores eléctricos y productos de bus de campo.
Gerald dedica su tiempo libre a tocar música y a reunirse con algunos amigos. Aunque este tiempo libre se ve limitado por sus dos hijos, está muy contento de verlos crecer.

 

¡Síguenos!

Síguenos en Linkedin para descubrir contenido técnico especializado y estar al día de nuestros eventos.

Síguenos en Youtube para descubrir las aplicaciones de nuestros productos.

 

Descargables

 

También te puede interesar

 

Minimice el mantenimiento alargando la vida útil de sus componentes de automatización
Por Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC España
Seguir leyendo 

Contabilizar el coste real de un mantenimiento incorrecto o deficiente
Por Julien Caron, Responsable de Asistencia Técnica y Eficiencia Energética, SMC Francia
Seguir leyendo 

IO-Link to move easily to smart sensors
By Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Read more 

Making sense of sensors
By Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Read more 

SMC Expertise: Comprendemos tus retos diarios

Sigue leyendo para descubrir cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos