Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Por qué una seguridad óptima de las máquinas aumenta la rentabilidad

Aunque los circuitos de seguridad de las máquinas sirven para proteger a los empleados de posibles daños, en SMC sabemos por experiencia que se pueden obtener muchos más beneficios creando una seguridad inherente a las máquinas, incluida una mayor rentabilidad. Esto se debe en gran medida a la posibilidad de aumentar la productividad y aprovechar soluciones totalmente diseñadas.

  Por Clement Pucher, Director del Grupo de Trabajo Europeo de Tecnología de Seguridad, SMC Europe

OCTUBRE 2022
Un diseño seguro y avanzado de las máquinas se traduce en una mayor productividad y un mejor control del funcionamiento. Paralelamente, una visión holística de las cosas conduce a varios resultados de valor competitivo, algunos de los cuales son obvios. Por ejemplo, un alto nivel de seguridad reduce el riesgo de accidentes. Los accidentes laborales son costosos por muchas razones: posibles reclamaciones al seguro, pérdida de producción por ausencia del trabajo, personal adicional para cubrir a los ausentes y costes sanitarios. 

También hay costes indirectos, como el tiempo productivo perdido en relación con un accidente real y el tiempo operativo perdido debido al accidente. Cualquier medida de reconversión necesaria en una máquina puede suponer una carga adicional. Estos costes repercuten en su rentabilidad final.

Además, sabemos que los circuitos de seguridad de las máquinas correctamente diseñados reducen los tiempos de inactividad imprevistos de las máquinas, gracias a la calidad del sistema y de los componentes. Sin embargo, esta estrategia también reduce los periodos cortos de inactividad planificada de la máquina. Las prácticas de trabajo seguras y bien estudiadas y los procedimientos de trabajo seguros ayudan a proteger a los empleados. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad específicas protegen a las personas durante sus actividades laborales en los distintos modos de funcionamiento. De este modo, las paradas necesarias para la puesta a punto, las reparaciones, los procedimientos de mantenimiento o la limpieza son más claras, cortas y libres de posibles fuentes de peligro. Por ejemplo, con los circuitos de seguridad óptimos instalados, no es necesario cortar el suministro de aire comprimido para estas paradas breves, lo que reduce los tiempos de inactividad y, por tanto, aumenta la productividad en un 5-7 % aproximadamente.

Además de mejorar el tiempo de funcionamiento de la máquina, las funciones de seguridad también pueden mejorar la productividad, por ejemplo, facilitando la localización de averías, reduciendo los desechos y aumentando la eficacia del operario.

Oportunidades internacionales
Otra ventaja que a menudo se pasa por alto de una seguridad de las máquinas bien implantada: ¡las oportunidades internacionales! La seguridad de las máquinas no sólo protege los mercados europeos y a sus fabricantes, sino que también ofrece oportunidades de ventas internacionales. El comercio exterior refuerza la competitividad de las empresas europeas, al tiempo que impulsa el desarrollo sostenible en todo el mundo.

Las previsiones estiman que el 90% del crecimiento económico mundial en los próximos 10 a 15 años tendrá lugar fuera de la UE. Por tanto, unas máquinas tecnológicamente avanzadas y seguras suponen una ventaja competitiva para Europa, ya que la seguridad garantiza una alta disponibilidad de las máquinas y, a su vez, una mayor rentabilidad. 

Por supuesto, los requisitos de seguridad laboral son cada vez más estrictos en todo el mundo. Más allá de la clara necesidad de evitar que los empleados sufran lesiones o cosas peores, hay muchas razones que explican esta tendencia: entre otras, una mayor concienciación y sensibilidad pública respecto a las condiciones de trabajo, así como las exigencias de los acuerdos comerciales y las leyes económicas.

Asociaciones técnicas
Con tanto que considerar, cada vez son más los fabricantes de equipos originales que recurren al enfoque basado en el servicio y los conocimientos de nuestros equipos de expertos de SMC. Sabemos que las asociaciones técnicas fiables basadas en la confianza son la clave del éxito de los proyectos. Superar los retos y potenciar el éxito de nuestros clientes es lo que nos mantiene motivados.

Nuestros expertos pueden informarle sobre las tendencias y normativas en materia de seguridad de las máquinas. Además, ofrecen asesoramiento y orientación para responder a sus preguntas. La seguridad funcional es la parte clave del proceso de diseño, comprobación y demostración de que los componentes y circuitos de una máquina relevantes para la seguridad cumplen los requisitos previstos de fiabilidad y reducción de riesgos. 

Por eso hay que definir primero las funciones de seguridad específicas relacionadas con la máquina o la aplicación. Una vez identificadas, hay que determinar el nivel de seguridad requerido, junto con los componentes óptimos necesarios para lograr una reducción aceptable del riesgo. Para confirmar que se han cumplido o superado los requisitos mínimos, es necesario realizar y documentar procedimientos de verificación. En este sentido, nuestros expertos en SMC y nuestras herramientas SMC pueden ayudarle a implantar la seguridad funcional.

Soluciones de ingeniería
Detrás de la seguridad de las máquinas, nuestros clientes necesitan soluciones de ingeniería. Por supuesto, suministramos productos estándar adecuados y altamente fiables (validados). Pero también aportamos ideas innovadoras para crear valores añadidos y ventajas competitivas.

Huelga decir que cada máquina es diferente y requiere un enfoque específico. Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de su máquina o sistema y, para todas las cuestiones de seguridad relevantes, disponemos de soluciones competentes y profesionales. Desde máquinas diseñadas individualmente hasta sistemas muy complejos, no sólo cumplimos todos los requisitos de seguridad para el usuario y el funcionamiento, sino también de flexibilidad y productividad.

Le apoyamos con un enfoque integral. Por ejemplo, podemos investigar directivas y normas, ayudándole a responder a sus preguntas sobre este tema crucial. Y lo que es más importante, también podemos ayudarle a definir toda la cadena de seguridad, ayudándole a determinar todas las funciones de seguridad y a conceptualizar su aplicación de acuerdo con la norma ISO 13849 (partes de los sistemas de control relativas a la seguridad) y la normativa de seguridad vigente.

 SMC´s residual pressure release valve with direct monitoring, modular connection type, VP#46 Series

Apoyo integral
Otros servicios y conocimientos del SMC abarcan todos los datos relevantes para la seguridad, como el MTTF (tiempo medio hasta el fallo) y B10 (parámetro estadístico que indica el número de ciclos a partir de los cuales el 10% de los componentes examinados pueden sufrir un fallo). Además, ofrecemos la Biblioteca SMC de SISTEMA, una herramienta informática gratuita de integridad de la seguridad para evaluar las aplicaciones de las máquinas, facilitada por el Instituto IFA de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alemania. 

Por supuesto, SMC le ofrece un amplio apoyo en el diseño conceptual y la elaboración de esquemas de conexiones, así como en la comprobación y el análisis del sistema de seguridad. Consejo: eche un vistazo a PneuSAFE, La herramienta en línea más reciente y gratuita de SMC con varias soluciones de circuitos verificadas por TÜV para las funciones de seguridad más comunes y las aplicaciones relacionadas. Por último, también se ofrece formación para garantizar un conocimiento eficaz.

La seguridad de las máquinas es una parte integral e importante del proceso de desarrollo. Como socio tecnológico probado y competente, SMC le ayuda a implementar soluciones seguras, fiables y económicas, creando un valor añadido tangible y una mayor rentabilidad.
 

Por Clement Pucher | Director del Grupo de Trabajo Europeo sobre Tecnología de la Seguridad

Clement, ingeniero de diseño de automoción, se unió a la familia de SMC Austria en 1998. A lo largo de los años, ha estado involucrado tanto en ventas como en actividades técnicas; totalmente dedicado a los servicios de eficiencia energética durante unos 15 años. Desde 2021 está totalmente inmerso y disfrutando de los retos de la seguridad de la maquinaria. 

No muy dado a la seguridad en su tiempo libre, Clement se define como un petrolhead entregado. Instructor ocasional de drifting y aficionado a la literatura, la historia y los viajes.

 

¡Síguenos!

Síguenos en Linkedin para descubrir contenido técnico especializado y estar al día de nuestros eventos.

Síguenos en Youtube para descubrir las aplicaciones de nuestros productos.

 

Descargables

 

También te puede interesar

 

 

Cree un circuito neumático de seguridad en sólo 3 minutos
Por Richard Driver, Director Técnico del Centro Técnico Europeo de SMC
Leer más 

 

La seguridad de las máquinas, centro de atención
Por Ferdinand Rein, Director del Centro Técnico Alemán R&D 2
Leer más 

SMC Expertise: Comprendemos tus retos diarios

Sigue leyendo para descubrir cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos