Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Automatización de la fabricación de baterías

Nuestra batería de conocimientos para una producción fiable de baterías

La revolución del vehículo eléctrico está impulsando un crecimiento significativo de la industria de fabricación de baterías en Europa, un mercado nuevo para Europa, pero no para SMC. Como proveedor líder de componentes de automatización industrial, tenemos más de 20 años de experiencia en la industria de las baterías con una profunda cooperación con los fabricantes que actualmente lideran el mercado a nivel mundial.

La experiencia de SMC satisface las necesidades de los fabricantes europeos de baterías

Aunque Europa presume de una gran experiencia en automoción, los conocimientos específicos sobre los procesos de producción de baterías siguen siendo una laguna. La fabricación de baterías de primera calidad requiere un entorno meticuloso. La producción de ánodos y cátodos, junto con el montaje de las celdas, exigen un control riguroso. Durante el proceso de fabricación de baterías, si ciertas partículas metálicas entran en una celda de la batería, pueden provocar un cortocircuito o una reacción química dentro de la celda, lo que puede dar lugar a problemas de calidad y seguridad de la batería.

Ahí es donde interviene SMC: Nuestra serie de productos 25A está diseñada específicamente para la producción de baterías. Restringe el uso de cobre y zinc como materiales principales, y utiliza una grasa especialmente desarrollada que se desarrolla en puntos de rocío ultrabajos de hasta -80 °C. Pero eso no es todo. SMC ofrece una amplia gama de soluciones para cada etapa del proceso de producción de baterías, entre las que se incluyen:

- Productos resistentes a la corrosión para proteger su equipo de productos químicos agresivos.
- Soluciones a prueba de explosiones para la máxima seguridad.
- Productos de reducción de estática para minimizar el riesgo de descarga.
- Control de temperatura para aplicaciones láser para un funcionamiento preciso y fiable.

¿Listo para potenciar su producción de baterías? Descubra nuestras soluciones clave para la industria de las baterías. 

Descubra nuestras soluciones para sus procesos de fabricación de baterías

Descubra qué productos pueden ayudarle a mejorar su productividad y conseguir una calidad de gama alta con nuestras soluciones específicamente diseñadas para la industria de fabricación de baterías.

Saeyeong Jeong | Director de la Industria Europea de Baterías, SMC CEE

"SMC lleva años suministrando componentes a los fabricantes de baterías líderes del sector a nivel mundial, que se encuentran principalmente en Asia pero que están comenzando a expandirse por todo el mundo. La experiencia y los conocimientos adquiridos durante todo este tiempo son nuestra principal fortaleza para ayudar a nuestros clientes a enfrentarse a los nuevos desafíos de esta industria.”

También te puede interesar

Encuentre en SMC una "batería de conocimientos para una producción fiable"

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.

Dominar el proceso de producción de pilas 

El camino hacia unas baterías fiables pasa por una fabricación meticulosa. Aunque los procesos específicos pueden diferir de una empresa a otra, todas comparten la necesidad crítica de cumplir estrictos requisitos medioambientales para cada componente. Desde la calidad y la seguridad hasta la eficacia, es primordial conocer y cumplir estas condiciones a lo largo de todo el proceso de producción de las baterías.

process_es.gif
 
 

Descubre nuestras soluciones para la fabricación de baterías

 

 

Restricción de materiales

Para garantizar la calidad y seguridad de las baterías, es necesario restringir el uso de determinados materiales innecesarios (tales como cobre, zinc, níquel, niquelado electrolítico con una capa de cobre o cincado) durante el proceso de producción del electrodo y de la celda, antes de sellar la celda de la batería. Aproveche al máximo la reducción de los plazos de entrega y ponga los productos en funcionamiento lo antes posible gracias a la producción y el stock europeos de varias series 25A.

Habitación seca - punto de rocío bajo

Para garantizar la calidad y seguridad de las baterías, es necesario restringir el uso de determinados materiales innecesarios (tales como cobre, zinc, níquel, niquelado electrolítico con una capa de cobre o cincado) durante el proceso de producción del electrodo y de la celda, antes de sellar la celda de la batería. Aproveche al máximo la reducción de los plazos de entrega y ponga los productos en funcionamiento lo antes posible gracias a la producción y el stock europeos de varias series 25A.

 

A prueba de explosiones

The process of filling a battery cell with a highly corrosive electrolyte has a high risk of fire/explosion due to the characteristics of the electrolyte, which has a very low ignition point. As battery manufacturing processes will be held in a potentially explosive atmosphere, according to the ATEX Directive, it is necessary to use certified explosion-proof equipment to prevent the generation of ignition sources.

Resistencia a la corrosión

During the electrolyte filling in the cell assembly process, corrosion of the pneumatic products may occur due to the nature of the electrolyte. SMC supplies products with excellent resistance to corrosion and chemicals as required by the battery manufacturing environment.

Descarga estática reducida

Static electricity is an invisible enemy that can create serious problems in the battery manufacturing process. In an environment with a high static charge, the chances of explosions and fires increase significantly due to this unseen phenomenon. Therefore, use SMC’s wide range of ionizers for measuring, removing and controlling static electricity and guarantee final product quality.

Control de la temperatura en aplicaciones láser

The use of thermo-chillers makes it possible to maintain the temperature of the heat generating devices, lasers in this case, within strict limits. This proper temperature control increases the productivity, maximises the machine performance, and improves the quality, reliability and service life of the equipment.