Industria de fabricación de neumáticos
¿Quién no ha dibujado alguna vez un coche? Habilidades artísticas aparte, seguro que en su dibujo había tres elementos: ventanas, chasis y ruedas. Nadie puede discutir que los automóviles necesitan ruedas, y este principio es tan básico que convierte el proceso de fabricación de neumáticos en un pilar fundamental de la industria automotriz. Para lograr una alta competitividad dentro de la industria del neumático, sin renunciar a la mejor calidad, SMC pone a su disposición los mejores aliados para garantizar que el proceso de fabricación de neumáticos rinda al máximo de sus posibilidades.
Descubra qué productos pueden ayudarle a incrementar su productividad y lograr una alta calidad final con nuestras soluciones específicamente diseñadas para la industria de producción de neumáticos.
"Diseñar un nuevo sistema automático de dosificación premezcla, implementar un mantenimiento predictivo en las máquinas de confección de neumáticos, incrementar la eficiencia energética en el proceso de vulcanización, personalizar un sistema de gestión de los llamados «neumáticos verdes»..., los productos, servicios y conocimientos de SMC pueden añadir un valor tangible a tu proyecto."
Mezclado
Extrusión, calandrado y corte
Fabricación del talón
Confección del neumático
Vulcanizado
Verificación, manipulación y almacenamiento
La fase inicial de la fabricación de un neumático no puede entenderse sin hablar de las duras atmósferas y el exigente rendimiento que requieren el transporte, la dosificación y el pesaje de los productos químicos, así como la mezcla y el enfriamiento del compuesto de caucho.
Serie JSXFA
Serie 55-CQ2
Serie IDFA
Series ISE20/ZSE20
Serie C95
La preparación de los componentes es un proceso continuo que requiere el suministro constante de material y largas líneas de producción. Para ello, un factor increíblemente importante es que las máquinas trabajen de forma fiable, con el menor número de paradas posible y garantizando una calidad constante en el tiempo.
Serie IR
Serie KF
Series IZT40/41/42
ASV Series
Serie TH
Desde la preparación del alambre hasta el ensamblaje final del talón, cada fase del proceso necesita un control preciso de las condiciones. Controla la tensión del alambre, asegúrate un correcto devanado y manipula fácilmente las piezas acabadas usando nuestros productos.
Series LEY
Serie ITV
Serie MHC2
Serie C85
Serie AN00
En esta etapa, la velocidad y la fiabilidad son la clave para una alta productividad. Con SMC puedes conseguir una solución innovadora para tu maquinaria de fabricación de neumáticos y ayudar a minimizar el tiempo del proceso mediante la digitalización.
Serie MLGP-Z
Serie SY
Serie EX600-W
Serie VEX1*0
Durante el proceso de vulcanizado se generan altas temperaturas, y es importante que los componentes se comporten correctamente en estas condiciones extremas. Disponemos de un producto para cada una de las operaciones de este proceso: pulverización, carga y descarga, perfilado, refrigeración y limpieza de moldes y automatización de las válvulas de proceso.
Serie C96
Series TH
Serie KQG2
Serie VEX-X115
Serie D-MP
Resulta crucial verificar que los neumáticos llegan al mercado sin imperfecciones que puedan afectar a su desempeño. Además, un sistema eficiente de manipulación, transporte y almacenamiento de los neumáticos puede mejorar la productividad global de la fábrica. Esta es la razón por la que en SMC trabajamos duro para ofrecer las soluciones de mayor calidad para la fabricación de neumáticos industriales.
Serie CVQ
Series RSQ-Z
Serie AC-D
Series HRS090
Serie PA3000