Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Sistemas de comunicación industrial

Formas de mejorar la eficiencia en la industria

Después de varios años ya dedicados a la Industria 4.0, también conocida como Fábrica del Futuro, Smart Factory o Digitalización, hemos aprendido que el valor añadido que podríamos ofrecer a nuestros clientes, a usted, es ayudar a encontrar los mejores ecosistemas de soluciones que se adapten a sus máquinas en la IIoT.

SMC aborda la comunicación industrial de dos maneras :

De este modo, proporcionamos a su fábrica una digitalización y automatización inteligentes gracias a las últimas soluciones de comunicación industrial.

La importancia de las redes de comunicación industrial

En la fabricación actual, las máquinas y los dispositivos se comunican entre sí y pueden controlarse a distancia, conectándose gracias a sensores y tecnologías de comunicación. Es lo que se conoce como conectividad inteligente. Esto es, por ejemplo, esencial para el conocido mantenimiento industrial de cualquier proceso de producción.

Por eso, en SMC impulsamos la fabricación inteligente. Ayudamos a nuestros clientes a mejorar la eficiencia y productividad de sus procesos combinando las ventajas de las soluciones de comunicación industrial con la capacidad de comprender sus necesidades. Esto nos permite adaptar nuestras soluciones para conseguir el mejor valor para el cliente, al tiempo que garantizamos la disponibilidad y el suministro a nivel mundial, asegurando siempre la continuidad de una producción eficaz.

Descubra nuestros productos para la comunicación industrial y soluciones para mejorar la eficiencia y la productividad industrial

Wireless

Los productos de comunicación wireless industrial de SMC son inestimables en cualquier industria o aplicación que haga uso habitual de aplicaciones de movimiento con cables de comunicación. Entre ellas, un área en la que esto resulta especialmente valioso es en el montaje de piezas, ya sea en el sector de la automoción, la producción electrónica o cualquier industria en la que se utilicen habitualmente mesas giratorias y sistemas robóticos. La unidad inalámbrica de SMC le permite conseguir una comunicación consistente y sin ruidos con menos cables, un mantenimiento reducido, así como menos roturas y desconexiones en la planta de producción.

<H3>Wireless</H3>

Discover more

Efectores finales

En cuanto a los robots y cobots, las soluciones de SMC se basan en dos aspectos. En primer lugar, la optimización del tamaño de un robot en función de su carga útil y, en segundo lugar, la velocidad y la flexibilidad. Siempre estamos buscando formas de hacer robots más ligeros, más pequeños, más eficientes y con una capacidad de comunicación inteligente. Desarrollamos todos nuestros productos en función de las necesidades reales de nuestros clientes, basándonos en los retos a los que se enfrentan para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Todo esto está llevando a SMC hacia la generación de soluciones de fácil programación y rápida configuración, soluciones que beneficiarán a nuestros clientes con un tiempo de implementación muy reducido.

<H3>Efectores finales</H3>

Discover more

Actuación

Los actuadores eléctricos son, por definición, una solución flexible, al menos en términos de velocidad, fuerza y posicionamiento. Es precisamente esa adaptabilidad la que está detrás de la gama de soluciones eléctricas de SMC; donde usted decide, elige, pero no se adapta a ellos. Ellos se adaptan a usted. Nuestra amplia variedad de mecánicas y controladores ofrecen además conectividad de red directa a una serie de soluciones de comunicación industrial, incluidos los protocolos clave EtherNet/IP™, PROFINET y EtherCAT®. Esta combinación de funcionalidad avanzada y control y diagnóstico remotos, hacen que los actuadores eléctricos de SMC sean los socios ideales para el escenario de la Industria 4.0, ayudando a los clientes a ofrecer el concepto de fábrica inteligente.

<H3>Actuación</H3>

Discover more

Buses de campoe

El uso de Fieldbus en los procesos de fabricación ha mejorado sustancialmente la forma de manejar las comunicaciones, proporcionándonos un ahorro considerable en términos de cableado, conectores, tiempo de instalación y configuración, diagramas electrónicos o documentación. Para el desarrollo de nuestra gama de interfaces serie, hemos ido un paso más allá y hemos ampliado el número de posibilidades en comunicación industrial, teniendo en cuenta la flexibilidad y versatilidad que demandan nuestros clientes.

<H3>Buses de campoe</H3>

Discover more

Información relacionada con comunicación industrial

  • Wireless

  • Buses de campo

  • IO-Link

  • Actuación

  • Efectores finales

Wireless

Buses de campo

IO-Link

Actuación

Efectores finales