La aplicación de medidas de control de la electricidad estática es muy importante en un entorno industrial. La electricidad estática es el resultado de un desequilibrio entre las cargas negativas y positivas de un objeto. Estas cargas pueden acumularse en la superficie de un objeto hasta que encuentran una forma de liberarse o descargarse, y con el control adecuado, pueden ayudar a incrementar los resultados del proceso productivo.
La presencia de estática es más habitual de lo que parece, y un buen proceso de eliminación de estática industrial puede ayudar a reducir efectos no deseados como el rechazo de productos, descargas a los trabajadores, embalajes defectuosos e impurezas, o puede mejorar su capacidad de producción cargando los componentes para modificar su comportamiento con otras piezas.
Descubra los innovadores productos de SMC y compruebe las ventajas.
Encuentre qué productos lo pueden ayudar a optimizar su productividad, reducir el tiempo de inactividad y crear un entorno de trabajo seguro con nuestras soluciones de control estático diseñadas específicamente.
Los procesos que implican el transporte y la manipulación de plásticos y polímeros son muy propensos a sufrir problemas de estática. Unas buenas medidas de control de la electricidad estática, como barras ionizadoras o ventiladores, pueden evitar paradas de producción y ayudar a mejorar el tiempo de ciclo, como, por ejemplo, en una línea en la que las botellas atascan el transportador debido a las cargas estáticas, haciendo que el proceso sea inestable.
Las piezas electrónicas y los semiconductores necesitan un buen control de la electricidad estática para evitar la ESD (descarga electrostática). Una ESD no controlada puede tener un efecto perjudicial en dispositivos sensibles, lo que se traduce en pérdidas de producción y productos de baja calidad con una vida útil más corta. La elección correcta de la ionización es crucial, por ejemplo, para el procesamiento de obleas, ya que si se instalan ionizadores con un excelente equilibrio y emisores de silicio, se pueden eliminar las cargas peligrosas, con lo que se consigue un proceso de alto rendimiento y se reducen los residuos.
Por Maria Eugenia Gonzalez, Especialista de producto, SMC España
¿Has intentado alguna vez quitar el polvo de la pantalla de tu televisor? No es fácil. Las pantallas de los televisores acumulan carga estática durante su uso, por lo que intentar quitar el polvo con un paño resulta aparentemente imposible debido a la gran fuerza estática implicada. En casa este efecto es molesto, pero en las fábricas la electricidad estática tiene implicaciones más serias, sobre todo el efecto en su cuenta de resultados, su OEE (Overall Equipment Effectiveness). La electricidad estática es el asesino invisible de la OEE que crea tiempos de inactividad, cuellos de botella y residuos. Afortunadamente, existe una solución fiable y eficaz para eliminarla de todo tipo de superficies: los ionizadores.
Rellene el siguiente formulario y recibirá el documento técnico directamente en su bandeja de entrada.