Los componentes SMC se encuentran en el sistema NEREUS que equipa el edificio Cycle, un edificio de demostración Cero Residuos. Recicla y reutiliza in situ todos los efluentes de la villa de los atletas.
Uno de los edificios del pueblo, que alberga 26 apartamentos, está equipado con un innovador sistema de filtrado de las aguas residuales de las duchas, cocinas e inodoros, lo que permite reutilizarlas.
Gracias a la solución NEOSTEP® de NEREUS, esta agua se purificará hasta hacerla potable y se utilizará para las cisternas de los inodoros, las lavadoras, la limpieza y el riego de zonas verdes. Además, el sistema recuperará el calor de las aguas residuales, para luego utilizarlo para calentar agua caliente sanitaria. El objetivo del edificio Cycle es reciclar el 90% de las aguas residuales y reducir el consumo de agua en un 60%, limitando al mismo tiempo el consumo de energía.
Pie de foto 1: Apoyado por el fondo de innovación y ecología creado por SOLIDEO y respaldado por Caisse des Dépôts, ICADE Promotion y CDC Habitat, el proyecto aspira a revolucionar el paradigma de la circularidad de los recursos iniciando una verdadera transición hacia los "Edificios de Recursos" y los "Residuos Cero", limitando significativamente los impactos medioambientales, creando valor local y nuevos empleos cualificados.
NEOSTEP® de NEREUS utiliza tecnología de filtración dinámica para un consumo de energía muy bajo
NEOSTEP® de NEREUS utiliza una tecnología de filtración dinámica que consume muy poca energía. Fundada en 2013, NEREUS es líder en el campo de la filtración dinámica en Francia. A diferencia de la filtración frontal tradicional, en la que las partículas se adhieren a la superficie del filtro, la filtración tangencial permite que el fluido pase a través del filtro bajo presión, limitando la acumulación de partículas. La filtración dinámica es una variante innovadora de la filtración tangencial, que ofrece elevados caudales de permeado y reduce considerablemente el riesgo de obstrucción gracias a las membranas giratorias de alto cizallamiento. Además, este método consume alrededor de un 80% menos de energía, lo que lo convierte en una solución eficaz y respetuosa con el medio ambiente.
Una solución que puede situarse en el corazón de una ciudad
La depuradora compacta NEOSTEP® puede instalarse cerca de donde se vaya a utilizar, ya sea en parques y jardines, ecodistritos o edificios sostenibles. Estos sistemas están diseñados para ser compactos, se prueban en fábrica y se entregan listos para su uso. Guilhem Molles, Director Técnico de Nereus, afirma: "Necesitamos componentes que sean compactos y, sobre todo, fiables, porque para nosotros es crucial evitar las reparaciones in situ en cualquier parte del mundo".
NEOSTEP® incorpora la última tecnología de membranas, que permite la ultrafiltración dinámica combinada con un tratamiento biológico, seguido de una etapa final de filtración por ósmosis inversa. Esta solución recupera hasta 49,7 kWh de calor al año, lo que equivale a evitar 9,2 toneladas de emisiones de CO2.
SMC: capacidad de respuesta y un producto superior

En la instalación de la Villa Olímpica se gestionan 12 circuitos de agua, cada uno de ellos controlado por 3 válvulas de asiento angular. Estas válvulas abren y cierran las tuberías para limpiarlas o ponerlas fuera de servicio en caso necesario. Están controladas por un colector de válvulas SMC. Guilhem Molles prosigue: "Después de probar los islotes de válvulas de muchas empresas diferentes presentes en el mercado, elegimos la solución ofrecida por SMC por su compacidad y su robustez superior. Los manifolds de válvulas neumáticas de SMC resistentes al agua, con su certificación IP 67, son esenciales para las instalaciones que tienen que limpiarse con agua". Estos colectores de válvulas neumáticas están diseñados para resistir hasta 5.000.000 de ciclos y disponen de comunicación IO-Link. Guilhem Molles añade: "Para entornos más corrosivos, como en regiones costeras o tropicales, hemos colaborado estrechamente con SMC y utilizado separadores de agua AMG, que eliminan hasta el 99% del agua, y unidades de tratamiento de aire FRL".

Una solución de futuro
"Esta tecnología tiene un gran potencial, por su bajo consumo energético. Aunque el precio de las membranas sigue siendo elevado, el retorno de la inversión se estima en unos 5 años", explica Guilhem Molles. Pero su coste no deja de bajar. Actualmente, las aplicaciones se dan sobre todo en la industria y el sector terciario, pero con las ventajas de la tecnología, se prevé que se extienda a las plantas de tratamiento de aguas residuales, que son grandes consumidoras de energía. SMC apoya a Nereus en todos estos avances.