JSXF-P de SMC controla varias válvulas con una sola señal
SMC presenta su innovadora serie JSXF-P de válvulas de pulsos para el desalojo eficaz y eficiente de cuerpos extraños durante los procedimientos de limpieza. La nueva válvula de pulsos JSXF-P tipo SMARTVENT ofrece una serie de notables ventajas, como una placa de control integrada, alta presión de pico, bajo consumo de aire y larga vida útil.
Las soluciones de pulso de aire son ideales para eliminar partículas de filtros, incluidos los de bolsa, cartucho, sobre, cerámica y fibra metálica sinterizada. Las aplicaciones de limpieza general en procesos como la mezcla, el corte y el prensado también pueden beneficiarse de la capacidad de eliminar eficazmente las partículas de las superficies. Sea cual sea el sector, la válvula de impulsos JSXF-P puede añadir valor con su amplia gama de atributos.
Base de control
Con una sola base para facilitar la configuración, el flexible JSXF-P puede controlar hasta 31 válvulas de forma remota. Además, el avanzado SMARTVENT de SMC reduce el cableado y elimina la necesidad de una caja de control independiente mediante la inclusión de una placa de control integrada en cada válvula. Esta innovación no sólo reduce el espacio, sino que también ofrece el control de los ajustes individuales de las válvulas (como el tiempo de encendido/apagado).
Otra gran ventaja de la JSXF-P tiene que ver con la presión máxima. Muchos usuarios sufren una falta de presión de impacto cuando se abre la válvula, lo que provoca una limpieza ineficaz. Por el contrario, la válvula de impulsos JSXF-P ofrece una presión de pico hasta un 15% superior a la de las soluciones anteriores, para una mayor fuerza de impacto y unos resultados de limpieza mucho mejores.
La eficacia es uno de los principales aspectos de la válvula de impulsos JSXF-P, con especial referencia al bajo consumo de aire y al rápido tiempo de respuesta. El aumento de la eficacia de los impulsos significa que los usuarios disfrutan de costos de energía reducidos, lo que contribuye a reducir el coste total de propiedad (TCO). De hecho, la JSXF-P ofrece características adicionales que contribuyen a reducir el TCO. Por ejemplo, un diafragma de elastómero de alta resistencia y durabilidad (construcción sin muelles) proporciona una larga vida útil de 10 millones de ciclos y facilita el mantenimiento de la válvula.
Sienta la diferencia
Un último punto a tener en cuenta se refiere a la obstrucción de los filtros. Cuando un filtro se obstruye, el aire de la fábrica puede enturbiarse y resultar insalubre para los trabajadores, al tiempo que aumenta el consumo de energía. Sin embargo, es posible utilizar la válvula de impulsos JSXF-P en combinación con un sensor de presión diferencial para ayudar a detectar la obstrucción del filtro antes de que se convierta en un problema costoso.
Cualquier planta de fabricación o proceso que busque mejorar la simplicidad, la presión pico, el consumo de aire y la vida útil de sus válvulas de impulsos para conseguir procedimientos de limpieza más eficaces y eficientes no debería buscar más allá de la nueva SMC JSXF-P. Además, los racores de compresión y el diseño de tipo inmersión (sin necesidad de soldar las tuberías del depósito) garantizan una instalación rápida y sencilla. Por lo tanto, los clientes potenciales pueden empezar a disfrutar de las ventajas en un tiempo ultrarrápido.
Descubra más sobre JSXF-P de SMC en nuestro catálogo digital
21 dic. 2023