Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC in der Presse

Veröffentlichungen über SMC in Fachzeitschriften und Magazinen

Juni 2024

Löt-Lunker bei Elektronikbauteilen vermeiden

Das Vakuumlöten von Elektronikbauteilen stellt hohe Ansprüche an die Ventiltechnik. Wie sich ein zuverlässiger Betrieb von Vakuumlöt-Reflow-Öfen realisieren lässt, zeigt ein gemeinsames Projekt von SMC und REK Innovation.

Mehr

Mai 2024

Fluidtechniker fokussieren sich auf Digitalisierung, KI und Energie

Fluidtechniker erläutern, wo wichtige Fluidtechnik-Trends liegen und welche aktuellen Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen sich mit entsprechenden Produkten und Services abdecken lassen – inklusive Engineering- und Konstruktionsvorteile.

Mehr

Oktober 2023

In der Produktion ist Plug&Play auf dem Weg

Die Digitalisierung verspricht das Ideal einer Produktion, in der alle Komponenten und Subsysteme per Plug&Play miteinander verbunden werden können. Doch wie weit ist die Umsetzung tatsächlich und welche Aufgaben müssen noch gelöst werden? Hersteller und Maschinenbauer haben sich bereits auf den Weg gemacht, wie unsere Umfrage unter Spezialisten für Automatisierung und Automation sowie Robotik im Vorfeld der Messe Motek ergab. Allerdings kommt auch Kritik – nicht immer sei es erforderlich, für die Standardisierung höhere Kosten in Kauf zu nehmen. Interessant ist auch, welche Bedeutung digitalen Zwillingen und noch etwas weiter in der Zukunft virtuellen Steuerungen beigemessen wird.

Mehr

Dezember 2022

Mythos und Wirklichkeit: Warum der Erfolg der Smart Factory von vielen Faktoren abhängt

Steigende Energiekosten, Lieferengpässe, Fachkräftemangel und zunehmender Wettbewerb: Eine Lösung dieser Herausforderungen kann die Smart Factory sein. Wie sieht ein sinnvoller und erfolgversprechender Ansatz für diesen Paradigmenwechsel aus?

Mehr

November 2022

SMC: Schlauchquetschventil der Serie LPV steigert die Hygiene und senkt den Energieverbrauch

In vielen Branchen werden Schlauchquetschventile zur Steuerung von Medien verwendet, wenn diese zum Zwecke der Hygienesicherheit von den Innenteilen des Ventils getrennt sein sollen – etwa in Analysegeräten oder Flüssigkeitsabfüllanlagen.

Mehr

Oktober 2022

SMC stellt feldbuskompatible Vakuumeinheit der Serie ZKJ vor

Ob bei Transfer- und Fördersystemen oder bei Prozessen zum Ver- und Entpacken: Mit der feldbuskompatiblen Vakuumeinheit der Serie ZKJ stellt SMC eine zuverlässige Lösung zur Vakuumerzeugung und -aufrechterhaltung bereit. Dabei überzeugt sie mit umfangreicher Steuerung und Überwachung mittels Profinet-fähiger Kommunikation, hohen Leistungskennziffern und einem energieeffizienten Betrieb.

Mehr

September 2022

Modularer digitaler Durchfluss­sensor

Der digitale Durchflussschalter der Serie PF3A8#H von SMC misst die momentane und kumulierte Durchflussrate sowie Druck und Temperatur gleichzeitig. Diese Werte werden auf einer 2-zeiligen, 3-farbigen und in beide Richtungen um 90° drehbaren Anzeige dargestellt. Somit ist nur noch ein Gerät sowie ein IO-Link für die Überwachung der Druckluftversorgung notwendig.

Mehr

August 2022

Fittings Fit und sauber für die Lebensmittelproduktion

Das gilt auch für Kleinstteile wie Klemm- und Steckverbindungen. Ein umfangreiches und FDA-konformes Portfolio an verschiedensten Fittings aus Metall bzw. rostfreiem Stahl bietet SMC mit seinen Serien KFG2H-C, KQG2-F, KQB2-F, KFG2-F – erstgenannte sogar im Clean Design, die eine besonders schnelle Reinigung ermöglicht.

Mehr

Juli 2022

Sauber macht sicher: Modulare Druckregler der Serie 25A-AR10-40A in modularbauweise für hohe Druckluft

Eine unzureichend von Schmutzpartikeln gereinigte Druckluft wirkt sich bei der Fertigung von Elektroden oder Batteriezellen negativ auf Maschinen, Anlagen und die Produktqualität aus.

Mehr

Juni 2022

Noch besser vernetzt

Die Kommunikation zwischen der SPS- und Sensor-/Aktor-Ebene ist ein elementarer Baustein von automatisierten Prozessen und Industrie 4.0-Anwendungen. Wer Komponenten, wie beispielsweise Ventile, an ein bestehendes Fertigungsnetzwerk anbinden will, dem bietet SMC die passende Lösung: Zusammen mit dem neu angebotenen Feldbusmodul für PROFINET und dem bekannten Modul für EtherNET/IP kann der EX600 IO-Link-Master mit dem größten Teil der global verwendeten industriellen Ethernet-Netzwerke verbunden werden – und das schnell, einfach und kosteneffizient.

Mehr
SMC: Neue Lösung hält Druckluftverbrauch im Blick

EnergieTransparenz@SMC ist ein Komplettpaket, mit dem Unternehmen ein Echtzeit-Reporting über ihren Druckluftverbrauch erhalten. SMC liefert dafür eine kompakte und steckfertige Baugruppe, die sich an einer beliebigen Stelle in einer Maschine integrieren lässt. Dazu muss die vorhandene Verschlauchung (Ein- und Ausgang) aufgetrennt, die Baugruppe eingebunden und schließlich das 230V-Netzteil eingesteckt werden.

Mehr
Automatisierungslösungen für die Labortechnik

Seit Jahrzehnten erobern Automatisierungslösungen die gesamte Bandbreite der Labortechnik in Industrie und Forschung – einschließlich Analytik, Qualitätskontrolle, Biotechnologie und Diagnostik. Mit welchen innovativen Lösungen die Branche noch effizienter, sparsamer und zukunftssicherer wird, zeigt SMC vom 21. bis 24. Juni 2022 auf der analytica in München. Dabei präsentiert der Spezialist für elektrische und pneumatische Automatisierung auf der Weltleitmesse für Labortechnik, instrumentelle Analytik und Biotechnologie eine spannende Auswahl seines mehr als 700.000 Produkte umfassenden Portfolios.

Mehr
Komponenten für automatisierte Armaturen und individuelle Zylinderlösungen

In vielen Schlüsselindustrien werden Armaturen pneumatisch gesteuert und automatisiert, von der Arznei- und Nahrungsmittelproduktion bis hin zur Chemie- und Kunststoffbranche.

Mehr
Flüssig-Prozesstechnik

Ventilinseln erfüllen in Prozessanlagen der Pharmaindustrie eine wichtige Aufgabe. Allerdings sind Kabel- und Schlauchanschlüsse vor allem unter beengten Verhältnissen immer wieder ein Problem. Eine modifizierte Konstruktion vereinfacht den Aufbau und die Reinigung.

Mehr
SMC: Sparsame Ventilinsel im Clean Design

Mit der Serie JSY5000-H hat SMC Deutschland eine Ventilinsel im Clean Design entwickelt, die auch den Einsatz in der Splash-Zone und damit nahe an der Anwendung ermöglicht. Die Lösung verfügt über Schutzart IP69K und FDA-konforme Materialien und lässt sich über I/O-Link anbinden. Realisierbar sind kurze Taktzeiten dank eines Durchflusses von bis zu 1.600 l/min (ANR) bei zugleich geringem Energiebedarf: In der Standardversion liegt die Leistungsaufnahme bei 0,4 W. Optional lässt sich die Ventilinsel auch mit Energiesparschaltkreis ausstatten, wodurch die Leistungsaufnahme nach dem Einschalten auf bis zu 0,1 W abgesenkt wird.

Mehr

Mai 2022

Mikrometergenau bei der Positionierung

Ob zur Ausrichtung, Beförderung oder für Pick-and-Place-Anwendungen und vertikale Transportanwendungen: Elektrische Antriebe kommen branchenweit zur Bewegung von Werkstücken zum Einsatz. Um die erforderliche Prozesssicherheit zu gewährleisten, sind in einigen Fällen eine sehr exakte Positionierwiederholgenauigkeit sowie ein sehr geringes Umkehrspiel notwendig.

Mehr
Voller Durchblick: Mit Energietransparenz@SMC Verbräuche reduzieren, Kosten einsparen und nachhaltig produzieren

Druckluft ist in der Industrie ein unverzichtbarer Energieträger für zahlreiche Anwendungen. Zugleich ist sie mit einem Energiebedarf von rund 10 % ein bedeutender Kostenfaktor und spielt ebenso eine entscheidende Rolle bei der Frage einer klimaschonenden Produktion.

Mehr

April 2022

SMC auf der Laser World of Photonics 2022

Lasertechnik und Photonik spielen für verschiedenste Anwendungen in Wissenschaft und Industrie eine entscheidende Rolle: von Entfernungsmessungen über Schneid- und Schweißverfahren bis hin zur Nachrichtenübertragung. Vom 26. bis 29. April treffen sich die Experten auf dem Gebiet erneut auf der Weltleitmesse Laser World of Photonics 2022 in München – und SMC ist wieder mit dabei.

Mehr
Effizienter, kleiner und leise: Duales Kühl- und Temperiergerät der Serie HRLE regelt zwei individuelle Medienkreisläufe

Um bei Laseranwendungen die Temperaturen von Oszillatoren und optischen Systemen zu temperieren, sind oft mehrere Kühl- und Temperiergeräte notwendig.

Mehr

März 2022

Duales Kühl- und Temperiergerät der Serie HRLE

Um bei Laseranwendungen die Temperaturen von Oszillatoren und optischen Systemen zu temperieren, sind oft mehrere Kühl- und Temperiergeräte notwendig. Oder es kommen duale Lösungen von SMC zum Einsatz, die mit einem System zwei Applikationen gleichzeitig regeln: Der Automatisierungsspezialist führt mit der Serie HRLE nun ein weiteres schlankes Kühl- und Temperiergerät ein, das mit reduzierter Größe und verbesserter Energieeffizienz punktet. Das duale System kann wie gewohnt zwei individuelle Medienkreisläufe steuern, benötigt aber eine um 21 % kleinere Stellfläche im Vergleich zu zwei HRS-Modellen. Zudem senkt es den Stromverbrauch um 17 % und schont Anwender mit einem geräuscharmen Betrieb.

Mehr