Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

FEBA Automation & Modulare Systeme GmbH

Boxenstau adé – dank vollautomatischer Bunkereinheit

Leistungsstarke elektrische Antriebe der Serien LEFS und LEY von SMC treiben vollautomatische Bunkereinheit für Kleinladungsträger an.

Über FEBA Automation

Die FEBA Automation & Modulare Systeme GmbH realisiert Automatisierungskomponenten sowie individuelle Produktionslösungen für Kunden aus Automobil-, Verpackungs- und Nahrungsmittelindustrie im In- und Ausland. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Greifersystemen, Schneidstationen und Fördertechnik für die kunststoffverarbeitenden Industrie sowie Sonderanlagen für Spritzgussmaschinen. Das 2009 als FEBA Automatisierungssysteme gegründete Unternehmen ist seit 2018 Teil der PIAB Group und beschäftigt im Schmallenberger Sauerland 28 Mitarbeiter.

Ausgangssituation

> Spritzgussteile auffangen
> Automatisch lagern

Jährlich verarbeitet die Industrie rund FEBA Automation & Modulare Systeme GmbH 14,7 Millionen Tonnen Kunststoff zu Verpackungen, Produktgehäusen, Montagezubehör, Deckeln oder Fahrzeuginnenausstattungen. Das Spritzgussverfahren, bei dem der verflüssigte Kunststoff unter Druck in eine Form gespritzt wird, gehört dabei zu den beliebtesten Methoden. Mit ihm können Betriebe schnell und kostengünstig große Stückzahlen herstellen – die dann allerdings zunächst aufgefangen und gelagert werden müssen. Für diesen Engpass hat FEBA Automation jetzt eine vollautomatische Bunkereinheit entwickelt.

Quicklinks & Downloads

Aufgabe

> Produktivität steigern, Aufwand verringern, Effizienz maximieren

Bisher braucht es mindestens einen Mitarbeiter, damit eine Spritzgussmaschine rund um die Uhr arbeiten kann: Er oder sie muss alle 20 Minuten die großen Behälter austauschen, in die die fertigen Kunststoffteile fallen. Dann müssen die Teile noch auf kleinere Kisten aufgeteilt werden. Die neue vollautomatische Bunkereinheit von FEBA Automation sammelt die fertigen Kunststoffteile selbstständig in Kleinladungsträgern, lagert diese ein und stellt leere Kisten bereit – bis zu 10 Stunden lang. Erst dann müssen die vollen Behälter abtransportiert und neue manuell hinzugefügt werden. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, muss die neue Bunkereinheit die einzelnen Kisten genau positionieren, rechtzeitig aufnehmen und akkurat stapeln. Ihre Antriebe und Zylinder müssen deshalb synchron laufen und flexibel verschiedene Positionen ansteuern können.

Lösung

> Elektrische Antriebe der Serien LEFS und LEY realisieren komplexe Bewegungsabläufe

Die elektrischen Schrittmotorantriebe der Serie LEFS mit Kugelumlaufführung und die elektrischen Zylinder der Serie LEY können auch komplexe Bewegungsabläufe darstellen. Das ist sehr wichtig, denn innerhalb der Bunkereinheit müssen die Kleinladungsträger transportiert, vereinzelt, gestapelt und gelagert werden. Darüber hinaus sind die elektrischen Antriebe und Zylinder über Profinet ansteuer- und kontrollierbar. Das erleichtert nicht nur die Parametrierung, sondern minimiert auch den Verdrahtungsaufwand. Parameter wie relative und absolute Zwischenpositionen sowie Beschleunigungs- und Verzögerungswerte lassen sich bei den elektrischen Zylindern und Antrieben frei definieren. Ausgerüstet mit Schrittmotoren sind sie zudem für den Transport schwerer Lasten bei geringer Geschwindigkeit und für den Schubbetrieb geeignet. Und mit einer Positioniergenauigkeit von ±0,02 Millimetern sind die elektrischen Zylinder und Antriebe enorm präzise.

Kundennutzen

Dank den elektrischen Schrittmotorantrieben der Serie LEFS und den elektrischen Zylindern der Serie LEY ist die neue, vollautomatische Bunkereinheit von FEBA Automation eine einzigartige und produktivitätssteigernde Lösung für die kunststoffverarbeitende Industrie. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht zudem die Anpassung der Einheit an verschiedene Behältergrößen und Einsatzgebiete, wie beispielsweise in der Elektround Metallindustrie – überall dort, wo Kleinteile gesammelt und transportiert werden müssen. Für schnellen Ersatz weltweit sorgt dabei das umfassende Logistik- und Servicenetzwerk von SMC.