Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Bluhm Systeme GmbH

Etiketten kleben – präzise im Zehntelsekundentakt

5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ mit Stahlschieber von SMC steigert Produktivität von Tamper Evident Etikettierer.

Über Bluhm Systeme

Die Bluhm Systeme GmbH hat umfassende Systemlösungen für die Produktkennzeichnung – von Inkjet über Laser bis zum Etikett. Das 1968 gegründete Unternehmen aus Rheinbreitbach bei Bonn bietet branchenübergreifende Technologien, die Informationen wie das Mindesthaltbarkeitsdatum oder Logistikinformationen auf Verpackungen drucken, kleben oder lasern. 500 Mitarbeiter sind europaweit für den Kennzeichnungsspezialisten im Einsatz. Neben Tintenstrahldruckern, Laser-Beschriftern und Thermotransfer-Direktdruckern entwickelt und vertreibt Bluhm Systeme auch Etikettendrucker und -spender sowie Sonderetikettieranlagen.

Ausgangssituation

> Arzneimittelkartons verschließen
> Präzise kleben

Etikettiermaschinen „schießen“ die Klebestreifen mit Druckluft auf Kartons, um sie zu versiegeln. Die präzise Verklebung ist besonders bei Medikamenten wichtig, damit ersichtlich ist, ob eine Packung bereits geöffnet wurde. Die Richtlinie 2011/62/EU schreibt das für alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel vor. Die Bluhm Systeme GmbH hat dafür ihren Tamper Evident Etikettierer entwickelt, der sich besonders einfach in bestehende Produktionslinien integrieren lässt.

Quicklinks & Downloads

Aufgabe

> Ausschuss verringern, Geschwindigkeit erhöhen, Verfügbarkeit steigern

Ein wichtiges Bauteil des Tamper Evident Etikettierers ist das Ventil, das die Druckluft steuert. Herkömmliche weichdichtende Ventile erwärmen und verformen sich im Betrieb, weil Kolben und Dichtung aneinander reiben. Bis das Ventil seine Betriebstemperatur erreicht hat, ist seine Wiederholgenauigkeit deshalb sehr gering und es können bis zu 200 Kartons als Ausschuss anfallen. Die Etikettiermaschine darf die Produktivität einer bestehenden Produktionslinie nicht beeinflussen. Das neue Ventil muss deshalb eine hohe Taktzahl ermöglichen. Konventionelle Ventile haben dabei nur rund 70 Millionen Zyklen und scheiden deswegen aus. Deshalb sollte das neue Ventil für die Etikettiermaschine der Bluhm Systeme GmbH konstant präzise arbeiten, die Prozessgeschwindigkeit erhöhen und langlebiger sein.

Lösung

> 5/2-Wege-Ventil VQZ mit Stahlschieber ist langlebig und präzise ab dem ersten Karton

Das 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ mit Stahlschieber von SMC bietet eine Taktzahl von bis zu 500/min bei einer Wiederholgenauigkeit von ±2 Millisekunden und steigert die Produktivität des Tamper Evident Etikettierers von Bluhm Systeme damit enorm. Dank seiner Stahlschieber-Konstruktion erwärmt und verformt sich das neue Ventil im Betrieb nicht. Der Ventilschieber und dessen Ring sind so exakt gefertigt und handverlesen zusammengeführt, dass es nahezu keine Überströmung gibt. So kann keine Reibungswärme entstehen und das VQZ ist ab dem ersten Zyklus enorm präzise mit einer Positioniergenauigkeit von ±1 Millimeter. Darüber hinaus hält das 5/2-Wege-Elektromagnetventil garantiert 200 Millionen Zyklen, bevor es frühestens gewechselt werden muss, und maximiert so die Verfügbarkeit des Tamper Evident Etikettierers. Zudem ist das Ventil mit nur 0,9 W Leistungsaufnahme sehr energiesparend.

Kundennutzen

Mit dem 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ mit Stahlschieber erfüllt der Tamper Evident Etikettierer die hohen Anforderungen von Bluhm Systeme und der Pharmaindustrie. Dank seiner hohen Taktzahl von bis zu 500/min ermöglicht das Ventil die problemlose Integration des Etikettierers in bestehende Produktionslinien – und steigert zudem die Gesamtproduktivität mit seiner enormen Positioniergenauigkeit. Da das VQZ die gleichen Maße hat wie die bisher verwendeten weichdichtenden Ventile, können die Spezialisten von Bluhm Systeme sie leicht austauschen, ohne die Konstruktion des Etikettierers zu verändern. Wird einmal Ersatz gebraucht, liefert SMC die Komponente aus seinem reichhaltigen Produktprogramm kurzfristig und weltweit nach.