Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Mensch und Maschine schweißen gemeinsam

Pneumatisches und elektrisches Komplettpaket von SMC für sichere halbautomatische Schweißanlage

Über Gatzsch

Von Sonderschweißmaschinen bis hin zu Roboterschweißanlagen – bei der Gatzsch Schweißtechnik GmbH dreht sich seit mehr als 40 Jahren alles ums Fügen. In Attendorn im Sauerland ent-wickeln und produzieren die Experten individuelle Lösungen für die Automobil- und Lkw-Industrie sowie für weitere herstellende Branchen.

Ausgangssituation

> Lkw-Teile präzise fügen
> Große Werkstücke automatisch bearbeiten

Damit ein Lkw lange und sicher seine Fracht zum Ziel bringen kann, müssen seine Komponenten optimal zusammengefügt werden. Diese Komponenten können bis zu 2 Meter lang sein und ganz unterschiedliche Formen haben. Um sie sicher miteinander zu verbinden, haben die Schweißexperten bei Gatzsch eine halbautomatische Universal-Widerstands-Buckelschweißanlage entwickelt. Ihr Schweißkopf fährt auf einer 7 Meter langen Achse vor und zurück und steuert ziel-sicher die passenden Schweißpunkte an. Zudem kann sich die neue Maschine auf unterschiedliche Werkstück-Formen einstellen. Diese müssen nur noch eingelegt werden – den Rest übernimmt die Schweißmaschine.

Quicklinks & Downloads

Aufgabe

> Schweißkopf akkurat an Schweißpunkte führen

Ein Lkw legt im Laufe seines Betriebs mehrere hunderttausend Kilometer auf der Straße zurück und transportiert dabei tonnenschwere Lasten. Das müssen auch seine Komponenten aushalten – Fahrer und Fracht müssen schließlich immer sicher am Ziel ankommen. Anders als bei konventionellen Pkw sind die zu fügenden Komponenten von Lkw allerdings teilweise sehr lang – bis zu 2 Meter. Um solche großen Teile zuverlässig und präzise miteinander zu verbinden, muss eine Maschine flexibel und automatisch die richtigen Schweißpunkte ansteuern können. Und das sicher – denn beim Einlegen und Herausnehmen kommen Mitarbeiter und Anlage sich sehr nah. Für einen sicheren Betrieb wird deshalb eine umfangreiche Palette pneumatischer und elektrischer Automatisierungslösungen benötigt – von Ventilinseln, Antrieben und Greifern bis zu Sicherheitsventilen. Zudem muss diese Bandbreite an Technologien leicht und schnell verfügbar sein.

Lösung

>  Fertig geschnürte Technologie-Pakete von SMC

SMC liefert deshalb nicht nur die komplette pneumatische und elektrische Automatisierungsausrüstung für die halbautomatische Universal-Widerstands-Buckelschweißanlage von Gatzsch. Die Automatisierungsexperten haben zusätzlich kosteneffiziente Technologie-Pakete mit jeweils etwa 20 Teilenummern geschnürt. So kann der Einkauf bei Gatzsch genau die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten bestellen, die gerade benötigt werden. Highlight des Automatisierungs-Gesamtpakets von SMC sind die Sicherheits-Entlüftungsventile der Serie VP. Die 3/2-Wege-Elektromagnetventile mit Sicherheits-Endschalter entlüften das System zuverlässig und schnell – für maximale Sicherheit bei der Arbeit an der Schweißanlage. Die Serie VP ist mit bis zu 10 Millionen Schaltzyklen enorm robust und schaltet dank der Federrückstellung des Ventilschiebers unabhängig vom Betriebsdruck. Zusätzlich lassen sich zwei Ventile redundant aufbauen und so Systeme bis zur Sicherheitskategorie 4 nach ISO13849 realisieren.

Kundennutzen

Die VP-Sicherheitsventile sind Teil des Komplettpakets von SMC für Gatzsch Schweißtechnik und sorgen für einen sicheren Betrieb mit reibungsloser Mensch-Maschine-Kooperation an  der halbautomatischen Universal-Widerstands-Buckelschweißanlage. Als einziger Hersteller kann SMC die komplette Fügezelle ausrüsten. Alle Komponenten des Pakets – von  der Ventilinsel bis zum Greifer – sind optimal aufeinander abgestimmt und erhöhen so die Produktivität der neuen Anlage. Und die fertig geschnürten Technologie-Pakete machen es für den Einkauf von Gatzsch in Zukunft deutlich leichter, alle benötigten Teile in kurzer Zeit zu bestellen. Dank dem leistungsstarken Service- und Logistiknetzwerk von SMC sind die Komponenten schnell vor Ort – weltweit.

Über SMC

SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter.