Aufgabe
> Beständigkeit gegen hohe Druckspitzen und aggressive Reinigungsmittel
Um eine effiziente und hygienisch einwandfreie Produktion zu gewährleisten, müssen die mit den Niederhydraulik- Zylindern verschlauchten Druckschläuche hohe Anforderungen erfüllen. So werden die Zylinder zwar mit nur 6 bar betrieben, doch sind die Druckspitzen durch das eingesetzte Öl ungleich höher als bei Druckluft, da Öl sich nicht komprimieren lässt. Zudem setzen materialbedingt die hohen Temperaturen in Verbindung mit hohen Drucken den standardmäßig bei BMI eingesetzten Schläuchen aus PTFE sehr zu. Denn obwohl Fluorpolymer-Schläuche etwa aus PTFE oder PFA (Perfluoralkoxy) noch bei 260 °C eingesetzt werden können, lassen sie sich bei hohen Temperaturen nicht mehr unter höhere Drucke setzen. Unter den vorherrschenden Bedingungen platzten nach kurzer Zeit die Schläuche, was eine teure Instandhaltung durch den außerplanmäßigen Austausch der Schläuche und dadurch immer wiederkehrende Stillstandzeiten zur Folge hatte.
Lösung
> Widerstandsfähige Druckschläuche aus PVDF von SMC
Zur Versorgung der in der Casomatic eingesetzten Niederhydraulik-Zylinder hat SMC daher eine passende Lösung empfohlen, um das hohe Anforderungsprofil optimal zu erfüllen: Die Serie PD01 ist ein Schlauch aus PVDF (Polyvinylidenfluorid), der unter anderem resistent gegenüber Säuren, Laugen und Ölen ist und auch bei Temperaturen von bis zu 120 °C einen extrem hohen Berstkurven-Verlauf hat. Durch die sehr gute Flexibilität lässt sich der Schlauch auch bei engen Platzverhältnissen gut verlegen. So hat der Schlauch mit der Größe 6/4 beispielsweise einen Mindest-Biege-Radius von nur 30 mm. Zudem sind die Schläuche nach EU1935/2004 – 10/2011 zertifiziert und damit problemlos für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Die Kombination aus Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Druckspitzen und Temperaturen sowie die leichte Verlegung verleihen der Serie PD01 ideale Eigenschaften für die Versorgung der Niederhydraulik-Zylinder in der Produktionsanlage bei der Bayerischen Milchindustrie eG am Standort Windsbach.
Kundennutzen
Die Empfehlung von SMC machte sich bei BMI direkt bezahlt. So ist der neue Schlauch der Serie PD01 günstiger als andere Fluorpolymer-Schläuche und konnte ohne zusätzliche Investitionen oder Umbaumaßnahmen eins zu eins ausgetauscht werden. Dank der im Vergleich zum Vorgänger sehr langen Betriebszeit spart BMI so rund 40 % an Kosten ein, was unmittelbar nach dem Wechsel realisiert wird und damit die Amortisierungszeit faktisch auf null setzt. Durch die sehr hohe Flexibilität profitieren auch die Instandhalter der Molkerei und Genossenschaft, da die Verlegung deutlich einfacher und schneller gelingt. BMI prüft zudem, ob der neue Schlauch ebenfalls die bisher verwendeten PTFE-Schläuche generell bei Druckluftanwendungen ersetzen kann.
Über SMC
SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter.

Versorgung von Niederhydraulik-Zylindern
Die neuen Schläuche der Serie PD01 aus PVDF (Polyvinylidenfluorid) sind mit den mit Öl betriebenen Niederhydraulik-Zylindern der Casomatic verschlaucht.