Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Elektrische Leistung für Ihre Robotergreifer

Es gibt viele Gründe, einen elektrischen Antrieb statt eines Pneumatikantriebs für Ihre Robotergreifer in Erwägung zu ziehen – z. B. die Möglichkeit, höhere Nutzlasten aufzunehmen und die Bewegungen des Greifers zu steuern (nicht nur das Öffnen und Schließen) sowie die höhere Flexibilität bei der Änderung von Größe, Gewicht oder Form des Werkstücks. Wenn Sie Ihre Antriebe geschickt auswählen, können Sie ein leichteres Gewicht und damit einen niedrigen Energieverbrauch und weniger CO2-Emissionen erzielen.

 Von Mattia Di Gaetano, TSE Mechatronic & Network, SMC Italien

APRIL 2023
Elektrische Greifer sind innovative Produkte, die immer effizienter, leistungsfähiger und schneller werden. Sie sind heute in Bezug auf Greifkraft und Geschwindigkeit mit luftbetriebenen Alternativen vergleichbar bzw. übertreffen diese sogar, weshalb auch die Nachfrage stetig wächst. Mit Elektroantrieben können Sie zudem mehr Daten erfassen.

Durch diese Vorteile und die zusätzliche Möglichkeit, Nutzlasten von bis zu 100 kg zu tragen, erschließet sich hierbei eine enorme Bandbreite möglicher Anwendungen. Die Entscheidung für einen elektrischen Greiferantrieb ist natürlich bei Verfahren sinnvoll, bei denen Druckluft vermieden werden muss. Dies betrifft z. B. das Räumen in medizinischen oder pharmazeutischen Einrichtungen aber auch alle anderen wichtigen Roboteraufgaben wie Verpackung und Palettierung.

Führend in der Branche
Wir haben zahlreiche Kunden, die unsere Greifer in Verpackungs- und Palettiervorgängen einsetzen. Sie schätzen vor allem die Möglichkeit, die Greifkraft und den Öffnungshub zu regulieren und damit mehr Flexibilität bei den Roboteraufgaben zu erzielen. So lässt sich zudem die Anwendung optimieren.

Gleichzeitig werden elektrische Greifer bei immer mehr kollaborativen Robotern (Cobots) eingesetzt, da sie besser gesteuert und eingestellt werden können. Antriebe auf der Basis von Servo- oder Schrittmotoren ermöglichen eine viel feinere Regulierung der Geschwindigkeit und Greifkraft. Außerdem können Sie den Backenhub so programmieren, dass eine Vielzahl von Teilen gegriffen werden kann, was ideal ist, wenn Sie Werkstücke unterschiedlicher Größe und Form oder mit unterschiedlichem Gewicht heben möchten.

SMC´s Rod Type Electric Actuator, AC Servo Motor Type – LEY63 Series

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ein elektrischer Antrieb direkt an die zentrale Steuereinheit des Roboters angeschlossen werden kann. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer SPS, wobei die Kommunikation über einen Ethernet-basierten Feldbus läuft. Bei einigen neueren Konstruktionen ist die Steuerung sogar in den Antrieb integriert, was die Verkabelung vereinfacht.  

Weniger Gewicht, weniger Energieverbrauch
Ein großer Vorteil unserer Antriebe ist die Gewichtsreduzierung von bis zu 34 % gegenüber Modellen von Wettbewerbern (abhängig von der gewählten Größe). Ein geringeres Gewicht bedeutet, dass weniger Energie benötigt wird, um den Roboter zu bewegen. Das spart Geld und reduziert den CO2-Ausstoß. Darüber hinaus minimieren wir die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Produkten wie unseren elektrischen Antrieben durch ein Verfahren, das wir Topologieoptimierung nennen, d.h. wir suchen mit mathematischen und mechanischen Methoden nach dem effizientesten Design für ein Objekt. 

Nutzen auch Sie dieses vorteilhafte und wettbewerbsfähige Angebot für Ihre Robotergreifer in allen Arten von Anwendungen.

Entdecken Sie Robotik Lösungen

Mattia Di Gaetano | TSE Mechatronic & Network, SMC Italien

Mattia schloss 2012 seinen Master in Automatisierungstechnik ab und begann seine Arbeit als Softwareentwickler. Dann verlagerte sich sein Interesse auf die Bereiche Automatisierung und Robotik, die schnell zu seiner Leidenschaft wurden. In der Zusammenarbeit mit den Kunden verfolgt er einen End-to-End-Ansatz, bei dem die Reise damit beginnt, die Erwartungen der Kunden mit der technischen Lösung in Einklang zu bringen, und mit einer erfolgreichen Inbetriebnahme endet!
Wenn Mattia keinen Anzug trägt, reist er gerne und treibt Sport mit Freunden.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Folgen Sie uns

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

Alles fest im Griff: Mit Robotik zu mehr Produktionsflexibilität
Von Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Schweden
Weiterlesen 

Modulare Mediensteuerung bringt Zeit- und Kostenersparnis beim Roboterschweißen
Von Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Tschechische Republik
Weiterlesen 

Cobots und Endeffektoren: Ein Team für erschwingliche, flexible Lösungen
Von Andrea Trifone, Cobot Project Leader, SMC Italien
Weiterlesen 

Erfahren Sie mehr darüber, wo unsere Kunden unsere Produkte zum Leben erwecken.