Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Folgen ungenügender Wartung – Welche Kosten resultieren daraus?

Bei Wartungen zu sparen, mag zunächst verlockend sein. Schließlich handelt es sich hierbei um indirekte Kosten, die sich geradewegs auf Ihre Rentabilität auswirken. Wenn Sie jedoch unzureichende Wartungen durchführen, nur um Geld zu sparen, ist das kontraproduktiv. Denn die daraus entstehenden Ausgaben sind viel höher als die Einsparungen.

  Von  Julien Caron, Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC France

APRIL 2023
Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Energieeffizienz: Angenommen, Sie bemerken ein Leck in Ihrem Druckluftnetz. Das ist ja an sich nicht so schlimm! Es ist nur Luft, oder? Ja, aber es ist teure Druckluft! Die Kosten für eine nur 1 mm große undichte Stelle (bei 6 bar Druck) belaufen sich bei den heutigen Energiepreisen auf mehr als 800 Euro pro Jahr – und das ist nur ein einzelnes Leck: ein Druckluftkreislauf hat häufig viele davon.

Auch wenn Filter nicht regelmäßig ausgetauscht werden, verschlechtert sich ihre Energieeffizienz. Sind diese verstopft, kann das zu einem erhöhten Druckabfall führen. Um das Leistungsniveau zu halten, muss in diesem Fall der Eingangsdruck erhöht werden. Entsprechend der Erfahrungen von SMC wird eindeutig, dass dies zu einem Anstieg des Energieverbrauchs von etwa 7 % führen kann.

Schadensbegrenzung
Einfach ausgedrückt: Falsche, mangelhafte oder komplett unterlassene Wartungen können Ihr System nachhaltig beschädigen. Maschinenstillstandszeiten wirken sich immer direkt auf die Produktivität und die OEE (Overall Equipment Effectiveness) aus, während ungeplante Wartungskosten zwangsläufig ansteigen.

Mit jeder Sekunde, die eine Maschine stillsteht, schwinden die Einnahmen. Zu den materiellen Aufwendungen gehören Produktionsausfälle, Kapazitätsverluste, ein Rückgang der direkten Arbeitskosten pro Einheit und höhere Ausgaben für Lagerhaltung. Es gibt aber auch viele immaterielle Kosten wie Stress, der durch eine Ausfallzeit und deren Behebung, entsteht. Zudem kann Ihre Marke potenziell geschädigt werden, wenn beispielsweise Ihre Kunden auf Produkte warten müssen. Darüber hinaus besteht hierbei die Möglichkeit, dass die Produktqualität beeinträchtigt wird.

Unzureichendes Warten wirkt sich somit zweifellos auf die gesamten MRO-Kosten aus. Dies wird unter Umständen auch die Sicherheit Ihrer Arbeitsumgebung gefährden. Blicken Sie etwa auf einen maschinenbedingten Arbeitsunfall: In welcher Höhe würden Sie dieses Risiko monetär bewerten? In diesem Zusammenhang muss daher im Vorfeld gewissenhaft nachgedacht und gehandelt werden.

Behalten Sie die Kontrolle
Die kostengünstigste Lösung ist die zielgerichtete Prüfung Ihrer Anlage. Wenn Sie in der Lage sind, kritische Systemwerte wie Druck, Durchfluss, Temperatur und Position zu überwachen, kann ein vorausschauendes Wartungsprogramm geplant und damit die bereits beschriebenen Situationen vermeiden werden. SMC unterstützt seine Kunden zunehmend bei der Umsetzung dieses Ansatzes. Daher profitieren Sie profitierten zum Beispiel von: erhöhter Sicherheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, verbesserter Leistung, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen sowie der Minimierung der Wartungszeiten und -kosten.

 

Das Air Management System von SMC: Überwachen Sie Temperatur, Druck und Durchfluss Ihres Systems und programmieren Sie Abschalt- und Standby-Zeiten – um Energie zu sparen.

Eine richtige Auswahl der Komponenten ist an dieser Stelle entscheidend. Der große Vorteil besteht nämlich darin, dass die Langlebigkeit dieser Elemente Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) durch den geringeren Wartungsbedarf erheblich senken werden.

Letztlich gibt es keine Prozesse, die ihre optimale Produktivität ohne ein durchdachtes Wartungsprogramm erreichen können. Wir haben das Know-how, um Sie hierbei mit den richtigen Schritten zu unterstützen.

Entdecken Sie, wie Sie mit den industriellen Instandhaltungslösungen von SMC weiter kommen

Von Julien Caron | Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC France

Nach einem Master-Abschluss in Maschinenbau kam Julien 2005 zu SMC in die Maschinenbauabteilung, wo er vom Ingenieur zum Ingenieurleiter aufstieg.

Seit acht Jahren leitet er den technischen Support von SMC Frankreich und ist außerdem unser lokaler Experte für den Energieeffizienzansatz in Bezug auf Produktlösungen und Dienstleistungen.

Neben seiner Tätigkeit bei SMC spielt Julien Hockey, geht Golfen mit Kollegen und der Familie und entspannt sich gerne beim Klavierspielen.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Folgen Sie uns

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

Minimaler Wartungsaufwand durch verlängerte Lebensdauer von Automatisierungskomponenten
Von Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC Spain
Weiterlesen 

Antriebswartung lohnt sich
Von Gerald Rammel, Product Manager Electrical Technology, SMC Österreich
Weiterlesen 

IO-Link ermöglicht den einfachen Wechsel zu intelligenten Sensoren
Von Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Weiterlesen 

Sensoren verstehen
Von Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien
Weiterlesen 

Erfahren Sie mehr darüber, wo unsere Kunden unsere Produkte zum Leben erwecken.