Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Warum optimale Maschinensicherheit zu höherer Profitabilität führt

Sicherheitsfunktionen bei Maschinen dienen prioritär dem Schutz des Personals. Wir bei SMC wissen jedoch aus unserer praktischen Erfahrung: Maschinensicherheit bringt noch zahlreiche weitere Vorteile mit sich – einschließlich einer höheren Profitabilität. Diese resultiert vor allem aus der Möglichkeit, durch den Einsatz technologisch ausgereifter Lösungen die gesamthafte Produktivität entsprechend zu steigern.

  Von Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe

OKTOBER 2022

Eine sichere, fortschrittliche Maschinenkonstruktion bedeutet höhere Produktivität und einen stabileren Betrieb von Produktionsmitteln. Gleichzeitig führt eine ganzheitliche Betrachtung zu mehreren Wettbewerbsvorteilen, von denen einige offensichtlich sind: Ein hohes Sicherheitsniveau verringert grundsätzlich das Unfallrisiko. Zudem sind Arbeitsunfälle aus vielen Gründen kostspielig, bedenkt man mögliche Versicherungsansprüche, Produktionsausfälle aufgrund von Fehlzeiten, Bereitstellung von Ersatzpersonal oder Gesundheitskosten.

Hinzu kommen indirekte Kosten, wie z. B. die durch einen Unfall verlorene Produktiv- und Betriebszeit. Notwendige Umbaumaßnahmen an einer Maschine können eine zusätzliche Belastung darstellen. Diese Kosten wirken sich unterm Strich auf die Rentabilität eines Unternehmens aus.

Eines ist klar: Optimal gestaltete Sicherheitstechnik reduziert ungeplante Maschinenstillstände – dank der Qualität des Systems und der Komponenten. Durch diese Strategie werden jedoch auch kurze geplante Stillstandszeiten von Maschinen reduziert. In ihren Anforderungen gründlich recherchierte und damit sichere Arbeitsmethoden und -abläufe tragen zum Schutz der Mitarbeitenden bei. Warum? Weil spezifische Sicherheitsmaßnahmen Menschen während ihrer Tätigkeiten in verschiedenen Betriebsarten der Maschine schützen. Notwendige Unterbrechungen für die Inbetriebnahme, Reparaturen, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sind somit übersichtlicher, kürzer und frei von potenziellen Gefahrenquellen. Dank optimaler Sicherheitsfunktionen muss beispielsweise die Druckluftzufuhr für diese kurzen Stopps nicht unterbrochen werden. Das reduziert Stillstandszeiten und erhöht damit die Produktivität um etwa 5 bis 7 %.

Neben einer verbesserten Maschinenverfügbarkeit kann optimale Maschinensicherheit auch die Produktivität steigern, z. B. durch eine einfachere Fehlerbehebung, weniger Ausschuss und eine höhere Bedieneffizienz.

Internationale Marktchancen

Ein weiterer, oft übersehener Vorteil einer optimal umgesetzten Maschinensicherheit sind internationale Marktchancen. Maschinensicherheit schützt nicht nur die europäischen Märkte und deren Maschinenbauer, sondern bietet auch Chancen für den internationalen Absatz. Der Außenhandel stärkt die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und über entsprechende Handelsvereinbarungen wird die Entwicklung von Wirtschaftsräumen nachhaltig gefördert.

Schätzungen zufolge werden 90 % des globalen wirtschaftlichen Wachstums in den nächsten 10 bis 15 Jahren außerhalb der EU stattfinden. Daher sind technologisch fortschrittliche und sichere Maschinen ein Wettbewerbsvorteil für Europa – denn Sicherheit garantiert eine hohe Maschinenverfügbarkeit und damit eine höhere Rentabilität.

Die Anforderungen an Sicherheit am Arbeitsplatz werden weltweit immer strenger. Abgesehen von der Notwendigkeit, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Verletzungen oder Schlimmerem zu bewahren, gibt es weitere bedeutende Punkte. Das zunehmende Bewusstsein und die Sensibilität der Öffentlichkeit in Bezug auf Arbeitsbedingungen sowie steigende Anforderungen internationaler Handelsabkommen und der aktuell gültigen ökonomischen Gesetze sind weitere entscheidende Faktoren.
 

Technische Partnerschaften

In Anbetracht der zahlreichen zu berücksichtigenden Aspekte wenden sich immer mehr OEMs an die Expertenteams von SMC. Wir stehen gerne mit unserem Serviceangebot und Know-how zur Seite und wissen, dass vertrauensvolle, zuverlässige technische Partnerschaften der Schlüssel zu erfolgreichen Projekten sind. Diese Herausforderungen zu meistern und den Erfolg unserer Kunden zu fördern, ist unser Ansporn.

Unsere Experten informieren Sie über Trends und Vorschriften zur Maschinensicherheit. Darüber hinaus bieten sie Beratung und Hilfestellung bei der Beantwortung Ihrer Fragen. Funktionale Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle im Entwicklungsprozess sowie beim Nachweis, dass sicherheitsbezogene Bauteile und Teile der Steuerung einer Maschine die vorgesehenen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Risikominderung erfüllen.

Zunächst müssen spezifische maschinen- bzw. anwendungsbezogene Sicherheitsfunktionen definiert werden. Danach werden das erforderliche Sicherheitsniveau und die optimalen Komponenten für eine akzeptable Risikominderung bestimmt. Um festzustellen, ob alle Mindestanforderungen erfüllt bzw. übertroffen wurden, sind dokumentierte Verifizierungsverfahren notwendig. Unsere Experten und individuelle Tools unterstützen Sie bei der Umsetzung der funktionalen Sicherheit.
 

Technisch ausgefeilte Lösungen

Wenn es um Maschinensicherheit geht, setzen unsere Kunden auf technische Lösungen von SMC. Selbstverständlich bieten wir Ihnen geeignete und äußerst zuverlässige (validierte) Standardprodukte hierzu an. Überzeugen Sie sich von unseren innovativen Ideen, die Ihnen einen hohen Mehrwert und größtmögliche Wettbewerbsvorteile bieten.

Jede Maschine ist so individuell wie ihre Aufgabe und verlangt nach einem spezifischen Ansatz:

  • Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Maschine oder Anlage

  • Bei sämtlichen relevanten Sicherheitsfragen stehen wir Ihnen mit kompetenten und professionellen Lösungen zur Seite.

  • Von der maßgeschneiderten Konstruktion bis zu hochkomplexen Anlagen erfüllen wir nicht nur alle Ansprüche an die Bediener- und Betriebssicherheit, sondern auch an Flexibilität und Produktivität.

Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Konzept: Wir führen beispielsweise Richtlinien- und Normenrecherchen für Sie durch, um Ihre Fragen zu den wichtigsten Themen zuverlässig und präzise zu beantworten. Auch bei einem weiteren wesentlichen Punkt – dem Festlegen der gesamten Sicherheitskette – stehen wir an Ihrer Seite. 

 Restdruckentlastungsventil mit direkter Überwachung, modulare Anschlussart, Serie VP#46 von SMC

Umfassender Support

Zusätzliche Services und die Expertise von SMC umfassen alle sicherheitsrelevanten Parameter, wie z. B. MTTF (Mean Time to Failure, mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall) und B10 (ein statistischer Parameter, der die Anzahl der Schaltzyklen anzeigt, bis 10 % der Komponenten ausgefallen sind). Darüber hinaus bieten wir mit der SMC SISTEMA Bibliothek ein Softwaretool zur Bewertung der Sicherheit von Maschinenanwendungen. Diese Datenbank wird vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) kostenlos bereitgestellt.

Bei der Konzeption und Erstellung von Schaltplänen sowie der Prüfung und Analyse sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen sind Sie mit SMC auf der sicheren Seite.
Unser Tipp: Lernen Sie PneuSAFE kennen, unser neuestes kostenloses Online-Tool mit TÜV-verifizierten Schaltungslösungen für die gängigsten Sicherheitsfunktionen und in der Praxis relevante Anwendungen. Schulungen runden unser auf Maschinensicherheit ausgerichtetes Angebot ab – für einen effektiven Know-how-Transfer in Ihrem Unternehmen.
Maschinensicherheit ist ein integraler und wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses. Als bewährter und kompetenter Technologiepartner hilft Ihnen SMC bei der Umsetzung sicherer, zuverlässiger und wirtschaftlicher Lösungen, die einen spürbaren Mehrwert und eine höhere Profitabilität schaffen.

 

Von Clement Pucher | Manager European Working Group Safety Technology

Clement, ein Automotive-Design-Ingenieur, kam 1998 zu SMC Austria. Im Laufe der Jahre war er sowohl im Vertrieb als auch in der Technik tätig; und seit rund 15 Jahren auf Energieeffizienz-Services fokussiert. Seit 2021 widmet er sich den Herausforderungen der Maschinensicherheit.

In seiner Freizeit ist Clement waghalsiger unterwegs und bezeichnet sich selbst als passionierten Motorsportler. Er ist gelegentlicher Drifting-Instructor und interessiert sich für Literatur, Geschichte und Reisen.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Folgen Sie uns

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Richten Sie einen pneumatischen Sicherheitsschaltkreis ein – in nur 3 Minuten
Von Richard Driver, Technical Manager, SMC European Technical Centre
Weiterlesen 

 

Maschinensicherheit im Mittelpunkt
Von Ferdinand Rein, Manager German Technical Centre R&D 2
Weiterlesen 

Erfahren Sie mehr darüber, wo unsere Kunden unsere Produkte zum Leben erwecken.