Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Nachhaltigkeit wird greifbar mit SMC

Unternehmensverantwortung, auch als Corporate Social Responsibility (CSR) oder unternehmerische Nachhaltigkeit bezeichnet, beginnt mit der Erkenntnis, dass die Aktivitäten Ihres Unternehmens Auswirkungen haben – auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft, aber auch auf Ihre eigenen Mitarbeiter. Durch nachhaltiges Wirtschaften können Unternehmen Vorteile erzielen, die von einer besseren Reputation bis hin zu einem höheren Engagement der Mitarbeiter reichen. Für Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Maschinenbauunternehmen fördert SMC die nachhaltige Entwicklung, indem sie mit unterschiedlichen Initiativen zur Reduzierung der CO2-Emissionen einen ausgesprochen positiven Einfluss erzielt. Diese Bemühungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Umweltmanagementnorm ISO 14001. Sie helfen allen Unternehmen, ihre CO2-Reduktionen für Emissionen nach Scope 1, 2 und 3 gemäß dem GHG-Protocol (Greenhouse Gas) zu erfassen.

  Von Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spanien

JANUAR 2023

SMC ist bereits seit 1999 nach ISO 14001 akkreditiert. Die Förderung und Unterstützung nachhaltiger Entwicklungen und unsere Verantwortung für Mensch und Umwelt (CSR) nehmen wir sehr ernst. Wir sind stets bestrebt, Lösungen zu entwickeln, welche CO2-Reduktionen und Energieeinsparungen bieten, die zur Verminderung der Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 beitragen. Zur Erläuterung: Dem Bereich Scope 1 werden sämtliche Emissionen zugeordnet, die z. B. direkt von laufenden Maschinen und Anlagen stammen. Scope 2 bezieht sich auf indirekt erzeugte Emissionen, wenn z.B. Strom, den man zum Betreiben der Maschinen und Anlagen bezieht, für Sie erzeugt wird. Scope 3 umfasst die Emissionen der Organisationen entlang der gesamten Lieferkette, für die Ihr Unternehmen Verantwortung trägt. Z. B. jene vom Kauf der Produkte Ihrer Lieferanten sowie von Ihren eigenen Produkten während des Einsatzes beim Kunden.  

Einige Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 zu verringern. Anfangs lassen sich Verbesserungen leicht erzielen, etwa durch einen Umstieg auf saubere Energie. Doch mit dem Fortschreiten des Programms zur Senkung von CO2 wird es immer schwieriger, Verbesserungspotential zu erkennen. Deshalb ist hier bei SMC die fortlaufende Verbesserung unsere Hauptsäule der Nachhaltigkeit. Diese sorgfältig strukturierte Säule umfasst drei Schlüsselbereiche: nachhaltige Produkte, Lufteinsparungssysteme und nachhaltige Fertigung.

Nachhaltige Produkte – Scope 1

Auf Basis von Produktbewertungen evaluieren wir die Umweltauswirkungen unserer Produkte hinsichtlich Ressourceneinsparungen (kompakter, leichtgewichtiger), Produktlebensdauer, Energieeinsparungen, Menge an Verpackungsmaterial und Entsorgung und können so umweltgerechte Produkte entwickeln.

Diese Entwicklung hängt von Faktoren wie der Topologieoptimierung ab. Durch unser innovatives Design konzipieren wir kompaktere und leichtere Produkte im Vergleich zu bereits bestehenden Lösungen. Dies führt zu einer erheblichen Verringerung der bei der Herstellung entstehenden CO2-Emissionen. Darüber hinaus tragen unsere nachhaltigen Produkte während ihres Lebenszyklus zu Energieeinsparungen und geringeren CO2-Emissionen bei, wodurch eine Reduktion um bis zu 75 % möglich ist.

Einfach ausgedrückt unterstützt SMC durch den Einsatz kompakter und leichter Produkte die Kunden bei der Minimierung von Größe und Gewicht der Geräte und trägt dadurch zur Senkung der Scope-1-Emissionen bei. Wir bieten nachhaltige Druckluftzylinder, Magnetventile, Druckluft-Filter und Steckverbindungen. Zu weiteren nachhaltigen Produktinnovationen, die zur Reduzierung der Scope-1-Emissionen beitragen, gehören auch Kühl- und Temperiergeräte, die den Energieverbrauch um bis zu 34 % senken. Diese Chiller sind eine effiziente Alternative zu Verfahren, bei denen traditionell mit Erdgas betriebene Kessel oder Schmelzöfen eingesetzt werden. Bei Anwendungen, wie z. B. der Schokoladendosierung oder der Farbfluidisierung, erzielen sie eine bessere Temperatursteuerung. Ihr großer Vorteil besteht darin, dass sie vollständig elektrisch betrieben werden können, was zur Senkung der CO2-Emissionen beiträgt.

Lufteinsparungssysteme – Scope 2

Der erste Schritt zur Einsparung von Luft in den Systemen besteht darin, die vorhandenen CO2-Emissionen Ihres Unternehmens zu verstehen. Nur wenigen Kunden ist es bewusst, dass etwa 20 % des gesamten Stromverbrauchs in Fabriken auf Druckluftanlagen zurückzuführen sind. Der Hauptverursacher ist hierbei die Blasluft, die für mehr als 40 % des gesamten Luftverbrauchs verantwortlich ist. Aktoren und Vakuumeinheiten machen ca. 14 % und 9 % aus.

Durch die Auswahl optimal dimensionierter Rohrleitungen lässt sich die Effizienz der Blasluft verbessern.  In ähnlicher Weise können Lufteinsparungen durch Geräteoptimierung erzielt werden. SMC verfügt über eine breite Palette an Geräten, die im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen zur Senkung des Druckluftverbrauchs beitragen. Darunter sind beispielsweise Blaspistolen (87 % Reduktion), Impuls-Blasventile (50 %), Vakuumeinheiten (93 %), digitale Luftspaltsensoren (60 %) und Druckverstärker (40 %).

Eine weitere Initiative sieht die Absenkung des Betriebsdrucks in einer Fabrik auf 4 bar vor anstelle der herkömmlichen 6 oder 7 bar). Dadurch wird der Energieverbrauch um bis zu 28 % gesenkt – ohne Beeinträchtigung der Druckleistung.

Lassen Sie SMC eine Analyse über den bestehenden Status Ihrer Fabrik erstellen.  Darauf basierend bieten wir Ihnen Vorschläge zur Verbesserung von Ausrüstung und Anlagen, Schulungen für das Fabrikmanagement und den Zugang zu einer breiten Palette weiterer nützlicher Dienstleistungen an, die zur Senkung Ihrer Scope-2-Emissionen beitragen.

Nachhaltige Fertigung – Scope 3

Die SMC Corporation wurde erstmals im Dezember 1999 nach ISO 14001 zertifiziert. Seitdem fördern wir ein Programm zur kontinuierlichen Verbesserung, das sich auf Umwelt- und Energiesparmaßnahmen in unseren Fabriken konzentriert, wozu auch die Verwendung von Sonnenkollektoren gehört.

Im Rahmen unserer zahlreichen Aktivitäten zur Senkung der Scope-3-Emissionen achten wir besonders auf den Stromverbrauch, der die größte Quelle für CO2-Emissionen darstellt. Zu diesen Energiesparbemühungen zählt beispielsweise der Einsatz von Mechanismen, mit denen Luftquellen, während der Stillstandszeiten von Anlagen automatisch abgeschaltet werden. Dadurch konnten wir den Verbrauch von Spülluft um etwa 30 % senken. Wir verwenden auch unsere eigenen Durchflussschalter, um die Durchflüsse innerhalb jeder Fabrik zu überwachen und Lecks frühzeitig zu erkennen.

Wir achten darauf, dass die Umweltbelastungen, die durch den Ressourcenverbrauch bei der Konzeption, Entwicklung und Herstellung unserer Produkte entstehen, erfasst werden. Unter Ressourcen verstehen wir Materialien, Energie, chemische Stoffe, Wasser, Verpackungsmaterial und Papier.

Unterstützung der CO2-Reduktion

Unsere nachhaltigen Produkte und Initiativen tragen nicht nur zu einer Senkung der Emissionen nach Scope 1, 2 und 3 im Rahmen des GHG Protocol bei, sondern regen auch andere Unternehmen an, die Akkreditierung nach ISO 14001 zu erreichen. Diese Norm ist viel breiter angelegt und berücksichtigt die gesamten Umweltauswirkungen, wie Abfallströme von Kunststoffen, Metallen und Ölen. SMC bietet hier den Kunden mehrere, wie z. B. die drahtlose Feldbustechnologie oder die optimierte Zylinderkonstruktion zur Vermeidung von Kabel- und Aluminiumabfällen. Ein weiterer Schwerpunkt der ISO 14001 ist die Rückgewinnung von Energie aus verschiedenen Abfällen. Auch für diese Anwendung verfügen wir über spezielle Produkte, mit denen Kunden verbrauchte Druckluft wiederverwenden können, bevor sie endgültig entsorgt wird. 

Kurz gesagt, SMC bietet Ihnen eine breite Palette an Optionen, die Sie bei Ihrem CO2-Reduktionsprogramm unterstützen – unabhängig von der gewählten Methode oder dem Umfang der anstehenden Herausforderung.

 

Entdecken Sie, wie Sie mit SMC "Ihre Effizienz steigern" können

Iván Martínez | Industries Manager, SMC Spanien

Bereits im Jahr 2001, als er noch seinen Abschluss in Ingenieurwissenschaften machte, schloss sich Iván der SMC Spanien Familie an. Seitdem sammelte er in den verschiedenen Marktbranchen über 20 Jahre Erfahrung im technischen Support und Vertrieb. Zu Beginn in der Automobil- und Lebensmittelbranche und heute mehr und mehr konzentriert auf die neu entstehenden Märkte, wie z. B. den Produktionsprozess von Elektrofahrzeugbatterien. Dabei bemüht er sich stets um energieeffiziente und unnovative Lösungen, weshalb ihn seine Schlüsselkunden besonders schätzen. Wenn es seine 2 Kinder im Teenageralter zulassen, genießt Iván Fotografie, Indoor-Klettern und eine der traditionellsten Freizeitaktivitäten: ein Bier mit seinen Liebsten trinken.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Folgen Sie uns

 

Sehen Sie es sich graphisch an

Sehen Sie es grafisch

Downloadables

 

Das könnte Sie auch interessieren

Die Energiekosten zügig senken-track your route to lower energy bills
Von Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK
Weiterlesen 

SMC unterstützt OEMs bei der Entwicklung energieeffizienter Maschinen
Von Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Niederlande
Weiterlesen 

Energieffizienz: Nutzen Sie die „verstärkten“ Vorteile eines Betriebs bei 4 bar
Von Marek Strojil, Customised Services, SMC Tschechische Republik
Weiterlesen 

Druckluftzylinder: Verbessern Sie Ihre Energieeffizienz mit einem Betriebsdruck von 4 bar
Von Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical
Weiterlesen 

Den Druck ablassen 
Von Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europa
Weiterlesen 

Erfahren Sie mehr darüber, wo unsere Kunden unsere Produkte zum Leben erwecken.