Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
EnergieTransparenz@SMC bringt Klarheit in die Energieströme der Produktion und zeigt Einsparpotenziale auf. Doch dies allein reicht manchmal einfach nicht – so kann eine umfassende Dokumentation helfen, diese Einsparpotentiale auch nachvollziehbar zu erreichen. Aus diesem Grund lässt sich der Service mit dem shopfloor.io-Wartungsmanager der elunic AG erweitern. Das Zusammenspiel von EnergieTransparenz@SMC und shopfloor.io ermöglicht den Anwendern die Entwicklung einer nachhaltigen Energiestrategie für ihre Produktion und einen langlebigen Maschinenpark.
Der Wartungsplaner dokumentiert, was wann an einer Maschine verändert, gewartet und verbessert wurde. Somit kann eine Leckage innerhalb einer Maschine nachhaltig entfernt werden, wenn diese zuvor mit dem Energiemonitoring entdeckt wurde. Dabei kann die Leckage entweder manuell oder automatisch erkannt und im System als neue Aufgabe hinterlegt werden. Die Aufgaben können dann jeweils den Mitarbeitern zugeordnet und abgearbeitet werden. Da die Aufgaben im Wartungsmanager dokumentiert werden, sind diese auch nach Wochen nachvollziehbar. Somit lassen sich beispielsweise wiederkehrende Schwachstellen entdecken und auf Dauer abstellen.
Anwender erhalten so neben dem ganzheitlichen Energiemonitoring ihrer pneumatischen Systeme auch die Anzeige und Dokumentation des kompletten Wartungsbedarfs – alles gebündelt auf einer einzigen IoT-Plattform.