Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Mehr Maschineneffizienz durch vernetzte Kommunikation

Formatumstellung mit IO-Link von SMC

Die Flexibilität ist mehr und mehr ein Teil unserer Kultur geworden. Wir alle möchten kurzfristig entscheiden können, was und wann wir es im Fernsehen anschauen. Oder situationsbedingt unser Essen bestimmen, je nachdem welche Wünsche und Bedürfnisse wir aktuell haben. So gibt es heute im Supermarkt die Schokolade nicht mehr nur im 100 g Format, sondern mehrere Verpackungsgrößen – für Singlehaushalte genauso wie für Großfamilien – und unzählige (saisonale) Geschmacksrichtungen.

Auf diese Veränderung muss sich die Maschine umstellen können. Die verschiedenen Formate des Endproduktes erfordern verschiedene Einstellparameter innerhalb der Maschine. Die Rüstzeiten müssen dabei so klein wie möglich gehalten werden - denn die Maschineauslastung ist nur effizient, wenn die Stillstandzeiten sehr gering sind.

Flexibilität in der Produktion

In diesem Use Case haben wir die Formatumstellung der Maschine mit Hilfe von IO-Link fähigen Komponenten im Blick. Durch deren Einsatz kann eine durchgängige Vernetzung von der Leit- bis in die Feldebene umgesetzt werden, welche ein Schlüsselfaktor für eine saubere und schnelle Umstellung auf das neue Format darstellt.

Über ein Tablet wird hier ein MES-System simuliert, welches über Ethernet die Daten zu dem IO-Link Device sendet. Dabei werden die Daten per Ethernet-Schnittstelle zu unserer Elektronik- und Ventilinselkombination EX600 gesendet, welche die Daten per integriertem IO-Link Master zu dem Device weiterleitet. Über diese bidirektionale Kommunikation können dann Daten in beide Richtungen sowohl zyklisch als auch azyklisch übermittelt werden.

So kann eine Änderung in der Prozessleitebene – wie hier zu sehen – alle nötigen Parametereinstellungen auf die Komponenten in der Produktionsmaschine übertragen. IO-Link in der Feldebene unterstützt diese zukunftsweisende Kommunikation.

Wenn Sie mehr über IO-Link bei SMC erfahren möchten, sprechen Sie uns einfach an.
 

Erfahren Sie mehr über die Vorteile beim Einsatz von SMC IO-Link Lösungen

Produkthighlight