Ermittlung der Energiekosten an bestehenden Maschinen
In den Produktionshallen weltweit stehen tausende von Produktionsmaschinen. Maschinen zum Verpacken von Nahrungsmitteln, zur Montage von Automobilteilen oder zum Schleifen von Metallteilen. Unabhängig, was die einzelne Maschine produziert, haben sie eines alle gleich: Sie benötigen zu dieser Produktion Strom, Druckluft und ggf. weitere Medien.
Während oftmals der Stromverbrauch in der Unterverteilung gemessen wird, ist der Verbrauch von Druckluft der unbekannte Faktor bei der Produktion. Doch dieser Verbrauch trägt unmittelbar zum Energieverbrauch einer Fabrik bei – denn Druckluft wird mit Hilfe von Strom erzeugt. Somit trägt die Senkung des Druckluftverbrauches zur Einsparung von Strom bei.
Energieerfassung bis zur Cloud
SMC kann mit Sensoren zum Erfassen der Druckhöhe und des Verbrauchs zur Visualisierung beitragen. So zeigen wir in diesem Use Case die Vernetzung von Sensorik mit einer Cloud-Anwendung.
Dabei sind jeweils ein Druck- und Durchflusssensor mit der Elektronik- und Ventilinselkombination EX600 verbunden. Die, von den beiden Sensoren, angelieferten Werte werden per Ethernet einem HMI mit integrierter Edge-Funktionalität übermittelt. Dieses HMI sendet die Daten an eine Cloud-Anwendung, auf welche dann per Smartphone zugegriffen werden kann. Somit wird der Druckluftverbrauch transparent und vergleichbar – von einer Maschine zu einer anderen; oder von Monat zu Monat um Leckagen zu finden.
Wenn Sie mehr über Energiemessung erfahren möchten, sprechen Sie uns einfach an.