Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Nachhaltiges Unternehmen

Wir sind uns bewusst, dass sich jeder Produktionsprozess auf die Umwelt auswirkt. Deshalb stehen bei uns mehr Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung ganz oben auf der Agenda.

Wir sind uns der Umweltauswirkungen des Produktionsprozesses bewusst und daher bestrebt, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig auch die Auswirkungen dieser zu verringern.
Bereits 1998 begann die SMC Corporation mit bedeutenden Maßnahmen zur Umsetzung umweltfreundlicher und energiebewusster Initiativen in unseren Fabriken.

Umsetzung der Bereiche 1 & 2
SMC fördert verschiedene Initiativen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die durch unsere eigenen Produktionsaktivitäten entstehen.
Kürzlich wurde die Zusammenstellung von Daten für die gesamte Gruppe*2 zu Scope-1- & Scope-2-Emissionen*1 auf der Grundlage des internationalen Standards "GHG Protocol" abgeschlossen.
Da wir davon ausgehen, dass der Umfang unseres Vertriebs und unserer Produktion zunehmen wird, wurden zahlreiche spezifische Maßnahmen ergriffen, um mittel- bis langfristige Ziele*3 zu formulieren. Dadurch konnten wir unsere THG-Emissionen insgesamt deutlich reduzieren.

*1 Scope 1: CO2-Emissionen, die durch den eigenen Kraftstoffverbrauch des Unternehmens entstehen.
*Scope 2: CO2-Emissionen, die durch den Verbrauch von Energie entstehen, die von anderen Unternehmen geliefert wird.
*2 Die 34 Standorte, zu denen Verkaufs-, sowie Massenproduktionsstandorte und wichtige Vertriebszentren gehören, machen mehr als 95 % des konsolidierten
externen Nettoumsatzes aus.
*3 Ziele zur Reduktion und Erfüllung des 1,5 °C-Szenarios von SBT , dabei liegt das GJ 2021 als Basisjahr zugrunde.

Treibhausgasemissionen der SMC-Gruppe (Scope 1 und Scope 2)

TCFD commitment

Bereits im Juni 2022 hat SMC ihr Engagement für das TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) zum Ausdruck gebracht. Dabei stellt der Klimawandel ein finanzielles Risiko für die gesamte Weltwirtschaft dar. 

Die Finanzmärkte brauchen klare, umfassende und gewichtige Informationen über die Auswirkungen des Klimawandels. Dazu gehören die Risiken und Chancen von Umwelteinflüssen, die Klimapolitik und die neuen Technologien in unserer sich stets verändernden Welt.

Das Financial Stability Board hat die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) dafür gegründet, um die Berichterstattung über klimabezogene Finanzinformationen zu verbessern und auszuweiten. ( https://www.fsb-tcfd.org/)

Sorgfältiger Umgang mit chemischen Stoffen

Wir vermeiden Verdunstung, Verluste durch unerkannte Leckagen und setzen auf möglichst häufige Wiederverwendung. Damit reduzieren wir den Gesamtverbrauch chemischer Stoffe.


Das Ziel: Unseren Energieverbrauch um jährlich 1 Prozent zu senken

Die SMC Cooperation hat sich dazu verpflichtet, ihren Energieverbrauch um 1 Prozent jährlich zu senken. Zunächst bei ihren 6 Produktionszentren und im Entwicklungszentrum in Japan. Damit entspricht sie dem japanischen Gesetz zur Rationalisierung der Energienutzung.

CO2-Fußabdruck

CO2-Emissionen zu reduzieren, hat für SMC als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie oberste Priorität. Dabei spielt das zukunftsweisende und umweltfreundliche Design unserer Produkte – mit besonderem Fokus auf Kompaktheit und Leichtigkeit – eine wichtige Rolle. So verringern wir den CO2-Fußabdruck sowohl im Entwicklungs- und Herstellungsprozess als auch in der Nutzungsphase.

CO2-Fußabdruck

Reduzierung - Wiederverwendung - Recycling von Industrieabfällen

Bei SMC praktizieren wir eine strenge Abfalltrennung und fördern die 3Rs – Reduce, Reuse und Recycle.
Indem wir Abfälle in wertvolle Ressourcen umwandeln, senken wir gleichzeitig die Kosten für die Abfallentsorgung.

Monitoring der Umweltbelastungen

Wenn wir unsere Produkte entwickeln, konstruieren und herstellen, verbrauchen wir Ressourcen und Energie. Dabei kontrollieren und überwachen wir sehr genau, welche Umwelteinflüsse dadurch entstehen.

*1: CO₂ aus Produktionstätigkeiten ist die Menge an CO₂, die durch den Einsatz von Energie emittiert wird.
                 *2:  Menge, die als Wertstoff entsorgt und als Material und Wärmeenergie wiederverwendet und/oder recycelt wird

Wir halten uns stets an die Umweltvorschriften

Gemäß der EU-Abfallgesetzgebung über polychlorierte Biphenyle (PCB) müssen Betreiber, Elektrogeräte mit (PCB)  bis zum 31. März 2027 ordnungsgemäß entsorgen.
SMC besaß fünf Geräte mit geringen PCB-Werten und sieben Geräte mit hohen PCB-Werten. Bereits 2018 hat SMC alle PCB-haltigen Geräte vorschriftsmäßig entsorgt.
Selbstverständlich halten wir uns auch an die RoHS-Richtlinie.

Was gemessen wird, kann gesteuert werden

Das gilt nicht nur für die Produktionen unserer Kunden, sondern auch für unsere SMC-Standorte, die alle mit SMC Durchflusssensoren und Durchflussschaltern ausgestattet sind. Sie ermöglichen es, Luftleckagen frühzeitig zu erkennen und zu beheben was unnötigen Energieverbrauch verhindert. Weiterhin steigern wir unsere Energieeffizienz mit Lösungen, die die Druckluftzufuhr bei Anlagenstillstand automatisch abschalten. Dadurch wird der Verbrauch von Spülluft* um 30 Prozent reduziert im Vergleich zu unserem herkömmlichen Betrieb.
* Spülluft wird verwendet, um die verbleibende Luft aus den Luftleitungen abzulassen, wenn eine Anlage in Betrieb genommen wird

Unsere Umwelt liegt uns am Herzen

Umweltfreundliche Produkte

Wir denken bereits bei der Produktentwicklung an den Schutz unserer Umwelt

xxxxxxxx>

Weitere Informationen zu CSR bei SMC

Menschen zählen. Unsere Erde zählt. Weil beides für uns wichtig ist, handeln wir so, dass wir eine nachhaltigere und besser funktionierende Zukunft schaffen.