Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Nutzungsbedingungen SMC eShop

1. Gegenstand der Nutzungsbedingungen

1.1 SMC bietet Unternehmern im Sinne des § 14 BGB im Rahmen dieser Nutzungsvereinbarung die Möglichkeit das von SMC betriebene Business-to-Business Handelssystem unter http://www.smc.de gemäß den Vorgaben dieser Nutzungsvereinbarung zu nutzen und Produkte und Waren über den eingerichteten eShop zu bestellen.

1.2 Diese Nutzungsvereinbarung enthält abschließend die zwischen SMC und dem Nutzer ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeändert werden. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von SMC nicht anerkannt, sofern diesen nicht ausdrücklich zugestimmt wurde.

2. Registrierung als Nutzer

2.1 Die Nutzung des eShops setzt die Anmeldung und Registrierung des Nutzers voraus. Ein Anspruch auf Zulassung zu dem Handelssystem besteht nicht. SMC ist berechtigt, Teilnahmeanträge ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.

2.2 Die Registrierung erfolgt kostenlos.

2.3 Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der Anmeldung abgefragten Daten richtig und vollständig mitzuteilen.

2.4 Nach Angabe aller erfragten Daten durch den Nutzer, werden diese von SMC auf Vollständigkeit und Plausibilitat geprüft. Sind die Angaben korrekt und bestehen keine sonstigen Bedenken, schaltet SMC den beantragten Zugang frei.

2.5 Der Nutzer erhält nach der Anmeldung eine Zugangskennung (Benutzername) und ein Passwort. Der Nutzer hat die ihm zugewiesene Zugangskennung sowie das Passwort geheim zu halten und vor dem Zugriff durch Dritte geschützt aufzubewahren.

3. Verantwortung für die Zugangsdaten

3.1 Es liegt weiter in der Verantwortung des Nutzers, sicher zu stellen, dass der Zugang zum eShop und die Nutzung der auf dem Portal zur Verfügung stehenden Dienste ausschließlich durch ihn bzw. durch ihn bevollmächtigte Personen erfolgt. Steht zu befürchten, dass unbefugte Dritte von den Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben, ist der Nutzer verpflichtet SMC unverzüglich zu informieren.

3.2 Der Nutzer haftet für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivitat, die unter seinen Zugangsdaten ausgeführt wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen.

3.3 Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten (einschließlich Kontaktdaten) aktuell zu halten. Tritt während der Dauer der Teilnahme eine Änderung der angegebenen Daten ein, wird der Nutzer SMC unverzüglich informieren und die Angaben unverzüglich korrigieren.

4. Datenschutz

4.1 Sämtliche vom Nutzer mitgeteilten personenbezogene Daten (Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer) werden ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts genutzt.

4.2 Die personenbezogenen Daten, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten) werden ausschließlich zur Abwicklung der abgeschlossenen Verträge verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Bestandsdaten für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Angebote bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des Nutzers. Diese Einwilligungserklärung erfolgt völlig freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.

4.3 Die personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme des Angebots von SMC zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zunächst ebenfalls ausschließlich zur Abwicklung der geschlossenen Verträge verwendet. Solche Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zur Identifikation als Nutzer, Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien.

4.4 Weiterhin gelten die Bestimmungen der Datenschutzerklärung.

5. Umfang der Nutzung

5.1 Die Nutzungsberechtigung beschränkt sich auf den Zugang zu dem eShop sowie auf die Nutzung der im eShop zur Verfügung gestellten Dienste im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen. Für die Schaffung der zur vertragsgemäßen Nutzung notwendigen technischen Voraussetzungen ist der Nutzer selbst verantwortlich. SMC schuldet diesbezüglich keine Beratung.

5.2 SMC weist darauf hin, dass die Nutzungsaktivitäten im gesetzlichen Umfang überwacht werden konnen. Dies beinhaltet gegebenenfalls auch die Protokollierung von IP-Verbindungsdaten und Gesprachsverläufen sowie deren Auswertungen bei einem konkreten Verdacht eines Verstoßes gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen oder bei einem konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer sonstigen rechtswidrigen Handlung oder Straftat.

5.3 SMC ist jederzeit berechtigt, die unentgeltlich zur Verfügung gestellten Dienste zu ändern, neue Dienste verfügbar zu machen und die Bereitstellung unentgeltlicher Dienste einzustellen. SMC wird hierbei auf die berechtigten Interessen Rücksicht nehmen.

6. Vertragsschluss

6.1 Die Präsentation der Waren im eShop stellt kein bindendes Angebot seitens SMC dar. Erst die Bestellung der Ware durch den Nutzer ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Im Falle der Annahme des Angebots versendet SMC eine Auftrags- oder Bestellbestatigung.

6.2 Ergänzend zu diesen Regelungen dieser Vereinbarung sind auf das Vertragsverhältnis und die auf dieser Grundlage zu schließenden Kaufverträge die VDMA-Lieferbedingungen ausschließlich anwendbar. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von SMC nicht anerkannt, sofern diesen nicht ausdrücklich zugestimmt wurde.

7. Beendigung der Teilnahme

7.1 Der Nutzer kann diesen Nutzungsvertrag jederzeit kündigen. Sein Zugang nebst Passwort wird dann umgehend deaktiviert. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Bestellungen, werden ungeachtet dessen vertragsgemäß abgeschlossen.

7.2 SMC ist jederzeit berechtigt, diesen Nutzungsvertrag ohne Angabe zu kündigen. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Bestellungen werden ungeachtet dessen vertragsgemäß abgeschlossen. Gleiches gilt, soweit SMC diesen Teilnahmevertrag aus in diesem Vertrag genanntem oder aus sonstigem wichtigem Grund fristlos gekündigt hat.