Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Ineffizienzen im Druckluftsystem beseitigen und bares Geld sparen

Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus dem Sommerurlaub zurück und bemerken, dass die ganze Zeit die Klimaanlage lief! Bei den heutigen Energiepreisen wäre das eine böse und sehr teure Überraschung. In einer industriellen Umgebung ist es ähnlich, wenn Ihre Druckluftprozesse für Zeiten des Stillstands oder den Standby-Betrieb nicht richtig optimiert sind oder es unentdeckte Luftlecks gibt (die bei fast allen Systemen vorkommen). Sie denken dann, dass Ihre Maschine nicht viel Energie verbraucht, während die Realität ganz anders aussieht.

  Von Filip Běhounek, Customised Services, SMC Tschechien

JUNI 2023
Stillstände lassen sich nicht immer vermeiden, zum Beispiel beim Schichtwechsel oder wenn die Maschine auf Nachschub wartet. In diesen Zeiten den Luftdruck gezielt zu reduzieren, ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Effizienz zu erhöhen.

60 % Energieeinsparung
Nehmen wir das Beispiel eines unserer Kunden. Die meisten Beratungsgespräche zum Thema Energieeffizienz beginnen wir mit einer Überwachung des Luftverbrauchs. Könnten wir auch ohne diese Überwachung Energieeffizienzlösungen einführen? Sicher, aber uns würden wichtige Daten fehlen, wie beispielsweise der effektive ROI (Return on Investment) oder die Umweltauswirkungen der von uns vorgeschlagenen Maßnahmen.

Die Überwachung Ihrer Luftdrucknutzung, die Feststellung von Verschwendung und Ineffizienzen im Druckluftsystem und Investitionen in neue Druckluftanlagen sind konkrete Maßnahmen, um Ihre Energiekosten zu senken. In unserem Beispielfall lief die Anlage des Kunden 6.000 Stunden pro Jahr bei geschätzten Kosten von 0,035 Euro pro m3. Messungen mit einem Ultraschalldurchflussmesser ergaben, dass der Durchfluss der Anlage bei Stillstand immer noch bei 123 Nl/min lag (10 % des durchschnittlichen Werts während des Betriebs). Diese verschwendeten 10 % bei dieser einen Anlage machten Kosten von insgesamt 1.500 Euro aus. Durch eine automatische Reduzierung des Drucks bei Maschinenstillstand auf 2 bar konnten für diese Anlage jedoch ganze 900 Euro pro Jahr eingespart werden, eine Kostenreduzierung um 60 %.
 

Die Technologie, die diese Einsparung möglich gemacht hat, war unser Air Management System. Dieses dezentralisierte System ist außerdem kompatibel mit OPC UA, für eine direkte Datenverbindung ohne die Notwendigkeit einer SPS, da die Daten direkt auf dem PC ankommen, auf dem sie erfasst werden. Ohne Überwachungssystem kann unser Air Management System auch eigenständig arbeiten. Einstellungen werden hier direkt über den Webserver vorgenommen.

Das Air Management System von SMC – AMS20/30/40/60 Series

Optimierung der nächsten Generation

Denken Sie daran: Was Sie nicht messen, können Sie nicht kontrollieren. Daher ist die Implementierung von Lösungen, welche eine virtuelle Visualisierung und Kontrolle der Parameter (Durchfluss, Druck, Temperatur) über Feldbus- oder OPC-UA-Datenerfassung ermöglichen, der richtige Schritt in Richtung einer höheren Maschineneffizienz.

Je nach Situation und Budget brauchen Sie vielleicht eine schnelle Lösung, um Ihre Betriebskosten zu senken, eine benutzerfreundliche Druckluftkontrolle oder möglicherweise auch einen vollständigen Energieoptimierungsplan. Wofür auch immer Sie sich entscheiden, SMC unterstützt Sie effektiv, um das bestmögliche Ergebnis für Ihr Unternehmen zu erzielen.

Filip Běhounek kam direkt nach seinem Schulabschluss zu SMC Tschechien. In seinen ersten zwei Jahren arbeitete er im technischen Support. Die dort gesammelten Erfahrungen ermöglichten es ihm dann, ins Team Customised Services zu wechseln. Lange Zeit war er mit großem Stolz das jüngste Mitglied von SMC Tschechien.

In seiner Freizeit unternimmt Filip gern Abenteuertrips mit Freunden. Außerdem interessiert er sich für Militärtaktik und Auto-Rallyes.

Von Filip Běhounek | Customised Services at SMC Czech Republic

 

Follow us