Von Roberto Martínez de Lafuente | Thermo Products Specialist, SMC Spanien
Man kann es leider nicht anders sagen: Alle herkömmlichen Kältemittel für den Einsatz in industriellen Kältemaschinen sind sehr bedenklich, sei es das hohe Treibhauspotenzial (GWP) oder Probleme mit der Entflammbarkeit sowie der Toxizität. Deshalb kümmern sich spezielle Aufsichtsbehörden intensiv um dieses Thema und versuchen durch strenge Regeln und Auflagen, die Umwelt zu schützen. Deshalb wäre es generell am besten, keine herkömmlichen Kältemittel mehr verwenden zu müssen.
Hier gibt es nun eine gute Nachricht: SMC hat in den letzten Jahren hart an dieser Herausforderung gearbeitet und wird in Kürze eine branchenverändernde Lösung vorstellen.
Kältemittelgas ermöglicht das Funktionieren des Kältekreislaufs in Kühlanlagen und gewährleistet durch korrekte Regelung dessen Leistung. Das Kältemittel hat mit seinen charakteristischen Eigenschaften die Aufgabe, die Prozessflüssigkeit zu kühlen, während die anderen Komponenten des Kühlgerätes dazu dienen, Wärme abzuführen. Aufgrund ihrer bewährten Technologie, ihre schnelle Kühlung und die Fähigkeit niedrige Temperaturen zu erreichen, sind Kühlgeräte und – anlagen sehr beliebt.
Auf das Gaspedal treten
Der einschlägige Referenztext für die Verwendung von industriellen Kältemitteln ist die F-Gas-Verordnung. Mit dieser Verordnung will die EU einen weiteren Meilenstein in ihrem europäischen Green Deal erreichen und den Kontinent näher an das Ziel einer Emissionsreduzierung um 55 % bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050 heranführen.
Die F-Gas-Verordnung verbietet Kältemittel mit einem GWP-Wert von mehr als 150 in Kaltwassersätzen mit einer Kühlleistung von 12 kW oder weniger. Dieser Grenzwert ist deutlich strenger als vergleichbare Vorschriften in den USA, die GWP-Werte von 750 festlegen. Noch erschreckender ist vielleicht, dass die F-Gas-Verordnung bereits am 1. Januar 2027 in Kraft treten soll, was bedeutet, dass Hersteller jetzt über eine neue Kältetechnik-Strategie nachdenken müssen.
In weiser Voraussicht hat sich unser Expertenteam hier bei SMC bereits ausgiebig mit diesem Thema befasst. So führen wir schon seit ein paar Jahren Lösungen mit dem Kältemittel R454C in unserem Sortiment. Der GWP-Wert von R454C beträgt 148, so dass es auch nach dem 1. Januar 2027 ein völlig legales Kältemittel darstellt. Wir können somit eine Kältelösung anbieten, welche die Vorteile dieses Kältemittels nutzt. Entsprechende Kühlgeräte für den Einbau in Racks werden demnächst folgen.
Was aber, wenn wir dieses Angebot noch weiter verbessern wollen? Immerhin ist R454C brennbar, wenn auch in einer niedrigen Brennbarkeitskategorie. Wir, als verantwortungsbewusste nachhaltige Hersteller, müssen auch an künftige Vorschriften denken.
CO2 Durchbruch
In Verbindung mit unseren R454C-Kühlmaschinenlösungen stellte sich SMC der Herausforderung, eine nicht entflammbare Kältemittellösung mit einem GWP-Wert von höchstens 1 zu entwickeln. Das Ergebnis? Kaltwassersätze mit CO2 als Kältemittel.
Der GWP-Wert von CO2 liegt bei 1. Ebenfalls erwähnenswert: CO2 ist nicht brennbar und zudem ungiftig.
Die Verwendung von CO2 als Kältemittel erfordert ein völlig neues Design von Kältemaschinen mit einer Reihe von technologischen Innovationen. SMC verfügt über eine Vielzahl von Kältemaschinen, die das CO2-Gas und sein extrem niedriges GWP nutzen. Hier wäre die bestehende HRZC-Serie zu nennen, die im September 2024 eingeführt wurde. Ziel ist es auch weiterhin die gesamte Produktpalette abzudecken und damit sicherzustellen, dass nachhaltige Lösungen zur Verfügung stehen, lange bevor die F-Gas-Verordnung zu einer gesetzlichen Vorschrift wird.
Kühlgerät von SMC ohne F-Gas (CO2 als Kältemittel) – HRZC-Serie
Der von der SMC Corporation gewählte Weg ermöglicht es uns, die strengsten Beschränkungen in Europa in Bezug auf das GWP und die Zeitvorgaben der US-Regulierungsbehörden in einem einzigen Schritt zu erfüllen. Wir können dies tun, ohne R513a-Gas als Zwischenlösung einzuführen. Obwohl R513a die US-Anforderungen erfüllt, wird es in Europa ab Januar 2027 nicht mehr verwendet werden können, da das Kältemittel einen GWP-Wert von 150 überschreitet.
Unterstützung für Sie und unseren Planeten
Wir möchten Sie gerne dabei unterstützen, die Folgen der F-Gas-Verordnung für Ihre bestehenden und neuen Kühlanlagen zu verstehen und sich entsprechend darauf vorzubereiten. SMC hat sich in den letzten Jahren in die Erforschung und Entwicklung von Lösungen investiert, die der F-Gas-Verordnung im Januar 2027 und darüber hinaus entsprechen werden.
Denn wir fühlen uns stets dafür verantwortlich, unseren Kunden Lösungen auf die Herausforderungen der Branche zu geben. Seien Sie versichert, dass SMC Sie oder den Planeten nicht im Stich lassen wird.