Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Warum optimale Maschinensicherheit zu höherer Profitabilität führt

Sicherheitsfunktionen bei Maschinen dienen prioritär dem Schutz des Personals, wir bei SMC jedoch wissen aus unserer praktischen Erfahrung: Maschinensicherheit bringt noch zahlreiche weitere Vorteile mit sich – einschließlich einer höheren Profitabilität. Diese resultiert vor allem aus der Möglichkeit, durch den Einsatz technologisch ausgereifter Lösungen die gesamthafte Produktivität entsprechend zu steigern

  Von Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europa

Eine sichere, fortschrittliche Maschinenkonstruktion bedeutet höhere Produktivität und einen stabileren Betrieb von Produktionsmitteln. Gleichzeitig führt eine ganzheitliche Betrachtung zu mehreren Wettbewerbsvorteilen, von denen einige offensichtlich sind: Ein hohes Sicherheitsniveau verringert grundsätzlich das Unfallrisiko. Denn Arbeitsunfälle sind aus vielen Gründen kostspielig, bedenkt man mögliche Versicherungsansprüche, Produktionsausfälle aufgrund von Fehlzeiten, Bereitstellung von Ersatzpersonal oder Gesundheitskosten.

Hinzu kommen indirekte Kosten, wie z. B. die durch einen Unfall verlorene Produktiv- und Betriebszeit. Notwendige Umbaumaßnahmen an einer Maschine können eine zusätzliche Belastung darstellen. Diese Kosten wirken sich unterm Strich auf die Rentabilität eines Unternehmens aus.

Eines ist klar: Optimal gestaltete Sicherheitstechnik reduziert ungeplante Maschinenstillstände – dank der Qualität des Systems und der Komponenten. Durch diese Strategie werden jedoch auch kurze geplante Stillstandszeiten von Maschinen reduziert. In ihren Anforderungen gründlich recherchierte und damit sichere Arbeitsmethoden und -abläufe tragen zum Schutz der Mitarbeitenden bei. Warum? Weil spezifische Sicherheitsmaßnahmen Menschen während ihrer Tätigkeiten in verschiedenen Betriebsarten der Maschine schützen. Notwendige Unterbrechungen für die Inbetriebnahme, Reparaturen, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sind somit übersichtlicher, kürzer und frei von potenziellen Gefahrenquellen. Dank optimaler Sicherheitsfunktionen muss beispielsweise die Druckluftzufuhr für diese kurzen Stopps nicht unterbrochen werden. Das reduziert Stillstandszeiten und erhöht damit die Produktivität um etwa 5 bis 7 %.

Neben einer verbesserten Maschinenverfügbarkeit kann optimale Maschinensicherheit auch die Produktivität steigern, z. B. durch eine einfacherer Fehlerbehebung, weniger Ausschuss und eine höhere Bedieneffizienz.

Internationale Marktchancen
Ein weiterer, oft übersehener Vorteil einer optimal umgesetzten Maschinensicherheit sind internationale Marktchancen. Maschinensicherheit schützt nicht nur die europäischen Märkte und deren Maschinenbauer, sondern bietet auch Chancen für den internationalen Absatz. Der Außenhandel stärkt die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und fördert gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung weltweit.

Schätzungen zufolge werden 90 % des globalen wirtschaftlichen Wachstums in den nächsten 10 bis 15 Jahren außerhalb der EU stattfinden. Daher sind technologisch fortschrittliche und sichere Maschinen ein Wettbewerbsvorteil für Europa – denn Sicherheit garantiert eine hohe Maschinenverfügbarkeit und damit eine höhere Rentabilität.

Die Anforderungen an Sicherheit am Arbeitsplatz werden weltweit immer strenger. Abgesehen von der klaren Notwendigkeit, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Verletzungen oder Schlimmerem zu bewahren, gibt es viele Gründe für diesen Trend: nicht zuletzt wegen des gestiegenen Bewusstseins und der Sensibilität der Öffentlichkeit in Bezug auf Arbeitsbedingungen sowie wegen den Anforderungen internationaler Handelsabkommen und grundsätzlich gültigen ökonomischen Gesetzen.

Technische Partnerschaften
In Anbetracht der zahlreichen zu berücksichtigenden Aspekte wenden sich immer mehr OEMs an die Expertenteams von SMC – diese stehen mit ihrem Serviceangebot und Know-how zur Seite. Wir wissen, dass vertrauensvolle, zuverlässige technische Partnerschaften der Schlüssel zu erfolgreichen Projekten sind. Diese Herausforderungen zu meistern und den Erfolg unserer Kunden zu fördern, ist unser Ansporn.

Unsere Experten informieren Sie über Trends und Vorschriften zur Maschinensicherheit. Darüber hinaus bieten sie Beratung und Hilfestellung bei der Beantwortung Ihrer Fragen. Funktionale Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle im Entwicklungsprozess sowie beim Nachweis, dass sicherheitsbezogene Bauteile und Teile der Steuerung einer Maschine die vorgesehenen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Risikominderung erfüllen.

Deshalb müssen zunächst spezifische maschinen- bzw. anwendungsbezogene Sicherheitsfunktionen definiert werden. Danach werden das erforderliche Sicherheitsniveau und die optimalen Komponenten bestimmt, um eine akzeptable Risikominderung zu erreichen. Um zu bestätigen, dass die Mindestanforderungen erfüllt bzw. übertroffen wurden, sind dokumentierte Verifizierungsverfahren notwendig. Experten und Tools von SMC unterstützen Sie bei der Umsetzung der funktionalen Sicherheit.

Technisch ausgefeilte Lösungen
Wenn es um Maschinensicherheit geht, benötigen unsere Kunden technische Lösungen. Selbstverständlich bieten wir geeignete und äußerst zuverlässige (validierte) Standardprodukte. Wir liefern aber auch innovative Ideen – diese garantieren Ihnen einen Mehrwert und Wettbewerbsvorteile.

Zweifellos, jede Maschine ist individuell und verlangt nach einem spezifischen Ansatz. Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Maschine oder Anlage – bei sämtlichen relevanten Sicherheitsfragen stehen wir mit kompetenten und professionellen Lösungen zur Seite. Von der maßgeschneidert konstruierten Maschine bis zu hochkomplexen Anlagen erfüllen wir nicht nur alle Ansprüche an die Bediener- und Betriebssicherheit, sondern auch an Flexibilität und Produktivität.

Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Ansatz: So können wir zum Beispiel Richtlinien- und Normenrecherchen durchführen und Ihre Fragen zu diesem wichtigen Thema beantworten. Auch beim wesentlichen Punkt – dem Festlegen der gesamten Sicherheitskette – sind wir an Ihrer Seite. Wir unterstützen Sie dabei, alle Sicherheitsfunktionen zu definieren und deren Umsetzung gemäß ISO 13849 (sicherheitsbezogene Teile von Steuerungssystemen) und den geltenden Sicherheitsvorschriften zu konzipieren.

 Restdruckentlastungsventil mit direkter Überwachung, modulare Anschlussart, Serie VP#46 von SMC

Umfassender Support
Zusätzliche Services und die Expertise von SMC umfassen alle sicherheitsrelevanten Parameter, wie z. B. MTTF (Mean Time to Failure, mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall) und B10 (ein statistischer Parameter, der die Anzahl der Schaltzyklen anzeigt, bis 10 % der Komponenten ausgefallen sind). Darüber hinaus bieten wir mit der SMC SISTEMA library,ein Softwaretool zur Bewertung der Sicherheit von Maschinenanwendungen. Diese Datenbank wird vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) kostenlos bereitgestellt.

Bei der Konzeption und Erstellung von Schaltplänen sowie der Prüfung und Analyse sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen sind Sie mit SMC auf der sicheren Seite. Unser Tipp: Lernen Sie PneuSAFE, kennen, unser neuestes kostenloses Online-Tool mit TÜV-verifizierten Schaltungslösungen für die gängigsten Sicherheitsfunktionen und in der Praxis relevante Anwendungen. Schulungen runden unser auf Maschinensicherheit ausgerichtetes Angebot ab – für einen effektiven Know-how-Transfer in Ihrem Unternehmen.

Maschinensicherheit ist ein integraler und wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses. Als bewährter und kompetenter Technologiepartner hilft Ihnen SMC bei der Umsetzung sicherer, zuverlässiger und wirtschaftlicher Lösungen, die einen spürbaren Mehrwert und eine höhere Profitabilität schaffen.
 

Entdecken Sie, wie mit SMC "Ihre Sicherheit im Fokus" steht.

Clement, ein Automotive-Design-Ingenieur, kam 1998 zu SMC Austria. Im Laufe der Jahre war er sowohl im Vertrieb als auch in der Technik tätig; und seit rund 15 Jahren auf Energieeffizienz-Services fokussiert. Seit 2021 widmet er sich den Herausforderungen der Maschinensicherheit.

In seiner Freizeit ist Clement waghalsiger unterwegs und bezeichnet sich selbst als passionierten Motorsportler. Er ist gelegentlicher Drifting-Instructor und interessiert sich für Literatur, Geschichte und Reisen.

Von Clement Pucher | Manager European Working Group Safety Technology

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Follow us

 

Als Grafik verdeutlicht