In unserer 24/7-Wirtschaft und während Regierungen, Industrien und Verbraucher mit unserem Durst nach ständig steigender Energieversorgung kämpfen, ist es unser Auftrag, Kunden dabei zu unterstützen, Energiekosten zu senken und einen Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit zu leisten.
Lernen Sie unsere fünf Grundpfeiler der Energieeffizienz kennen, die Ihnen helfen werden, eine gute Energiepolitik auf intuitive und einfache Weise für Ihr Unternehmen umzusetzen.
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, Vorreiter in seiner Branche zu sein und gleichzeitig die Energieeffizienz zu steigern und Kosten zu sparen?
Wir ermutigen und unterstützen Sie dabei, den Druck in Ihrer Hauptleitung zu reduzieren.
Sie werden überrascht sein, dass die Umstellung auf 4 bar Einsparungen in allen Bereichen bedeutet.
Werfen Sie einen Blick auf unser Leaflet zur 4-bar Fabrik.
Verbrauchen Sie bei der Fertigung Ihrer Güter wahllos Rohmaterialien? Oder ist das Gegenteil der Fall und Sie planen die genaue Menge für die Endfertigung sorgfältig ein?
Die Sorgfalt, mit der wir in der Regel unsere Rohmaterialien behandeln, wenden wir nur selten im Hinblick auf unsere Energie an.
Nur das zu erzeugen, was Sie brauchen, ist der erste Schritt in Richtung Energieeffizienz. Das ist sicherlich nicht einfach, denn eine übermäßige Energieversorgung ist nicht leicht zu erkennen. Aber nach unserer Erfahrung sind die Ergebnisse deutlich erkennbar, sobald Maßnahmen getroffen werden.
Um nur das zu erzeugen, was Sie brauchen, empfehlen wir Ihnen folgende Maßnahmen:
Wenn Sie schon Energie verbrauchen, warum sie nicht auch wiederverwenden?
Recycling gehört mittlerweile zu unserem Alltag und ist für jeden Einzelnen von uns eine Selbstverständlichkeit (die meisten europäischen Länder haben eine Recyclingquote von über 50 %). Genauso könnte das auch für die in unseren Fabriken verbrauchte Energie gelten.
Wenn man versucht, die in einem Produktionsprozess benötigte Energie zu recyceln, wirkt sich das exponentiell auf die Effizienz der gesamten Anlage aus.
Definitionsgemäß führt Energieumwandlung zur Wärmeerzeugung. Diese Wärme kann einfach für einen anderen Prozess wiederverwendet werden, etwa zum Erwärmen von Wasser (durch einen Wärmetauscher) oder zum Aufheizen des Werks (durch Warmwasserverteilung).
Haben Sie jemals daran gedacht, Druckluft aus Ihren Zylindern rückzugewinnen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir zeigen Ihnen, wie wir dieses Prinzip bei SMC bereits in die Tat umgesetzt haben.
Die Überwachung liefert Ihnen Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Sie erhalten Einblicke in Ihre allgemeinen Nutzungsmuster, z. B. welche Anlage in Ihrer Fabrik die meiste Energie verbraucht oder wie stark Ihr Verbrauch schwankt.
Das Hinzufügen von Sensoren oder anderen Systemen, die Prozesse überwachen, schafft ein größeres Bewusstsein für das Thema Energieverbrauch. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle wie und wann überwacht wird.
Je mehr Details, desto bessere Entscheidungen.
Die Installation von Überwachungslösungen hilft Ihnen auch dabei, Abweichungen oder unerwartete Energieverschwendung zu erkennen, sodass Sie die Leistung Ihrer Anlage weiter verbessern können.
Um Ihren Energieverbrauch zu überwachen, schlagen wir folgende Maßnahmen vor:
Kostenlose Druckluft? Eine gängige Fehleinschätzung, die in der Produktion zu ineffizienter Energienutzung führt.
Verschwendung oder durchdachte Verwendung – was trifft bei Ihnen zu?
Sind Ihre Komponenten korrekt bemessen?
Ist das Druckluftverteilungssystem darauf ausgelegt, Energieeffizienz zu berücksichtigen?
Bevorzugen Sie beim Kauf einer neuen Pneumatik-Komponente auch eher solche mit energieeffizienter Konstruktion?
Um durchdacht entscheiden zu können, empfehlen wir Ihnen folgende Maßnahmen:
Für uns gehört Energieeffizienz untrennbar zur Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung.
Um unsere Produktionen effizient zu gestalten, müssen wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und versuchen, das Potenzial für Energieeffizienz in unseren tagtäglichen Arbeitsvorgängen und Entscheidungen zu erkennen.
Alle vorgestellten Lösungen in den Abschnitten Erzeugen, Rückgewinnen, Überwachen und Entscheiden sind keine einzelnen Maßnahmen. Sie bilden ein großes Ganzes, das verbindende Element dabei ist das effiziente Denken.