Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Druckluftaufbereitung

Saubere Druckluft spart Geld

Druckluft ist ein unverzichtbares Medium in der Automation und wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der Steuerung pneumatischer Systeme über die Kühlung bis hin zum Betrieb von Werkzeugen. Die Qualität der Druckluft hat dabei einen direkten Einfluss auf die Effizienz, Langlebigkeit und Sicherheit von Maschinen und Produktionsprozessen. Aus diesem Grund ist eine sorgfältige Druckluftaufbereitung von zentraler Bedeutung.

Leitfaden zur Druckluftaufbereitung

spacer.png

1. Vermeidung von Verunreinigungen
Druckluft enthält von Natur aus Verunreinigungen wie Wasser, Öl, Staub und andere Partikel, die während der Kompression entstehen oder aus der Umgebungsluft stammen. Ohne eine angemessene Aufbereitung können diese Schadstoffe in die Maschinen gelangen und deren Komponenten beschädigen. Filter, Trockner und Ölabscheider sorgen dafür, dass die Druckluft gereinigt und von schädlichen Substanzen befreit wird.


2. Steigerung der Maschinenlebensdauer
Verunreinigte Druckluft kann Dichtungen, Ventile und andere Bauteile korrodieren oder verschleissen lassen. Durch eine gründliche Aufbereitung der Druckluft wird der Verschleiss minimiert, was die Lebensdauer der Maschinen erhöht und die Wartungskosten senkt.


3. Optimierung der Prozessqualität
Insbesondere in hochpräzisen Fertigungsprozessen, spielt die Druckluftqualität eine entscheidende Rolle. Verunreinigte Luft kann zu fehlerhaften Produkten führen, vor allem in Bereichen wie der Lackierung, Lebensmittelproduktion oder Medizintechnik, wo Sauberkeit und Präzision essenziell sind. Aufbereitete Druckluft trägt dazu bei, die Produktqualität konstant hochzuhalten.


4. Energieeffizienz
Saubere und trockene Druckluft verbessert die Effizienz pneumatischer Systeme. Verstopfte Filter oder Leitungen durch Schmutzpartikel erhöhen den Druckverlust und somit den Energieverbrauch. Eine gut aufbereitete Druckluft senkt den Energiebedarf und reduziert die Betriebskosten.
 

Druckluftaufbereitung ist kein optionaler Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Sie schützt Maschinen vor Schäden, garantiert eine hohe Produktqualität und steigert die Energieeffizienz. Unternehmen, die in hochwertige Druckluftaufbereitung investieren, profitieren von geringeren Wartungskosten, einer höheren Produktionsqualität und einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit.

Kurt Meili, Leiter Product Management

Hilfreiches zur Druckluftaufbereitung

Unsere Produkte für beste Druckluftqualität

spacer.png
spacer.png

Lesen Sie unseren Expertenbericht zum Thema Druckluftaufbereitung

 

Was Sie über Druckluftaufbereitung wissen sollten

Von Mark Brinsley, Sales Engineering Group, Air and Fluid Equipment, SMC UK

In den meisten Fabriken wird die Druckluftaufbereitung vernachlässigt, dabei bietet sie interessante Aspekte und Optimierungspotenziale. Eine der zentralen Fragen lautet: Wie sollte meine Druckluft aufbereitet sein? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Die Qualität von Druckluft hängt von einer Vielzahl von Variablen ab, darunter die Luftqualität am vom Kompressor, die Anwendung, die Prozess- oder Branchenanforderungen oder sogar die Position der Filtereinheiten. Lesen Sie, wie man es richtig macht 

Noch Fragen? Wir haben die Antworten!