Kennen Sie Rückschläge aufgrund von Kabelbrüchen und -unterbrechungen in Ihren Anlagen oder bereiten Ihnen die Vielzahl von Kabeln generell des Öfteren Probleme?
In diesem Fall ist das SMC-Feldbussystem EXW1/EX600-W die Lösung für Sie.
EXW1/EX600-W ist ein dezentralisiertes, industrielles und drahtloses Feldbussystem. Es ermöglicht, mehrere dezentrale Einheiten mit einer Basiseinheit zu verbinden, ohne dabei Kommunikationskabel verw enden zu müssen.
Obwohl es für alle Industriebereiche geeignet ist, wurden die meisten Anwendungen bisher für Roboter und Roboterperipheriegeräte eingesetzt. Denn hier sind Kommunikationskabel extremen Drehungen und Wendungen ausgesetzt, wodurch sie schließlich ermüden und brechen können. Mit den einzigartigen kabellosen Steuerungssystemen von SMC für industrielle Anwendungen können wir im Grunde alle Kabel, die elektrische Steuersignale übertragen, eliminieren.
Was versteht man unter dem Begriff „Wireless“?
Wireless ist die Übertragung von Informationen zwischen zwei oder mehreren Punkten, die nicht durch einen elektrischen Leiter verbunden sind. Bei drahtlosen Systemen wird als Übertragungsmedium die Luft durch elektromagnetische Funksignale genutzt. Es gibt verschiedene drahtlose Signale, je nach dem Frequenzbereich, den sie belegen. Einige derzeit verwendete drahtlose Netze sind - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5,8 GHz - Bluetooth: 2,4 GHz - Wibree: 2,4 GHz.
Wird Wireless in der Automatisierungstechnik eingesetzt?
Der Einsatz von drahtloser Kommunikation in der Instrumentierung und auf der Steuerungsebene des Automatisierungssystems ist im Vergleich zu anderen Bereichen deutlich reduziert. Es gibt jedoch einen klaren Trend und ein Interesse, drahtlose Lösungen in Automatisierungssystemen einzusetzen, da sie mehrere Vorteile bieten:
- Einsparungen bei den Kosten für Kabel
- Einfachere Kommunikationskonfiguration
- Positionierung der Sensoren an Stellen, die mit verkabelten Einheiten nicht erreicht werden können
- Der Zuwachs an Informationen und Zuverlässigkeit durch Redundanz, da mehr Sensoren installiert werden können.
Ist die Kommunikationsreaktion bis auf 2 ms reduziert?
Theoretisch könnte die Reaktionszeit des Signals bis zu 2 ms betragen. Obwohl das System alle 2 ms kommunizieren kann, kann es jedoch nicht alle 2 ms Informationen senden. Die tatsächliche Kommunikationsreaktion hängt von der Anzahl der an eine Basis angeschlossenen Remotes und den Auswirkungen des Frequenzhoppings ab, so dass das System für Anwendungen geeignet ist, bei denen die Reaktionszeit nicht entscheidend ist. Kurz gesagt, was für die Kunden wirklich wichtig ist, ist die Reaktionszeit, eine Zeit, die von der Anzahl der angeschlossenen Geräte und anderen Faktoren abhängt.
Was ist Frequenzhopping oder FHSS?
FHSS steht für Frequency Hopping Spread Spectrum (Frequenzsprungverfahren) und ist eine Kommunikationstechnologie, die darin besteht, die für die Übertragung verwendete Frequenz schnell auf eine andere Frequenz zu wechseln, um Störungen durch andere drahtlose Geräte zu vermeiden..
Wenn die verwendete Frequenz beispielsweise auch von WiFi oder anderen Funksignalen genutzt wird, springt die Frequenz oder wechselt zu einer anderen Frequenz. In diesem Fall springt die Frequenz alle 2 ms.
Da die Frequenz ständig wechselt, ist diese Kommunikationsmethode unempfindlich gegen Funkwellenstörungen durch Reflexionen oder Rauschen anderer drahtloser Geräte und gewährleistet gleichzeitig ein hohes Maß an Datensicherheit. Mit dieser Methode können mehrere drahtlose Systeme in demselben Gebiet installiert werden, und sie ist eine geeignete Technologie für die Punkt-zu-Mehrpunkt-Kommunikation.