Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

SMC hält die Produktion von Brodit am Laufen

Dank der langjährigen Erfahrung bei der Herstellung von Tausenden von Produkten auf 50 spezialisierten Produktionsmaschinen konnte zwischen Brodit und SMC eine solide Grundlage für die langfristige Zusammenarbeit geschaffen werden. Diese basiert auf Vertrauen, umfassender Automatisierungskompetenz und einer breiten Palette zuverlässiger Produkte.

Marcus Axelsson and Thomas Fransson, Brodit-Produktionstechniker, sowie Hans Frick und Marcus Andersson, SMC Application Engineers

 

Brodit, ansässig in Karlsborg, Schweden, produziert jährlich mehr als 2 Millionen Halterungen und Befestigungen für Mobiltelefone, Tablets und Zahlungsterminals. Die Produktionsstätte des Unternehmens ist mit etwa 50 speziell angefertigten Maschinen ausgestattet, die größtenteils aus SMC-Produkten bestehen.

„SMC versteht unsere Anforderungen und bietet eine umfassende Auswahl an Automatisierungskomponenten, die perfekt zu unseren Bedürfnissen passen", erklärt Techniker Thomas Fransson. „Wir verwenden wahrscheinlich die meisten Komponenten aus dem Produktkatalog von SMC in unserem Maschinenpark. Nur wenn wir eine spezielle Lösung benötigen, die SMC nicht anbietet, ziehen wir andere Lieferanten in Betracht.”

Durch diese langjährige Zusammenarbeit ist ein gegenseitiges Vertrauen zwischen Brodit und SMC entstanden, wobei SMC häufig an der Entwicklung neuer Maschinen beteiligt ist. Dabei bringt der Weltmarktführer in der industriellen Automatisierung seine Expertise und Erfahrung ein, um bei der Auswahl der optimalen Lösung zu unterstützen.

„Wir haben volles Vertrauen in die Expertinnen und Experten von SMC, wenn sie neue Produkte oder Lösungen empfehlen", sagt Thomas Fransson.

Eine bedeutende technische Herausforderung für Brodit besteht darin, Maschinen zu entwerfen, die die kleinen und leichtgewichtigen Teile, die das Unternehmen herstellt, verarbeiten können. Hierbei sind elektrische Aktuatoren von SMC eine intelligente Lösung, um die verschiedenen Maschinenelemente zu bewegen und zu positionieren.

„In vielen unserer Maschinen verwenden wir elektrische Aktuatoren. SMC hat für uns eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt, mit der wir sehr zufrieden sind.”

SMCs elektrische Antriebe

 

Eine Lösung für jede spezifische Maschine
Die nächste Herausforderung besteht darin, eine Biegemaschine in der Produktionsstätte von Brodit umzugestalten und einen Greifer zu finden, der mit den kleinen Komponenten umgehen kann. Dieser soll sie formen. Eine Schlüsselanforderung dabei ist ein minimales Greifer-Gewicht.

Thomas Fransson: „Um die Zykluszeit so kurz wie möglich zu halten, ist es wichtig, das Gewicht des Greifers zu reduzieren. Dies erfordert kompakte Komponenten mit einer hohen Leistungsfähigkeit.”

Unter anderem arbeitet Brodit derzeit daran, zwei neue Fräsmaschinen mit dem Ventilpaket und Ionisatoren von SMC in Betrieb zu nehmen. Die Ionisatoren sind wichtig, um statische Aufladung im Prozess zu vermeiden.

Brodit arbeitet an zwei neuen Fräsmaschinen, dabei kommen Ionisatoren von SMC zum Einsatz

 

„Da wir den Großteil unserer Teile aus Kunststoff herstellen, haben wir Probleme mit Spänen, die während unserer Fräsprozesse haften bleiben“, so Produktions-Techniker Marcus Axelsson. „Wir verwenden Ionisatoren von SMC, um das zu verhindern.”

Ein globaler Lieferant für zuverlässige Lösungen
Brodit plant auch die Neugestaltung einer weiteren Maschine, wobei erneut die elektrischen Aktuatoren von SMC eine zentrale Rolle spielen werden.

„Für diese Maschine haben wir zuvor mit einem anderen Lieferanten zusammengearbeitet. Aber es stellte sich heraus, dass deren Komponenten im Laufe der Zeit nicht zuverlässig waren. Die Lösung wäre teurer geworden“, erklärt Thomas Fransson. „Die Komponenten von SMC garantieren eine lange Lebensdauer, und die neue Lösung mit elektrischen Aktuatoren bietet im Vergleich zum Marktbegleiter eine verbesserte Steuerung – und das zum halben Preis!”

Da 90 % der Produkte von Brodit aus Kunststoff bestehen, ist der Verschleiß an den Maschinen sehr gering. Das Resultat: eine längere Betriebsdauer. Die älteste Maschine stammt aus dem Jahr 2006 und funktioniert trotz einiger Komponentenwechsel im Laufe der Jahre immer noch einwandfrei. Ein kurzfristiger Ersatz ist daher nicht erforderlich.

SMCs Wireless Unit

 

Immer mehr Maschinen sind auch mit drahtlosen Geräten von SMC ausgestattet, die laut Marcus Axelsson mehrere Vorteile bieten: „Es gibt keinen Verkabelungsaufwand und kein Risiko von Kabelbrüchen. Das reduziert die Produktionsausfallzeiten und Unterbrechungen. Wir setzen drahtlose Technologie dort ein, wo sie passt. Wir haben unsere ersten drahtlosen Geräte von SMC vor der Pandemie erhalten und sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen.”

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und verpassen Sie keine Infos rund um Ihren Wettbewerbsvorteil in der industriellen Automatisierung.

Downloads

 

Folgen Sie uns

 

Möchten Sie weitere Anregungen?

Möchten Sie weitere Anregungen?

Möchten Sie Ihre Anwendung besprechen?

Möchten Sie Ihre Anwendung besprechen?

Bleiben Sie am Laufenden mit den SMC-Experten-Berichten

Bleiben Sie am Laufenden mit den SMC-Experten-Berichten