Obwohl die meisten pneumatischen Maschinen und Anlagen bei 7 bar betrieben werden, weiß ich aus Erfahrung: Maßnahmen zur Senkung des Betriebsdrucks auf 4 bar können zu deutlichen Verbesserungen bei Energieeffizienz, Kosten und Umweltverträglichkeit führen. Schließlich ist jedes Unternehmen grundsätzlich an Einsparungen interessiert – sei es monetär, ressourcenbezogen und auch in Hinblick auf die Auswirkungen auf die Umwelt. Allerdings stellen sich hohe Einsparungen in den meisten Fällen leider nicht von heute auf morgen ein. Erst die schrittweise Umsetzung kleiner Verbesserungen führt zum gewünschten Gesamtnutzen. Wir bei SMC verfügen über ein einfaches jedoch hocheffizientes Produkt, das einer dieser Schritte sein kann.
JANUAR 2022
Der Volumenstromverstärker der SMC Serie ZHV multipliziert die Blasluft/Saugluft auf das Vier- bzw. Dreifache. Mit dem reduzierten Eingangsdruck können so bis zu 70 % des Druckluftverbrauchs eingespart werden – ohne jeglichen Abstrich beim Ergebnis. Tatsächlich übertrifft die Serie ZHV die Alternativprodukte anderer europäischer Anbieter typischerweise um ca. 20 %.
Ein Volumenstromverstärker kann vielfältig eingesetzt werden, z. B. zum Wegblasen von Schneidspänen oder Wassertropfen. Zu Sauganwendungen zählt etwa das Absaugen von Staub- und Pulverpartikeln, die bei der Kunststoffbearbeitung entstehen. Bei Materialhandhabungsaufgaben können lose Gegenstände wie z. B. Pellets transportiert oder verlagert werden. Die Serie ZHV ist wartungsfrei, benutzerfreundlich und sicher.
Mit einem Volumenstromverstärker lassen sich vor allem zahlreiche alltägliche Herausforderungen in der Werkstatt bewältigen, z. B. wenn
- bei einem bestehenden Gerät eine ungenügende Blasleistung festgestellt wird,
- sich ein hoher Druckluftverbrauch als kostspielig erweist oder
- ein Luftstrom zu langsam ist.
In Fällen wie diesen erscheint es durchaus verlockend, den Druck zu erhöhen. Aber das hat natürlich seinen Preis. Es gibt allerdings überall dort, wo eine höhere Leistung benötigt wird, eine kostengünstige Alternative mit einem Volumenstromverstärker. Diese Lösung wird oft nicht in Erwägung gezogen, obwohl damit erhebliche Einsparungen erzielt werden können.
In Bezug auf ihren Beitrag zur Senkung der Energiekosten ist zudem erfreulich, dass Volumenstromverstärker keine teuren Geräte sind. Ein Anwendungsbeispiel in einer großen Brauerei in Osteuropa verdeutlicht das: Bei ihrer Flaschenabfüllanlage hatte die Brauerei mit nassem Glas zu kämpfen; folglich konnten die Flaschen nicht beständig mit Etiketten beklebt werden. Mit der Serie ZHV kam die Lösung: Die Oberflächen werden nun ausreichend trocken geblasen, die Etiketten haften einwandfrei. Neben einem deutlich verbesserten Prozess konnte – dank der jährlichen Einsparungen beim Druckluftverbrauch – der Return on Investment (ROI) bereits nach 7,5 Monaten erzielt werden. Die Brauerei freut sich zusätzlich über eine gesteigerte Sicherheit und eine vereinfachte Wartung.
Sie wissen vermutlich, dass eine herkömmliche Düse ein alternativer Ansatz sein kann. Bei Anwendungen, die hohe Druckspitzen benötigen, kann diese Wahl manchmal durchaus sinnvoll sein. Bei einem Volumenstromverstärker ist der Ausgangsdruck geringer, das Luftvolumen jedoch höher, um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Der große Unterschied liegt im Detail: Ein Volumenstromverstärker benötigt zur Erzeugung des gleichen Luftstroms weniger Druck – Sie können den Druckluftverbrauch senken und aufgrund der geringeren Drucklufterzeugung in den Genuss von Energieeinsparungen kommen.
Lassen Sie sich am besten von einem SMC Experten beraten – gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihren Bedarfsfall!
|
SMC unterstützt OEMs bei der Entwicklung energieeffizienter Maschinen |
|
Druckluftzylinder: Verbessern Sie Ihre Energieeffizienz mit einem Betriebsdruck von 4 bar |
|
Den Druck ablassen |