Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Neue Verordnung zu Maschinensicherheit

Sind Sie fit für 2027?

Im Jänner 2027 tritt die neue Verordnung des Europäischen Parlaments 2023/1230 in Kraft. Sie wird die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ab 19. Januar 2027, ablösen.

Auch in der österreichischen Normenwelt fanden Änderungen statt: So wurde z. B. die Norm ÖNORM EN ISO 13849-1 aus dem Jahr 2015 zum 15. Oktober 2023 zurückgezogen und durch ÖNORM EN ISO 13849-1:2023 ersetzt. Bis die neue EU-Verordnung ab 21. Januar 2027 in Kraft tritt, gelten beide Normen. Die Wahl, welche Norm benutzt wird, entscheiden Sie bei Ihren Umsetzungen. Sie sind dabei nicht alleine – denn wir sind beratend an Ihrer Seite!

Damit wir Sie bestmöglich und breitgefächert unterstützen können, stellen wir unsere Fachkompetenz zusätzlich über die Plattform von IBF Solutions zur Verfügung. In der Fachkonferenz zur neuen EU-Maschinenverordnung werden wir unser Know-how bei einem Vortrag teilen: „Auswirkungen der neuen Ausgabe der Norm zur funktionalen Sicherheit (EN ISO 13849) und Beispiele aus der Pneumatik“.

Klingt interessant?
Dann haben wir ein besonderes Goodie für Sie: Aufgrund unserer Kooperation mit IBF Solutions kommen Sie als SMC Kunde in den Genuss einer 10 % Ermäßigung auf den Ticketpreis.

Details zur Fachkonferenz Maschinenverordnung:

Wann?
Mittwoch, 6. November 2024, 09:00-17:00 Uhr
Donnerstag, 7. November 2024, 08:30-16:30 Uhr

Wo?
Courtyard by Marriott in Linz

Kosten: 1.590 EUR
Programm: https://www.maschinenverordnung.at/programm/
Promocode: SMC2024 für 10 % Ermäßigung
Preis für SMC-Kunden: 1.431 EUR

Bei Fragen rund um die Veranstaltung oder für Insights zum SMC Vortrag kontaktieren Sie uns gerne unter sales@smc.at oder direkt über Ihren SMC Sales Expert. Wir freuen uns, Sie bei der Fachkonferenz im November begrüßen zu können.