Industrielle Kommunikation ermöglicht die Fernsteuerung von Geräten, die Anpassung von Maschinen an das IIoT (Internet der Dinge) und optimiert so die Effizienz und Qualität von Prozessen.
Nach mehreren Jahren im Bereich der Industrie 4.0, der Fabrik der Zukunft, der Smart Factory, der Digitalisierung – wie auch immer Sie es nennen mögen – haben wir gelernt, dass der Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten können, darin besteht, Sie bei der Suche nach den besten Ökosystem-Lösungen für ihre Maschinen im IIoT zu unterstützen.
SMC arbeitet dabei im Bereich der industriellen Kommunikation auf zwei Arten:
- Wir unterstützen unsere Kunden mit spezifischen, auf ihre Anforderungen abgestimmten Lösungen.
- Wir bieten hochmoderne Produkte an, wie unser einzigartiges drahtloses Feldbus-System und unsere große Auswahl an IO-Link-Lösungen.
Auf diese Weise statten wir Ihre Fabrik durch neueste industrielle Kommunikationslösungen mit intelligenter Digitalisierung und Automatisierung aus.
Typische Anwendungen des IIOT in der Industrie
- Konsolidierung der Datenerfassungsinfrastruktur: Eine der Hauptanwendungen des IIoT ist die Überwachung von Produktionsprozessen durch mit dem Internet verbundene Maschinen über Datenerfassungssysteme wie Sensoren.
- Steigerung der Prozesseffizienz: Durch die Anwendung von IIoT-Technologie werden Produktionsprozesse maximiert, da Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen werden. Dies ermöglicht die Optimierung von Produktionsprozessen durch Reduzierung von Fehlern, Verschwendung und Kosten.
- Entwicklung einer vorausschauenden Instandhaltungsstrategie: Das Ziel der vorausschauenden Instandhaltung besteht darin, eine Strategie zur Überwachung des tatsächlichen Zustands von Maschinen und Prozessen zu definieren, um einen Ausfall vorherzusagen, bevor er eintritt. Das IIoT erleichtert eben jene frühzeitige Erkennung von Maschinenfehlern oder Ausfällen, vermeidet ungeplante Stillstände und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit: Die IO-Link-Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Industrie hin zum IIoT, da sie ein Kommunikationsprotokoll ist, das Flexibilität in Produktionsprozesse bringt. Zum Beispiel können IO-Link-Sensoren einfach und fehlerfrei ausgetauscht werden, was die Installationszeit verkürzt und die Maschinenverfügbarkeit erhöht.
Wir entwickeln mit Ihnen die intelligente Fertigung
In der heutigen Fertigung kommunizieren Maschinen und Geräte miteinander und können dank Sensoren und Kommunikationstechnologien aus der Ferne gesteuert werden. Dies wird als intelligente Konnektivität bezeichnet und ist zum Beispiel für die industrielle Instandhaltung jedes Produktionsprozesses unerlässlich.
Deshalb unterstützt SMC Sie auf Ihrem Weg hin zur intelligenten Fertigung. Durch die Nutzung industrieller Kommunikationslösungen können wir gezielt auf Ihre Bedürfnisse eingehen und so die Effizienz und Produktivität Ihrer Prozesse verbessern. Wir bieten Lösungen, die auf den besten Kundennutzen zugeschnitten sind und stellen gleichzeitig die globale Verfügbarkeit und Lieferung sicher, sodass Ihre Produktion stets effektiv läuft.