Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Feldbus System

Industrial Wireless System

 

Drahtloses Feldbus-System der Serie EXW1/EX600-W

Ist die große Menge an Kabeln ein Problem für Sie? Kämpfen Sie mit Problemen aufgrund von elektromagnetischen Störungen? Oder interessieren Sie sich generell für innovative drahtlose Produkte?

Dann ist die drahtlose Feldbus-Serie EXW1/EX600-W von SMC die passende Lösung für Sie. Das dezentrale drahtlose Feldbussystem ist kompatibel mit EtherNet/IP™ sowie PROFINET und verbindet ohne Kabel bis zu 127 Slave-Einheiten mit einer Master-Einheit.

Die meisten Anwendungen für das drahtlose System EXW1/EX600-W liegen bisher im Bereich der Robotik. Kabel in Robotersystemen werden durch extreme Verdrehungen und Biegungen belastet, was letztlich zu Ermüdungserscheinungen und Brüchen führt. Unsere einzigartigen drahtlosen Steuersystemen für die Industrie ermöglichen die Eliminierung von Kabeln, die elektrische Steuersignale übertragen.

Die Vorteile des drahtlosen Feldbussystems von SMC:

  • Drahtlos & störungsfrei: Unser drahtloses Feldbussystem ist kompakt, modular und einfach zu installieren. Es kann Zeit, Geld und Mühe sparen, indem es den Kabelaufwand und die Ausfallzeiten für Ihre Maschinen reduziert. Zudem bietet es sichere, zuverlässige und störungsfreie Kommunikation durch Frequenzsprungverfahren (FHSS) und Datenverschlüsselung im 2,4-GHz-ISM-Band.
  • Universelle Anwendbarkeit: Unser drahtloses Feldbussystem ist vielseitig und anpassungsfähig für jede Anwendung. Es eignet sich besonders für Werkzeugwechsel bei Roboterarmen oder Dreh- und Rundtakttischen, wo Kabelverbindungen umständlich und einschränkend sein können. Es ermöglicht zudem eine einfache Änderung des Maschinenaufbaus und ein schnelles Anschließen und Starten Ihrer Geräte.

Mit unserem drahtlosem Feldbussystem können Sie die Vorteile der Wireless Technology nutzen, ohne dabei auf Leistung oder Qualität zu verzichten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Produktivität und Effizienz mit unserer innovativen Lösung zu verbessern

 

Wireless fieldbus system related information

See for yourself how with EX600-W Series "Less is definitely more"

Our wireless solutions

FAQs

What does the term “wireless” refer to?

Wireless is the transfer of information between two or more points that are not connected by an electrical conductor. In wireless systems, the transmission medium used is the air through electromagnetic radio signals. There are different wireless signals depending on the range of frequencies they occupy. Some wireless networks currently being used: - Wi-Fi: 2.4 GHz, 5.8 GHz - Bluetooth: 2.4 GHz - Wibree: 2.4 GHz.

Is wireless being used in factory automation?

The use of wireless communication in instrumentation and the control level of the automation system is considerably reduced when compared to other scopes. There is, however, a clear trend and interest to apply wireless solutions in automation systems as it provides several benefits:
- Savings related to the cost of cables
- Easier communication configuration
- Positioning the sensors in positions that cannot be reached with wired units
- The growth of information and reliability on redundancy as more sensors can be installe

Is the communication response as reduced as far as 2 ms?

Theoretically, the signal response time could be as low as 2 ms. However, although the system can communicate every 2 ms, it cannot send information every 2 ms. The real communication response will vary depending on the number of remotes connected to one base and the effect of the frequency hopping, as such the system is suitable for an application where the response time is not critical. In short, what it is really important for customers is the reaction time, a time that depends on the number of connected devices and other factors.

What is frequency hopping or FHSS?

FHSS refers to Frequency Hopping Spread Spectrum, and is a communication technology that consists of rapidly changing the frequency used for transmission to another frequency, so as to prevent interferences from other wireless equipment.
When the frequency that is being used is also being used by for example WiFi, or any other radio wave signal, the frequency hops or switches to another frequency. In this case, the frequency is hopping every 2 ms.
Given that the frequency is changing continuously, this communication method is resistant to radio wave interferences due to reflections or noise from other wireless equipment, while ensuring a high level of data security. With this method, a multiple wireless system can be installed in the same area, and it is a suitable technology for point-to-multipoint communication.

Contact us

The evolution of tyre manufacturing, Expert Report

Fill in the form below and you will get the technical paper directly in your inbox.

Nicht gültig
Nicht gültig
E-Mail-Adresse ist nicht gültig.
Nicht gültig

(*) Mandatory fields