Einsparungspotenziale > Druckluftversorgung
Statische Leckage:
Werden Ihre Maschinen/Anlagen automatisch durch ein 2/2-Wegeventil von der Druckluftzufuhr getrennt, wenn sie nicht in Benutzung sind?
Statische Leckagen sind Leckagen, wie z. B. ein Loch in einem Schlauch oder ein Kondensatablass, der durchgängig abbläst. In der Regel entsprechen 10 % des gesamten Luftverbrauches statischen Leckagen. Ihnen liegen Messwerte vor? Dann tragen Sie diese bitte ein.
%
Haben Sie ein Monitoringsystem installiert, welches den Durchfluss der dynamischen Leckagen ermittelt?
Dynamische Leckagen sind Leckagen, die während einer Bewegung auftreten. Es handelt sich z. B. um Zylinder, die ausschließlich im Rückhub eine Leckage aufweisen. In der Regel liegt dieser Wert bei 10 % des gesamten Luftverbrauches. Wenn Ihnen aufgrund eines Monitoringsystemes ein genauerer Wert vorliegt, so tragen Sie ihn bitte ein.
%
Haben Sie die Möglichkeit, Ihren Betriebsdruck zu senken?
Wählen Sie bitte den passenden Betriebsdruck entsprechend Ihrer Anwendungen aus. SMC empfiehlt, 5 bar nicht zu überschreiten.
Kosteneinsparung durch Optimierung der Druckluftversorgung:
€