Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

SMC's løsninger til neutralisering af statisk elektricitet

Se fordelene med det samme

Statisk elektricitet opstår, når der er en ubalance mellem positive og negative ladninger i et objekt. Disse ladninger kan opbygge sig på overfladen af genstande og skal frigives eller aflades. Ved at kontrollere statisk elektricitet kan man forbedre resultaterne af produktionsprocessen.

Statisk elektricitet er mere almindeligt forekommende end man tror, og ved at have god kontrol over dette fænomen kan man reducere uønskede effekter som produktafvisning, stød til arbejderne, defekte emballager og urenheder. Det kan også forbedre produktionskapaciteten ved at oplade komponenter og ændre deres adfærd i forhold til andre dele.

Med SMC's Ionisatorer vil du:

  • Optimer produktionseffektiviteten – Undgå produktafvisning, vedligeholdelsesarbejde og nedetid af maskinen
  • Skab et sikkert miljø for dine medarbejdere – Eliminer stød produceret af statisk elektricitet
  • Garanter at få den rigtige antistatiske løsning – Bredt udvalg af produkter til måling og styring af statisk elektricitet.

Oplev SMCs innovative produkter her

Oplev vores statiske kontrolløsninger

Find ud af, hvilke produkter der kan hjælpe dig med at optimere din produktivitet, reducere nedetid og skabe et sikkert arbejdsmiljø med vores specifikt designede statiske kontrolløsninger.

SMC's løsninger til statisk kontrol

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Hold produktionen i gang - Makroskopisk statisk

Processer, der involverer transport og håndtering af plast og polymerer, er særligt sårbare over for statiske problemer. Ved at have effektiv statisk kontrol kan man undgå produktionsstop og forbedre cyklustiden. For eksempel kan ionisatorbar og fane forhindre, at flasker blokerer transportbåndet på grund af statiske ladninger, hvilket kan skabe ustabilitet i processen.

Kvalitet hver gang - Mikroskopisk statisk

For at undgå elektrostatisk udladning (ESD) og beskytte elektroniske komponenter og halvledere er det vigtigt at have god kontrol over statisk elektricitet. Ukontrolleret ESD kan forårsage skade på følsomme enheder, hvilket resulterer i tabt produktion og dårlig kvalitet med kortere levetid.

Valget af den rigtige ionisering er afgørende, især ved waferbehandling. Ved at installere ionisatorer med en fremragende balance og siliciumemittere kan farlige ladninger elimineres. Dette resulterer i en højtydende proces og reducerer spild.

Statisk elektricitetskontrol

Statisk elektricitet måling og detektering

Andre antistatiske produkter

Explore The SMC Expertise Hub

The real implications of static electricity on your OEE

By Maria Eugenia Gonzalez, Product Specialist, SMC Spain

Have you ever tried to remove the dust from your TV screen? It’s not easy. TV screens accumulate static charge during use, so trying to remove dust with a cloth becomes seemingly impossible because of the high static force involved. At home this effect is annoying, but in factories static electricity has a number of more serious implications, notably the effect on your bottom-line, your OEE (Overall Equipment Effectiveness). Static electricity is the invisible OEE killer that creates downtime, bottlenecks and waste. Fortunately, there is a reliable and effective solution for removing it from all surface types: ionizers.

Read more >

The real implications of static electricity on your OEE