Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Modulær mediestyring sparer tid og omkostninger ved robotsvejsning

Vi ved alle, at højvolume automotive applikationer såsom svejsning har mange krav, ikke mindst høj produktivitet og pålidelighed. Eventuelle fejl eller uoverensstemmelser med de robotløsninger, der anvendes i disse processer, kan føre til dyre produktionsstop og dyr vedligeholdelse eller reparationer. Af denne grund vælger et stigende antal robot-OEM'er at arbejde sammen med vores team af ekspertingeniører her hos SMC, som kan tilbyde en yderst effektiv og bekvem modulær løsning til håndtering af svejsespecifikke medier såsom luft, gasser og vand.

  Af Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic


MARTS 2022

Bue-, laser- og punktsvejsning er alle almindelige i bilsektoren, hvor mediekravene til robotten kan omfatte trykluft, vand og svejsegasser som N2 eller CO2. Vi er i stand til at tilpasse hver af vores panelbaserede modulære løsninger, så de passer til forskellige konfigurationer, og kontrollerer trykket og flowet af medier i overensstemmelse med specifikke applikationskrav. For eksempel kræver mange svejseopgaver et tryk på mellem 2 og 6 bar og en flowhastighed på mellem 200 og 500 l/min.

SMC´s Customised media control panel replica

Vi hjælper robotingeniører med at bruge pneumatikkens 'sprog' og hjælper med at oversætte eller fortolke kravene til luftdrevet bevægelseskontrol og de fordele, det kan give. For eksempel, hvilken type magnetventil kræves for at opfylde kravene til specifikke robotsvejseopgaver? Måske skal robotarmen bevæge sig med forskellige hastigheder under svejseprocessen, så hvordan er det bedst at reducere eller øge strømmen af medie i overensstemmelse hermed? Pneumatik er vores sprog, og vi kan hjælpe med at finde svarene på disse vigtige spørgsmål og mange flere.

For eksempel har vi for nylig udviklet et pneumatisk panel til en stor robot OEM, der er ideel til lasersvejseceller. Panelet har separate trykluft- og gaskredsløb for at levere præcis svejsekontrol. Vi kan sikre, at filtreringen og justeringen af trykluft og svejsegastryk giver gentagelig kvalitet af det færdige produkt, hvilket er af afgørende betydning i den meget granskede bilindustri. Panelet rummer en sikkerhedsstartventil til lavhastighedslufttilførsel, der gradvist øger starttrykket i luftsystemet. Denne ventil letter også hurtig udsugning ved at afbryde lufttilførslen.

Vores modulære mediehåndteringsløsninger er også ideelle til lakering i bilindustrien, hvor kvalitet igen er afgørende. Typiske medier kan omfatte silikonefri produkter, som er populære i bilindustrien, da silikone har en skadelig effekt på malingens vedhæftning.

Ud over præcis styring giver en modulær mediehåndteringsløsning energieffektivitet, hvor medielevering kun finder sted, når det er nødvendigt via en proportional regulator. Sikkerheden er en yderligere fordel, da de integrerede ventiler sikrer, at hele systemet holder op med at fungere, hvis nogen træder ind i den beskyttende barriere.

Electro-Pneumatic Regulator – ITV Series
Residual Pressure Relief Valve ISO 13849-1 – VP544-X536 Series

For at gøre livet let for robot-OEM'er sørger vi for, at hvert panel omfatter alle de komponenter, der er nødvendige for at levere en komplet løsning, inklusive FRL-enheder med resttrykudløserventil og blød opstartsfunktion, samt kølevandsrør (hvis nødvendigt) , fittings, slanger og tilbehør. Panelernes robuste design sikrer deres egnethed til brug i alle svejse- og maleopgaver, hvor ekstremt krævende miljømæssige driftsforhold er fremherskende.

Oplev SMC's løsninger til robotteknologi

Zdenek Velfl | Business Consultant, SMC Czech Republic

Med en robotteknologisk universitetsuddannelse sluttede Zdenek sig til SMC Czech Republic-familien for 27 siden.

I alle årene har han besat flere jobs: salgsingeniør, salgsområdechef eller forretningskonsulent.

Vil du være opdateret?

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få nyheder og mere indhold som dette direkte i din indbakke

 

Følg os

 

Downloadables

 

Måske er du også interesseret i:

 

Use robotics to take a firm grip on production flexibility
By Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden
Read more 

Wireless robotics: where less is definitely more
By Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain
Read more 

Cobots og end effectors giver tilsammen økonomisk favorable og fleksible løsninger
Af Andrea Trifone, Cobot Projektleder, SMC Italien
Læs mere 

SMC har ekspertise i at forstå dine behov

Læs her, hvordan SMC's kunder bringer SMC's produkter til live