Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

SMC-løsninger til vakuum

Tid til at få styr på effektiviteten

SMC's ekspertise hjælper dig med at opnå de resultater, du kræver af dit system. Vores eksperter tilbyder den optimale løsning, der passer perfekt til dine behov. Års erfaring med vakuumapplikationer sammen med det brede udvalg af SMC-produkter er den perfekte kombination til at opfylde alle dine behov inden for vakuum.

SMC støtter dig gennem hele vakuumsystemet, fra filtrering og regulering til End of Arm Tooling (EOAT), og forsøger at tilbyde den mest effektive og energibesparende løsning muligt, samtidig med at der leveres høj ydeevne og pålidelighed. Som en komplet leverandør af automation, vi tilbyder unikke løsninger på markedet: ventil- og ejektorkombineret manifold, trådløst system, cylinder med sugekopper, luftforstærker osv. 

Der er mange aspekter at være opmærksom på, når man designer et vakuumsystem. Øverst på listen er smarte vakuumløsninger takket være de muligheder, de bringer. SMC tilbyder smarte manifolds, der giver præcis kontrol og kommunikation, hvilket gør det muligt at implementere en tilstandsmonitorerings- og prædiktiv vedligeholdelsesstrategi, der passer til dine maskiner i IIoT.

Lær mere om vakuumteknologi gennem vores eksperters synspunkter om emnet. 

Sugekopper

At blive fuldt fortrolig med emnet bør altid være dit udgangspunkt for ethvert projekt, der involverer et vakuumhåndteringssystem. SMC tilbyder en bred vifte af vakuumpuder til at opfylde alle dine behov. Tjek vores Søg efter produktfunktion for et nemt valg af vakuumpuderne.

Se fordelene ved SMC's sugekopper

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Ejektorer

Har du brug for præcis kontrol over dit vakuumsystem?

SMC vakuumregulatorer tilbyder en bred vifte af løsninger for at sikre optimal ydeevne og stabilitet til alle dine vakuumapplikationer.

Se hvordan du fjernstyrer dit vakuum nemt og effetivt her

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Filtre

Tag et kig på vores filtre, der forhindrer problemer i vakuumudstyr forårsaget af forurenende stoffer i luften. Med dem er det muligt at opnå eller overskride komponenternes deklarerede levetid, hvilket kan spare betydeligt på vedligeholdelsesomkostningerne.

Kontakter og afbrydere

Har du brug for at vide, hvordan din vakuuminstallation fungerer?
Behovet for sensormåling er lige så stort som de løsninger, vi har for at imødekomme dem.

Regulatorer

Det har aldrig været nemmere at ændre din robot

Når flere værktøjer skal bruges i samme robotapplikation, så tøv ikke, tag et kig på vores næste produkt.

Collaborative robotter

Opnå fleksible og enkle løsninger ved at fusionere cobots og sluteffektorer

Fleksibilitet, nem integration og hurtig betjening er 3 krav, som industrien i stigende grad efterspørger til automatisering, de samme 3 funktioner, som kollaborative robotter – eller cobots – opnår.

Se her hvordan du får en mere fleksibel vakuumløsning

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Gå ikke glip af, hvordan SMC-løsninger specifikt kan booste dine applikationer

  • Advanced solutions

  • Energy efficiency

  • Smart communication

Advanced solutions

Har du en udfordring? Vi er klar til det!
Specialiserede løsninger, som SMC giver dig mulighed for at håndtere, hvad du har brug for.

Se fordelene ved SMC's nye kompressor

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Energy efficiency

Vi ønsker at dele vores løsninger til energieffektivitet med dig, som vil hjælpe dig med at implementere gode energipolitikker til din virksomhed på en meget intuitiv og enkel måde.

Se den alt-i-en smarte energieffektive løsning her

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Smart communication

SMC arbejder med smart kommunikation på to måder: at støtte vores kunder i specifikke løsninger og tilbyde avancerede produkter, såsom vores unikke Wireless Fieldbus System og vores brede udvalg af IO-Link løsninger, og derved give din fabrik smart digitalisering og automatisering.

Vakuumløsninger relaterede applikationer

FAQs

What is the selection criteria for ejectors or pads?

Refer to the “Vacuum Components selector,” which can be found here.

You can also refer to the Search By Functionality for vacuum pads

What is the replacement period for vacuum pads? Also, what pad materials are available and what are their applications?

Care must be taken with regard to the degradation of the vacuum pads (rubber). However, it is difficult to say when vacuum pad (rubber) replacement will be needed because the replacement period is greatly affected by the usage conditions. Consider the actual conditions in order to determine the replacement period.
When a vacuum pad is used, the suction surface will wear and the pad will gradually grow smaller. The reduction in the pad size also affects the lifting force, even though suction is still possible.

 

Check the different applications in the Search By Functionality fo r vacuum pads

Explore The SMC Expertise Hub

 

   Three easy steps to a reliable vacuum system
   By Mattias Sundberg | Product Manager Nordic and Baltic Countries, SMC
   Read more 

Four ways to make your vacuum system more efficient
By Martina Höller, Electrical technology product manager CEE, SMC Austria
Read more 

Give your vacuum handling system a lift
By Irina Hermann, Product Manager, SMC Germany
Read more 

 

Don’t get sucked into poor vacuum system configuration
By Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre
Read more 

Succeshistorier fra SMC: Smartlift & SMC - Et samarbejde der løfter kvaliteten til nye højder 

Smartlift, en førende producent af innovative løfteløsninger, har i samarbejde med SMC optimeret deres vakuumteknologi. Ved at integrere SMC’s produkter har Smartlift opnået en mere digital og effektiv løsning, der ikke kun forbedrer deres produktionsprocesser, men også leverer en moderne og brugervenlig oplevelse for deres kunder. Dette partnerskab har vist sig at være en win-win for begge parter, hvor SMC’s ekspertise og robuste produkter har spillet en vigtig rolle i Smartlifts succes. Læs mere her   

Har du spørgsmål om den perfekte vakuumløsning til dine behov?
Spørg vores eksperter i dag!