Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

SMCs løsninger til industriel robotteknologi

Din højre arm

Robotter og mennesker er tvunget til at arbejde hånd i hånd: Industrirobotter kører flere og flere produktionsanlæg, mennesker bidrager med deres evner til strategisk tænkning, opfindelse og detaljer.

Med et tæt forhold til vores kunder – vores inspiration – bruges SMC produkter til at finde og skabe løsninger, som man ikke tidligere troede var mulige.

Vi mener, at SMC kan være "din højre arm" inden for robotteknologi, vores internationale teams af eksperter er klar til at støtte dig med dine daglige udfordringer og vores lokale og europæiske tekniske centre klar til at udvikle enhver skræddersyet løsning, du måtte have brug for.

Opdag vores nøgleløsninger til robotteknologi nedenfor: Samarbejdende, innovativt, kompakt, let og holdbart. Nemt og fleksibelt.

Længere nede på siden, gå ikke glip af, hvordan SMC-løsninger specifikt kan booste svejse-, malings- og håndteringsapplikationer. Desuden er der endnu flere fordele til din rådighed; med sluteffektorsortimentet, vi kan tilbyde til kollaborative robotter.

Lær mere om robotteknologi gennem vores eksperters syn på industrien. Klik her

Click to configure Call To Action

Du er måske også interesseret i

Giv din robot større rækkevidde med den 7. akse

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

SMC COBOT 7. Akse

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

 

Se selv, hvordan SMC's sluteffektorer til kollaborative robotter vil "give fleksibilitet til din håndtering"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Oplev vores nøgleløsninger til industriel robotteknologi

  • Collaboration

  • Wireless

  • Speed

  • Endurance

  • Easy Exchange

  • Miniature

Collaboration

Opnå fleksible og enkle løsninger ved at fusionere cobots og sluteffektorer

AchieFleksibilitet, nem integration og hurtig betjening er 3 krav, som industrien i stigende grad efterspørger til automatisering, de samme 3 funktioner, som kollaborative robotter – eller cobots – opnår.

Wireless

Undgå besværet med kabler på din robot

Med verdens første integrerede trådløse ventilsystem kan enhver robotapplikation drage fordel af både reduceret installationstid og dyr produktionsnedetid. Nemmere og omkostningseffektive uden industrielle kommunikationskabler.

Speed

Lad din robot bevæge sig hurtigere; skubbe din produktivitet

Vores J-serie omfatter en række pneumatiske løsninger, der er specielt designet under et vægt- og dimensionsoptimeringskoncept. Dette vil gøre det muligt for din industriel robotarm at bevæge sig hurtigere, efterhånden som inertibelastningerne reduceres, og den bliver mere produktiv takket være stærkt forbedrede cyklustider.

Endurance

Designet til at udholde din robots bevægelser

Robotapplikationer skal normalt modstå hurtige og komplekse bevægelser. Her har du vores forslag til at forlænge levetiden på dine produkter, og slipper for at være konstant på udkig efter vedligeholdelse.

Easy Exchange

Det har aldrig været nemmere at ændre din robots værktøjer

Når flere værktøjer skal bruges i samme robotapplikation, så tøv ikke, tag et kig på vores næste produkt.

Miniature

Den pladsbesparende 3-i-1 elektriske løsning, som din robot har brug for

Miniaturisering er en nøglefaktor for at øge produktiviteten af din robotapplikation, og det er derfor, vi har designet en ultrakompakt løsning, der integrerer en lineær motor, en lineær guide og en forskydningssensor.

Gå ikke glip af, hvordan SMC-løsninger specifikt kan booste dine applikationer

  • Gripping

  • Vacuum handling

  • Welding

  • Painting

Gripping

Har du en gribende udfordring? Vi er klar til det!

Pneumatisk, elektrisk eller hvad du aldrig havde forestillet dig, et stort udvalg af muligheder, som SMC giver dig mulighed for at håndtere, hvad du vil med din robot.

Vacuum handling

Click to configure Rich text snippet

Welding

Vores holdbare løsninger til din svejserobot

Vi har strømmodstandsdygtige løsninger til din rådighed til fiksering og placering af materialet, der skal svejses, samt et bredt udvalg af rør, der egner sig til svejsesektoren, til hårde miljøer. 

Painting

Høj kvalitet af maler/spray arbejde 

Vi gør din malerpåføring nemmere med en række silikonefri produkter, et velegnet valg til bilindustrien og malingsindustrien for at undgå skadelige virkninger på malingen. 

Udforsk SMC's ekspertartikler

 

Brug robotter til øget fleksibilitet i produktionen

 Af Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden

MARTS 2022

Engang var det kun robotter på store bilfabrikker. I dag oplever vi, at robotter infiltrerer alle sektorer af den kommercielle verden. Selv ud over traditionelle fremstillings-, inspektions- og emballeringsoperationer ser vi robotter, der udfører opgaver, der strækker sig fra minedrift og rumudforskning, til kirurgi og laboratorieforskning og endda frugtplukning. Med et så stort repertoire af applikationer har robotterne i dag brug for én hovedegenskab: fleksibilitet. Meget af denne fleksibilitet kommer takket være din-tredje-arm-værktøjet (griberen), hvilket betyder, at der er mange faktorer at huske på, når du vælger en leverandør af griberteknologi, ikke mindst bredden af porteføljen, dokumenterede tilpasningsevner og høje niveauer af kundesupport .

Læs mere 

Modulær mediestyring sparer tid og omkostninger ved robotsvejsning

  Af Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic

MARTS 2022

Vi ved alle, at højvolume automotive applikationer såsom svejsning har mange krav, ikke mindst høj produktivitet og pålidelighed. Eventuelle fejl eller uoverensstemmelser med de robotløsninger, der anvendes i disse processer, kan føre til dyre produktionsstop og dyr vedligeholdelse eller reparationer. Af denne grund vælger et stigende antal robot-OEM'er at arbejde sammen med vores team af ekspertingeniører her hos SMC, som kan tilbyde en yderst effektiv og bekvem modulær løsning til håndtering af svejsespecifikke medier såsom luft, gasser og vand.

Læs mere 

Trådløs robotteknologi: Når "less is definitely more"

  Af Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spanien

MARTS 2022
Har du nogensinde længtes efter et trådløst kommunikationssystem til din robotteknologi? Træt af brud på kabler? Ønsker du lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger? Trådløs robotteknologi er nu en realitet. Faktisk har den været her i nogen tid og har leveret fuldstændig pålidelig, støjbestandig kommunikation hos et stigende antal producenter, der har taget den helt unikke trådløse enhed fra SMC til sig. For at hjælpe alle, der stadig tøver med trådløs kommunikationsteknologi, behandler Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist hos SMC Spanien, en række ofte stillede spørgsmål(Q&A).

Læs mere 

Cobots og end effectors giver tilsammen økonomisk favorable og fleksible løsninger

 Af Andrea Trifone, Cobot projektleder, SMC Italien

JANUAR 2021
Mens robotics førte an i den hastige vækst indenfor automation, ser vi kollaborative robotter som en demokratisering af robotteknologien. De reducerer de omkostninger og den komplekse programmering som robotter normalt kræver - samtidigt med at de giver en meget større fleksibilitet.

Læs mere