Af Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spanien
JANUAR 2023 Etos af virksomhedernes ansvar, også kaldet virksomhedernes sociale ansvar (CSR) eller business sustainability, begynder med at erkende, at aktiviteterne i din virksomhed påvirker samfundet, miljøet og økonomien såvel som dine medarbejdere. Det giver god mening for din virksomhed at operere bæredygtigt, da fordelene strækker sig fra forbedret brands omdømme til bedre medarbejderengagement. For bæredygtighedsledere hos ingeniørvirksomheder driver SMC bæredygtig udvikling og leverer en yderst positiv effekt gennem forskellige initiativer til reduktion af CO2-emissioner. Disse bestræbelser yder et stort bidrag til at opnå ISO 14001 miljøledelsesstandarden og hjælper alle virksomheder, der rapporterer deres kulstofreduktionsrejse baseret på omfang 1, 2 og 3 emissioner, som fastsat i GHG (Greenhouse Gas) Protocol.
Læs mere
Af Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK
JANUAR 2023
I en tid, hvor fremstillings- og procesindustrien konstant er under pres fra skyhøje energipriser og skærpet lovgivning om udledning af CO2, stilles det relevante spørgsmål: er der en måde, hvorpå man hurtigt kan reducere energiforbruget uden at gå på kompromis med effektivitet og kvalitet? Det korte svar er ja; med den rette rådgivning og ekspertise er det absolut muligt!
Af Roy Schep, Energioptimering manager, SMC Holland
JANUAR 2022 OEM'er designer traditionelt deres pneumatiske maskineri og udstyr til et driftstryk på 7 bar. Men ved at reducere dette til 4 bar ved jeg af erfaring, at slutbrugere kan reducere deres energiomkostninger med op til 29 % i nogle tilfælde, hvilket skaber en kraftfuld USP for OEM. For at hjælpe med at opnå et sådant ønskeligt resultat, engagerer et stigende antal OEM'er vores team af eksperter her hos SMC, som kan tilbyde både knowhow og produkter til at gøre dette koncept til virkelighed.