Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Automatisering af batteriproduktion

Vores ekspertise til pålidelig batteriproduktion

Elbilrevolutionen driver betydelig vækst i batterifremstillingsindustrien i Europa – et nyt marked for Europa, men ikke for SMC. Som førende leverandør af industrielle automationskomponenter har vi mere end 20 års erfaring i batteriindustrien med et dybt samarbejde med producenter, der i dag er førende på markedet globalt.

SMCs ekspertise opfylder de europæiske batteriproducenters behov

Mens Europa kan prale af stærk bilekspertise, er viden specifik om batteriproduktionsprocesser stadig et sort hul. At bygge førsteklasses batterier kræver et omhyggeligt miljø. Anode- og katodeproduktion, sammen med cellesamling, kræver stringent kontrol. hvis visse metalpartikler under batterifremstilling kommer ind i en battericelle, kan de forårsage en kortslutning eller en kemisk reaktion i cellen, hvilket kan føre til batterikvalitet og sikkerhedsproblemer.

Det er her, SMC træder ind: Vores 25A produktserie er specielt designet til batteriproduktion. Det begrænser brugen af ​​kobber og zink som hovedmaterialer og bruger et specialudviklet fedt, der trives i ultralave dugpunkter helt ned til -80°C. 

SMC tilbyder et omfattende udvalg af løsninger til alle stadier af din batteriproduktionsproces, herunder:

  •  Korrosionsbestandige produkter til at beskytte dit udstyr mod skrappe kemikalier.
  • Eksplosionssikre løsninger for maksimal sikkerhed.
  • Statisk reduktionsprodukter for at minimere risikoen for udledning.
  • Temperaturkontrol til laserapplikationer for præcis og pålidelig drift.

Klar til at sætte gang i din batteriproduktion? Oplev vores nøgleløsninger til batteriindustrien. 

Discover our solutions for Battery manufacturing industry

Find ud af, hvilke produkter der kan hjælpe dig med at forbedre din produktivitet og opnå en høj kvalitet med vores specifikt designede løsninger til batteriindustrien.

Saeyeong Jeong ǀ Team Lead Battery manufacturing industry, SMC CEE

“SMC has, for years, been supplying components to leading global battery manufacturers, located mainly in Asia and that are expanding worldwide. The expertise and know-how we have acquired during this time is our main strength to help our customers face the new challenges of the industry.”

Du er måske også interesseret i

Se hvad SMC kan gøre for dig her.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Oversigt over batteriproduktionsprocessen

Vejen til pålidelige batterier er lagt med omhyggelig fremstilling. Selvom specifikke processer kan variere mellem virksomheder, deler alle det kritiske behov for at opfylde strenge miljøkrav for hver komponent. Fra kvalitet og sikkerhed til effektivitet er forståelse og overholdelse af disse forhold under hele batteriproduktionsrejsen altafgørende.

battery_industry_process.gif
 
 

Oplev vores nøgleløsninger til batteriindustrien

 

Restriktioner af materialer

Få mest muligt ud af reducerede leveringstider, og sæt produkterne i gang ved den tidligste lejlighed takket være den europæiske produktion og lager af forskellige 25A-serier.

 

Tørrum - lavt dugpunkt

Batteriproduktion udføres i et tørrumsmiljø med et trykdugpunkt på -50 °C eller endnu lavere, da fugt er en af de største trusler mod batteriproduktionsprocessen.

Få mest muligt ud af reducerede leveringstider, og sæt produkter i gang ved den tidligste mulighed takket være den europæiske produktion og lager af forskellige 25A-serier

Eksplosionssikker

Processen med at fylde en battericelle med en stærkt ætsende elektrolyt har en høj risiko for brand/eksplosion på grund af elektrolyttens egenskaber, som har et meget lavt antændelsespunkt.

Da batterifremstillingsprocesser vil blive holdt i en potentielt eksplosiv atmosfære, er det ifølge ATEX-direktivet nødvendigt at bruge certificeret eksplosionssikkert udstyr for at forhindre dannelsen af antændelseskilder.

Korrosionsbestandig

Under elektrolytpåfyldningen i cellesamlingsprocessen kan der forekomme korrosion af de pneumatiske produkter på grund af elektrolyttens beskaffenhed. SMC leverer produkter med fremragende modstandsdygtighed over for korrosion og kemikalier som krævet af batteriproduktionsmiljøet.

Reduceret statisk udladning

Statisk elektricitet er en usynlig fjende, der kan skabe alvorlige problemer i batteriproduktionsprocessen. I et miljø med høj statisk ladning øges chancerne for eksplosioner og brande betydeligt på grund af dette usete fænomen. Brug derfor SMC’s brede udvalg af ionisatorer til måling, fjernelse og styring af statisk elektricitet og garantere slutproduktets kvalitet.

Temperaturstyring i laserapplikationer

Brugen af chillere gør det muligt at holde den rette temperatur på de varmegenererende enheder, lasere i dette tilfælde. Et korrekt temperaturkontrol øger produktiviteten, maksimerer maskinens ydeevne og forbedrer udstyrets kvalitet, pålidelighed og levetid.