Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

SMC řešení pro výrobu piva

Řešení uvařená pro výrobu piva

Vaření piva je poměrně složitý proces. Výroba dobrého piva vyžaduje více než jen techniky vaření. Neméně důležité jsou také průmyslové zkušenosti a detailní znalosti struktur a procesů v pivovaru.

Společnost SMC si je vědoma požadavků tohoto odvětví, a proto se můžete spolehnout na náš tým odborníků. Můžeme vám pomoci s řešeními a výhodami pro každou část procesu vaření a balení, jako je zvýšení doby provozuschopnosti strojů s produkty vhodnými pro daný účel, optimalizace spotřeby energie, snížení emisí CO2 a snížení provozních nákladů.

Skladování, zpracování a míchání surovin

S vhodným řešením monitorování mohou být provozní parametry, jako jsou tlak a průtok média (kapalina / vzduch), regulace teploty nádrže, otevření / zavření ventilů a netěsnosti, kdykoli pod kontrolou. Takto je pak možné detekovat jakoukoli anomálii předem a odstranit tak problémy ještě před poruchou stroje.

Skladování, zpracování a míchání surovin

Vybrané produkty

Plnění

Je nezbytné monitorovat tlak a průtok média. Jedině tak je možné zabránit poklesu tlaku v důsledku zanesení filtrační vložky filtru a také kontrolovat změny v důsledku netěsností nebo pokud je výrobní proces provozován mimo svoje limity. Monitorování těchto parametrů má přímý vliv na výslednou kvalitu produktu a celkovou efektivitu stroje.

Plnění

Vybrané produkty

Pasterizace

Aby bylo zaručeno, že produkt splňuje příslušné bezpečnostní normy pro potravinářský průmysl, musí být parametry procesu, jako jsou průtok, tlak a teplota média, pod kontrolou. Limity výrobního procesu, úniky a změny v kritických bodech procesu musí být monitorovány pomocí vhodného zařízení.

Pasterizace

Vybrané produkty

Etiketování

Pro konzistentní značení je nutné vzít v úvahu nejen tlak a průtok stlačeného vzduchu, ale také údržbu ionizačních trysek. Pokud máme tyto parametry pod kontrolou, můžeme monitorovat problémy s etiketováním již v prvotní fázi, než dojde k jakékoli poruše.

Etiketování

Vybrané produkty

Balení a přeprava

Monitorováním tlaku a průtoku stlačeného vzduchu nebo kontrolou ionizačních trysek lze zamezit únikúm vzduchu v důsledku netěsností nebo neplánovaným odstávkám stroje a prodloužit dobu jeho provozuschopnosti.

Balení a přeprava

Vybrané produkty

Paletizace

Při správném sledování parametrů můžeme detekovat různé chyby, jako jsou ztráta podtlaku v důsledku opotřebení manžety přísavky, pokles tlaku způsobený zanesenou filtrační vložkou, změny ve spotřebě vzduchu v důsledku netěsností, nebo nesprávnou polohu pneumatického pohonu.

Paletizace

Vybrané produkty

"Celková efektivnost zařízení (OEE) a údržba podle stavu zařízení (CBM) jsou klíčové metody pro úsporu nákladů v oblasti výroby piva. Společnost SMC nabízí specifické komponenty a služby kompatibilní s IO-Link, které jsou v souladu s Průmyslem 4.0 a podporují cíle našich zákazníků."

Gary Brown | Global Key Account Manager Brewery

Související informace

Podívejte se na naše prvky vhodné pro specifické požadavky výroby piva.

Zpracování a vaření

Oplachování a plnění

Etiketování

Balení a přeprava

Paletizování

Meeting food industry challenges means having automation specialists directly on the factory floor

 By Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe 

JUNE 2021
Between 2020 and 2027, the food processing market is expected to grow with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.04% according to Verified Market Search. The industry will have to increase its productivity while simultaneously dealing with a lack of workers and cost pressure. 
As most automation companies are focused on machine builders, SMC is differentiating itself by being present with the food manufacturers on their factory floor in order to identify the food industry’s most pressing challenges and help to overcome them.  In order to improve their productivity, factories must reduce downtime, implement more automation and improve energy efficiency, machine safety and hygiene. 

Více informací