Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Fieldbus System

Industrial Wireless System

Je pro vás velké množství kabelů problém? Máte zkušenosti s přerušením komunikačních kabelů a odpojením vašich zařízení?

Pokud máte rádi jednoduchost bezdrátových systémů, pak bezdrátové komunikační jednotky řady EXW1/EX600-W jsou pro vás vhodným řešením. Jedná se o decentralizovaný bezdrátový systém sériového přenosu dat, který umožňuje připojení několika jednotek typu Remote k jedné jednotce typu Base bez potřeby použití komunikačních kabelů.

Přestože je tento systém vhodný pro všechna průmyslová odvětví, většina jeho aplikací se dosud týkala převážně robotických pracovišť a jejich periférií. Pohyb ramen robotů a otočné stoly vystavují komunikační kabely extrémnímu kroucení a otáčení, což nakonec způsobí jejich únavu a zlomení. S jedinečným bezdrátovým systémem sériového přenosu dat od SMC můžete v podstatě eliminovat jakékoli kabely, které přenášejí řídicí signály.

Hlavní výhody SMC bezdrátového systému sériového přenosu dat jsou:

  • Méně kabelů a konektorů, kratší doba instalace a údržby, méně poruch a rizik rozpojení –  kompaktní a modulární bezdrátové systémy sériového přenosu dat
  • Maximálně spolehlivá, bezpečná, a rušení odolná komunikace – změna frekvence a šifrování dat v pásmu 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientific, and Medical)
  • Všestranné použití – vhodné pro výměnu nástrojů na ramenech robotů nebo pro otočné stoly s polohováním
  • Flexibilita pro vaše stroje – jednoduchá úprava obvodu a rychlé připojení.

Wireless fieldbus system related information

See for yourself how with EX600-W Series "Less is definitely more"

Our wireless solutions

FAQs

What does the term “wireless” refer to?

Wireless is the transfer of information between two or more points that are not connected by an electrical conductor. In wireless systems, the transmission medium used is the air through electromagnetic radio signals. There are different wireless signals depending on the range of frequencies they occupy. Some wireless networks currently being used: - Wi-Fi: 2.4 GHz, 5.8 GHz - Bluetooth: 2.4 GHz - Wibree: 2.4 GHz.

Is wireless being used in factory automation?

The use of wireless communication in instrumentation and the control level of the automation system is considerably reduced when compared to other scopes. There is, however, a clear trend and interest to apply wireless solutions in automation systems as it provides several benefits:
- Savings related to the cost of cables
- Easier communication configuration
- Positioning the sensors in positions that cannot be reached with wired units
- The growth of information and reliability on redundancy as more sensors can be installed.

Is the communication response as reduced as far as 2 ms?

Theoretically, the signal response time could be as low as 2 ms. However, although the system can communicate every 2 ms, it cannot send information every 2 ms. The real communication response will vary depending on the number of remotes connected to one base and the effect of the frequency hopping, as such the system is suitable for an application where the response time is not critical. In short, what it is really important for customers is the reaction time, a time that depends on the number of connected devices and other factors.

What is frequency hopping or FHSS?

FHSS refers to Frequency Hopping Spread Spectrum, and is a communication technology that consists of rapidly changing the frequency used for transmission to another frequency, so as to prevent interferences from other wireless equipment.
When the frequency that is being used is also being used by for example WiFi, or any other radio wave signal, the frequency hops or switches to another frequency. In this case, the frequency is hopping every 2 ms.
Given that the frequency is changing continuously, this communication method is resistant to radio wave interferences due to reflections or noise from other wireless equipment, while ensuring a high level of data security. With this method, a multiple wireless system can be installed in the same area, and it is a suitable technology for point-to-multipoint communication.

Contact us

The evolution of tyre manufacturing, Expert Report

Fill in the form below and you will get the technical paper directly in your inbox.

Neplatné údaje
Neplatné údaje
Váš e-mail je neplatný
Neplatné údaje

(*) Mandatory fields