Haben Sie sich immer schon für Ihre Robotik ein kabelloses Datenübertragungssystem gewünscht? Sind Sie es satt, ständig mit Kabelsalat und den damit verbundenen Brüchen und Unterbrechungen zu kämpfen? Wünschen Sie sich niedrigere Installations- und Wartungskosten? Dann aufgepasst, denn kabellose Robotik ist Realität. Die drahtlose Robotik ist seit einiger Zeit bei einer wachsenden Zahl von Herstellern im Einsatz. Diese nutzen die Vorteile des völlig einzigartigen drahtlosen Feldbussystems von SMC. Es bietet eine absolut zuverlässige, störunempfindliche Kommunikation. Sie zögern noch? Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist bei SMC Spanien, beantwortet für Sie häufig gestellte Fragen.
Von Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spanien
MÄRZ 2022
Haben Sie sich immer schon für Ihre Robotik ein kabelloses Datenübertragungssystem gewünscht? Sind Sie es satt, ständig mit Kabelsalat und den damit verbundenen Brüchen und Unterbrechungen zu kämpfen? Wünschen Sie sich niedrigere Installations- und Wartungskosten? Dann aufgepasst, denn kabellose Robotik ist Realität. Die drahtlose Robotik ist seit einiger Zeit bei einer wachsenden Zahl von Herstellern im Einsatz. Diese nutzen die Vorteile des völlig einzigartigen drahtlosen Feldbussystems von SMC. Es bietet eine absolut zuverlässige, störunempfindliche Kommunikation. Sie zögern noch? Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist bei SMC Spanien, beantwortet für Sie häufig gestellte Fragen.
Wie können potenzielle AnwenderInnen in Bezug auf drahtlose Zuverlässigkeit ihre Angst vor dem Unbekannten überwinden?
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass kabellose Übertragung weniger zuverlässig sei als verkabelte. Überlegen Sie doch, wie viele funktionierende kabellose Systeme wir tagtäglich anwenden – wie Kopfhörer, Autoschlüssel oder Computertastaturen. Drahtlose Kommunikationstechnologie ist so stabil in der Nutzung, sie ist für die meisten von uns selbstverständlich. Warum sollten also unsere Industriesysteme nicht auch davon profitieren? Seit der Markteinführung unseres drahtlosen Feldbussystems vor sieben Jahren läuft dieses einwandfrei. Bei führenden Herstellern in der Fahrzeugindustrie wurde es sogar als verlässliches Kommunikationsgerät standardisiert.
Was, wenn die IT-Abteilung gegenüber neuen externen, drahtlosen Netzwerken vorsichtig ist, weil sie Konflikte mit internen Netzwerkpaketen befürchtet?
Es ist wichtig anzumerken: Unser drahtloses System sendet nicht ständig Daten, sondern nur wenn nötig und das in sehr kleinen Datenpaketen. Zudem greift das System auf das Frequenzsprungverfahren (FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum) zurück. Dieses bewährt sich seit vielen Jahren bestens in Bereichen, in denen Daten von mehreren Geräten gleichzeitig auf derselben Bandbreite übermittelt werden. All diese Faktoren sorgen für eine stabile und zuverlässige Datenübermittlung.
Ist eine stabile und verlässliche Leistung der drahtlosen Kommunikationstechnik auch in Umgebungen mit hohen, z.B. durch Punktschweißen verursachten, elektromagnetischen Feldern gewährleistet?
Das Produkt wurde ursprünglich für die Fahrzeugindustrie entwickelt, wo es naturgemäß aufgrund von Motoren, Invertern, Heizgeräten, Punktschweißgeräten oder RFID-Systemen jede Menge elektromagnetischer Störungen gibt. Bei diesem Gerät besteht keinerlei Gefahr der Störanfälligkeit durch elektromagnetisches Rauschen. Tatsächlich wissen wir, dass diese Technik weit resistenter gegenüber Störungen ist als Kupferkommunikation und sich beinahe wie Glasfaserkabel verhält – jedoch ohne die damit verbundenen hohen Kosten und Sorgfaltsanforderungen.
Welche industriellen Anwendungen eignen sich am besten für die drahtlose Kommunikationstechnologie?
Obwohl sie sich für sämtliche Industriezweige eignet, wurde sie bisher vorwiegend für Anwendungen in der Robotik und bei Roboterperipheriegeräten eingesetzt. Durch die in Anlagen wie Robotern oder Rundtakttischen enthaltenen Antriebsaggregate sind die angeschlossenen Datenkabel extremen Windungen und Verrenkungen ausgesetzt. Diese führen irgendwann zu einer Materialermüdung und Brüchen. Daraus ergeben sich außerplanmäßige Systemausfälle, die oft eine zeitaufwendige Fehlersuche und Reparaturen nach sich ziehen. Solche Probleme treten immer wieder auf – sie sind dem Material eigen. Mit drahtloser Technologie werden grundsätzlich alle Kabel, die elektrische Steuerungssignale führen, überflüssig.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/the-smc-expertise-hub/roboticts/art_3_rjj.jpg)
Was sind die wesentlichsten Vorteile einer drahtlosen Verbindung?
Mit dem Einsatz einer drahtlosen Lösung vermeiden Sie unproduktive Stillstandzeiten, die durch lose oder gebrochene Kommunikationskabel oder Fehlkontakte verursacht werden. Dank der besseren Resistenz der drahtlosen Kommunikation werden auch Ausfälle vermieden, die aufgrund von elektromagnetischen Störungen auftreten. Darüber hinaus ergeben sich Kosteneinsparungen – ultraflexible Kabel, spezielle Drehgelenke, besonders geschützte Anschlüsse u.v.m. sind nicht mehr nötig.
.
Drahtloses Feldbussystem von SMC – Serie EX600-W